數位電源系統管理器支援轉換效率監視

2018-04-19 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 Power by Linear™ 的 LTC2972,該元件為一款雙通道電源系統管理器,可監視中間匯流排輸入至負載點 (POL) 轉換器的電流、功率和能耗。監視電路板的功率和能量使用情況是對功耗進行管理、優化和降低的第一步,可減少伺服器機架和資料中心冷卻及設施成本。LTC2972 透過PMBus 介面提供便利的輸入能耗 (以焦耳為單位) 和執行時間的資訊,為主機分擔了繁重的輪詢和運算任務。當與 POL 輸出電壓、電流和功率的數位測量相結合時,LTC2972 可實現對電源系統轉換效率的長期監視。LTC2972 為 FPGA、ASIC 和 DSP 電路板上的電源系統增加了全面監視及控制的軟體功能,進而加速產品上市進程、提升系統可靠性和優化電路板能耗。


    • 查看 LTC2972 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板,請參閱下面網址:www.analog.com/LTC2972

    該元件採用具有 0.25% 總未調整誤差 (TUE) 的同類最佳 16 位元類比數位轉換器 (ADC) 來對電源輸出電壓進行微調、裕度調節和監視,以提高電路板產量和長期性能。可利用感測電阻器、電感器 DCR 或電源的 IMON 的輸出做為電源輸出電流測量。整合電源排序、監視和內建EEPROM 故障記錄,故障觸發 EEPROM 黑盒子記錄功能,在簡化故障分析的同時,也可為未來的系統改進提供深度資訊。每個通道具有可設定的電源良好輸出接腳、或通用輸出/入 (GPIO) 接腳。LTC2972 與其他電源系統管理器相連接,可協調超過 2 個電源軌的排序和故障管理。該元件提供之 PMBus 相容的命令用於靈活地設定電源系統和進行資料回讀。相關配置是於 LTpowerPlay® 開發環境中完成,其支援所有的 Power by Linear 電源系統管理 (PSM) 元件。一旦設定完成,無需軟體編碼,並可獨立運作。


    LTC2972 可操作於 0°C 至 70°C 的商用溫度範圍及 −40°C 至 105°C 的工業溫度範圍,採用 44 接腳 6mm x 7mm QFN 封裝。元件樣品和評估電路板詳情可透過 ADI 網站查詢。如需更多資訊,請參閱 www.analog.com/LTC2972


    特性概要:LTC2972
    • 以數位方式管理 2 個電源
    • 電源餘裕調節或調整準確度至目標電壓值的 0.25% 以內
    • 透過 I2C/SMBus 數位介面發送 PMBus 相容指令
    • 具 ECC 功能的 EEPROM用於設定和黑盒子故障記錄
    • 由 LTpowerPlay GUI 提供支援
    • 電源排序器 ─ 方式包含時間延遲、串聯和支援追蹤
    • 具 0.25% TUE 的 16 位元 ADC 監視和獲得以下遙測資訊:
      • 輸入電源軌:電壓、電流、功率和能耗
      • 2 個電源輸出:電壓、電流和功率
      • 元件內部和 2 個外部溫度量測
    • 監視 OV/UV 窗口門檻:輸入電壓、兩個電源電壓、兩個外部溫度
    • 具可設定Deglitch延遲的可設定電源良好輸出接腳
    • 可跨多個 ADI PSM 元件協調排序和故障管理
    • 無需額外軟體即可自主運行
    • 可設定看門狗計時器
    • 採用 3.3V 或 4.5V 至 15V 電源供電
    • –40°C 至 105°C溫度範圍
    • 44 接腳 6mm × 7mm QFN 封裝


    價格與供貨
    產品 樣品供貨 每千顆量之單價 封裝
    LTC2972 已開始 3.99 美元起 6mm x 7mm QFN-44 封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式