ADI用於Microsemi SiC功率模組的高功率和高電壓隔離閘極驅動器板加速產品上市

2018-03-07 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI) 與Microsemi Corporation近日共同推出首款用於半橋SiC功率模組的高功率評估板,該評估板在200kHz開關頻率時可提供最高1200V電壓及50A電流。隔離板旨在提高設計可靠性,同時減少創建額外原型的需求,為電源轉換和儲能客戶節省時間、降低成本並縮短上市時程。ADI和Microsemi並將於2018年3月4日至8日於美國德州聖安東尼奧舉行的APEC 2018展會上展示該評估板。



    新評估板可用於更複雜拓樸(例如全橋或多位準轉換器)的構建模組,以進行對客戶解決方案的完整工作台調試,其同樣可作為最終評估平台或用於類似轉換器的配置中,以全面測試和評估ADI採用iCoupler®數位隔離技術的ADuM4135隔離閘極驅動器和高功率系統的LT3999 DC-DC驅動器。


    該高功率評估板使Microsemi的SiC功率模組可提供諸多優勢,例如:通用測試台,提供更高功率密度以縮減尺寸和成本,透過隔離導電襯底和最小寄生電容達到更高效率、性能和卓越的熱管理。這些特性使該評估板適於諸多應用,包括電動汽車(EV)充電、混合動力汽車(HEV)/EV車載充電、DC-DC轉換器、開關電源、高功率電機控制和航空作動器系統、等離子/半導體製造設備、鐳射和焊接、MRI和X光設備等。


    產品特點摘要
    • 半橋拓樸
    • 1200 V、50 A @ 200 kHz
    • >100 kV/µs CMTI
    • 1.2 kV電氣隔離
    • 獨立的高端和低端PWM輸入(單一控制,70 ns死區用於測試)
    • 1 LT3999 + 1 ADuM4135(高端和低端)
    • 全面測試的去飽和保護
    • 用於V+、V-和AC相位連接的低電感和高電流端子
    • 支援標準SP1封裝的Microsemi半橋SiC功率模組,即APTMC120AM20CT1AG和APTMC120AM55CT1AG


    價格與供貨
    產品 樣品供貨 單價 封裝
    EV-MS4135PL1Z-UI 請透過電子郵件諮詢: RenwBoards@analog.com 495美元 評估板


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    關於Microsemi

    Microsemi Corporation為航空航太、防務、通信、資料中心和工業市場領域提供全面的半導體和系統解決方案組合。產品包括高性能和抗輻射的類比混合信號積體電路、FPGA、SoC和ASIC;電源管理產品;計時和同步元件以及精密時間解決方案,以為世界制定時間標準;語音處理元件;RF解決方案;分立元件;企業儲存和通信解決方案、安全技術和可擴展防篡改產品;乙太網路解決方案;乙太網路供電IC和中跨設備;以及客製設計能力和服務。Microsemi總部位於美國加利州亞裡索維耶荷,於全球擁有約4800名員工。欲瞭解更多資訊請參閱:www.microsemi.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式