ADI最新安全隔離式CAN FD收發器提供可因應未來的12 Mbps網路

2018-11-07 - 中国,台北訊

    為因應工業和智慧建築、能源系統、軍用/航空網路對速度、功能、隔離和性能的LTC2962_300x300需求,Analog Devices, Inc.(ADI)今日宣佈擴充其用於彈性資料速率控制器區域網路(CAN FD)之收發器產品線。電流隔離iCoupler® 數位隔離ADM3055E IC系列不僅符合且遠遠超越5 Mbps的業界標準,可提供12 Mbps性能以支援未來需求,同時保持與現有CAN和CAN FD設計完全向後相容。增強型ADM3055E具備新型低輻射isoPower®隔離式DC/DC轉換器及增強的穩健性,使CAN節點的設計導入更容易,以加速產品上市時間並實現充分安全隔離。



    新一代CAN FD ADM3055E系列具有較低的迴路延遲(最大150 ns)和延展性的共模範圍,讓設計人員可實現更高的資料速率和更長的纜線長度。整合隔離式DC/DC轉換器無需為隔離匯流排側提供單獨的電源。高整合度、易於獲得輻射和ESD認證、以及整合式隔離電源的結合,使設計人員能夠將開發成本、PC板面積和整體解決方案尺寸縮減至最小,同時避開現有隔離產品和方法的侷限性。具較低隔離額定值之版本並將於近期推出。


    特性概要:ADM3055E
    • 雙層PCB符合EN 55022/CISPR 22 B類輻射標準
    • IEC61000-4-2 4級ESD額定值(±8 kV接觸放電/±15 kV空氣放電)
    • CAN匯流排接腳提供±40 V匯流排故障保護
    • ±25 V共模範圍。
    • 5V邏輯側VCC和隔離側VIO選項,支援1.8V、2.5V、3.3V和5.0V電源


    價格與供貨
    產品 isoPower 隔離額定值 全面量產 每千顆量之單價 封裝
    ADM3055E 5 Kv 現已供貨 $5.95美元起 20接腳SOIC_IC
    ADM3056E 5.7 kV 2018年12月 $2.55美元起 16接腳SOIC_IC
    ADM3050E 5.7 kV 2018年11月 $2.55美元起 16接腳SOIC_W


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式