ADI精巧 5V、10A 同步 Silent Switcher 2 降壓型穩壓器

2018-11-06 - 中国,台北訊

    LTC2962_300x300Analog Devices, Inc.(ADI)宣佈推出 Power by Linear™ LTC3310S,其為一款 5V、10A 低 EMI 單晶式同步降壓型轉換器。該元件的固定頻率峰值電流模式架構非常適合要求快速瞬變響應的高降壓比應用。LTC3310S整合熱點迴圈旁路電容的 Silent Switcher®2 架構,得以實現高效率、小佈局面積解決方案 (在高達 5MHz 頻率時) 及卓越的 EMI 性能。多相操作可實現多個元件的直接並聯,以提供較高的輸出電流。LTC3310S 的 2.25V 至 5.5V 輸入範圍可支援包括大多數中間匯流排電壓等多種應用。內建低阻抗的 MOSFET 可提供高達 10A 的連續負載電流,熱效影響極少。0.5V 至 VIN 的輸出電壓範圍非常適合負載點應用,如高電流/低電壓DSP/FPGA/GPU/ASIC 參考設計。其他主要應用包括光網路、電信/資料通訊和汽車系統、分散式電源架構和一般中高功率密度系統


    • 查看 LTC3310S 產品頁面、下載資料手冊、申請樣品和訂購評估板請瀏覽:www.analog.com/LTC3310S

    LTC3310S 的 35ns 低最短導通時間可在高頻下實現高降壓比電源。100% 工作週期操作提供低電壓差性能,操作頻率可同步至外部時脈。在 –40°C 至 125°C 的接面溫度操作範圍內,LTC3310S 擁有±1%總體參考電壓精度。其他特點包括指示輸出處於穩壓狀態的電源良好訊號、精準致能門檻、輸出過壓保護、熱保護關機、晶片溫度監視器、時脈同步、模式選擇和輸出短路保護。LTC3310S 採用耐熱性能增強型 18 接腳 3mm x 3mm x 0.94mm LQFN 封裝。E 等級和 I 等級元件規格可操作於 –40°C 至 125°C 的操作接面溫度範圍內。所有版本已可現貨供應。更多資訊請瀏覽: www.analog.com/LTC3310S


    特性概要:LTC3310S
    • Silent Switcher 2 架構:超低 EMI 輻射
    • 高效率 — 4.5mΩ NMOS 和 16mΩ PMOS
    • 寬頻寬、快速瞬變響應
    • VIN 範圍:2.25V 至 5.5V
    • VOUT 範圍:0.5V 至 VIN
    • VOUT 精度:±1%
    • 峰值電流模式控制
    • 35ns 最短啟動時間
    • 可設定頻率至 5MHz
    • 關機電流:1µA
    • 精準的 400mV 致能門檻
    • 輸出緩啟動和電壓追蹤
    • 電源良好輸出
    • 晶片溫度監視器
    • 可透過設定實現功率級並聯
    • 耐熱性能增強型 18 接腳 3mm x 3mm LQFN 封裝


    價格與供貨
    產品 樣品供貨 產品供貨 每千顆量之單價 封裝
    LTC3310S 現已供貨 2019年1月 2.60 美元起 耐熱性能增強型 18 接腳 3mm x 3mm x 0.94mm LQFN


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式