ADI工業自動化解決方案協助加速邁向工業4.0

2018-11-14 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI)今日在其先進工業4.0發展藍圖中公佈了一系列解決方案,以協助LTC2962_300x300工業設備OEM廠商加速邁向工業4.0,新型解決方案將為現有工廠基礎設施提供更高的彈性、連接能力和效率。

    ADI工業自動化事業部總經理Brendan O'Dowd表示:「客戶希望快速邁向工業4.0,但也需要確保其投資屬於可行的長期計畫,以目前的創新速度而言,這可能非常難實現。我們所專注的一系列解決方案,代表著讓客戶從現有舊式基礎設施邁向工業4.0的立即機會。今日所發表的每項解決方案都是相關策略的關鍵要項,其中包括確定性乙太網路、安全性和狀態監控。」




    ADI新型工業4.0解決方案:

    設備級安全性和時間敏感網路(TSN)交換功能

    ADI目前提供基於硬體的新型身份識別解決方案,可在工廠控制迴路內實現網路邊緣安全性,並改善現場設備的安全狀況,滿足安全標準和要求。這些新功能與具有TSN特性(包括時間同步(802.1AS)搶佔(802.1Qbu/br))的即時乙太網路多協定交換晶片整合,以透過OPC-UA控制工業應用。透過將安全功能與TSN特性相結合,ADI在工業網路邊緣實現了最先進的現場設備通訊解決方案,以易於使用的模式為客戶加速產品上市和工業4.0的採用。更多資訊請瀏覽:www.analog.com/technical-articles/tsn-in-automation-where-are-we-currently.html

    適用於狀態監控(CbM)的ADcmXL3021模組

    ADcmXL3021模組是基於ADI屢獲殊榮之微機電系統(MEMS)感測器技術的完整感測系統,其透過監控機械疲勞及故障的早期指標來提高生產效率並減少設備維修,適用於各種工業設備和運輸車輛。此三軸振動感測模組將MEMS感測器與多種訊號處理功能結合在纖巧外型中,可簡化開發過程並節省CbM系統中智慧感測器節點的大量物料成本。查看產品頁面、下載產品手冊和申請樣品請瀏覽:www.analog.com/products/adcmxl3021.html

    適用於工業應用的高精度雷達感測器

    Symeo GmbH現隸屬於ADI,最近並推出60GHz工業雷達感測器系列LPR®-1DHP-200。這些下一代定位系統提供高度精準且強大的一維距離測量,精度可達毫米級,適用於先進自動化、運輸和生產過程。更多資訊請參閱:www.symeo.com/roducts/distance-measurement/new-radar-product-family-lpr-1dhp-200/index.html



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式