ADI收發器以現有車載電纜和連接器基礎設施提供高解析度視訊
- 查看產品頁面、下載資料手冊和申請樣品請參閱:
- 瞭解有關ADI C2B技術和產品的更多資訊請參閱:http://analog.com/en/products/audio-video/car-camera-bus.html
- 透過線上技術支援社區EngineerZone®聯繫工程師和ADI產品專家:https://ez.analog.com
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI)今日推出一系列收發器產品,可透過現有非遮罩雙絞線和非遮罩連接器實現高解析度(HD)視訊,使OEM廠商輕鬆地將標準解析度攝影機升級為HD攝影機,並提供目前汽車攝影機應用所需的優異解析度和圖像品質。相較於其他汽車鏈路解決方案,新型ADV7990和ADV7991發送器與ADV7380和ADV7381接收器運用ADI的汽車攝影機匯流排(C2B™ )技術,可大幅縮減重量、體積和成本,並降低電纜佈線限制。
C2B 收發器專為汽車應用而定義與設計,其代表除了在非遮罩基礎設施上實現卓越的視覺品質以外,並特別運用晶片內EMC/EMI緩解技術使之完全符合相關EMC、EMI和ESD強固性之嚴苛業界要求。創新的電纜補償設計性能支援帶多個線上連接的30公尺長電纜,解析度於30Hz時達200萬像素、或60Hz時達100萬像素。
Denso駕駛艙系統業務部先進硬體開發部門總經理Motoki Kanamori表示:「C2B已被證明是一項極具成本效益的解決方案,其支援主流低解析度NTSC無縫轉移至高解析度攝影機,可降低線束成本和重量,為汽車製造商創造高度價值,Denso很高興能與ADI合作將C2B技術運用於我們的車輛產品線中,實現可擴展的攝影機和視訊連接解決方案。」
ADV7990/91和ADV7380/81收發器的延遲可忽略不計,支援無壓縮傳輸。雙向控制通道使用同一電纜,因此不會產生額外的成本。元件支援75 MHz像素速率(75 MHz Y、75 MHz C)「凍結幀」(frozen frame)檢測,同時雙向控制功能支援I2C、中斷/狀態和通用I/O (GPIO)。
價格與供貨
產品 | 樣品供貨 | 產品供貨 | 每千顆量之單價 | 封裝 | 技術規格 |
ADV7990 | 現已供貨 | 2019年1月 | $3.60美元 | 32-LFCSP | 10位元平行輸入匯流排 -40°C至+105°C |
ADV7991 | 現已供貨 | 2018年11月 | $4.00美元 | 40-LFCSP | 16位元平行輸入匯流排 -40°C至+105°C |
ADV7380 | 現已供貨 | 2019年1月 | $6.00美元 | 48-LFCSP | MIPI-CSI2發送器 −40°C至+105°C |
ADV7381 | 現已供貨 | 2018年11月 | $6.00美元 | 48-LFCSP | 16位元平行輸出匯流排 −40°C至+105°C |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan