ADI MEMS加速度計提供低功耗振動測量開啟無線狀態監控新時代

2017-05-04 - 中国,台北訊

    ADXL356-ADXL357 MEMS Accelerometers Provide Low PowerAnalog Devices, Inc.(ADI)今日宣佈,廣受用戶歡迎的低雜訊、低漂移、低功耗三軸MEMS加速度計系列新增ADXL356和ADXL357兩款元件。新款加速度計可實現高頻低雜訊性能,提供高解析度振動測量,可在狀態監控應用中儘早檢測出機器故障。ADXL356和ADXL357不僅性能出色,功耗也極低,因而是無線感測器網路的理想之選。此外,這兩款加速度計還可在高衝擊和高振動的環境下提供精確可靠的傾斜測量,不會造成感測器飽和。對於重型設備或無人駕駛飛機(UAV)等機載平臺的傾斜測量而言,這一點非常重要。ADXL356和ADXL357 MEMS加速度計是ADI公司高性能感測器技術的最新典範,可為物聯網(IoT)用途提供高品質的數據,支援從網路邊緣進行智慧感測。


    類比輸出ADXL356和數位輸出ADXL357這兩款三軸加速度計提供可選測量範圍:±10g、±20 g和±40 g,靈活度更高;雜訊密度為80 µg/root Hz,處於業界領先水準,在溫度範圍內的 0 g偏移漂移保證上限為0.75 mg/C,只需極少量的校準工作即可實現精密測量。此外,產品採用密封封裝,可以確保最終產品出廠後重複性與穩定性始終符合其規格參數。ADXL357體積小巧,整合度高,功耗低,僅需200 uA的電流,在狀態監控的無線網路、無人機等機載平臺、物聯網等電池供電應用中能夠延長電池壽命。


    報價與供貨
    產品 輸出介面 全面量產 單價(千顆量計) 封裝
    ADXL356 類比 現已供貨 28.60美元 14引腳6 x 6 mm LCC封裝
    ADXL357 數位SPI/I2C 現已供貨 31.78美元 14引腳6 x 6 mm LCC封裝

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式