ADI新型寬頻RF合成器具有高達13.6 GHz的出色性能並具有精簡的系統尺寸、全面的設計功能
- 瀏覽產品頁面、下載技術手冊、訂購樣品和評估板,請至:http://www.analog.com/ADF5356 及 http://www.analog.com/ADF4356
- 進一步瞭解ADI及RF/PLL產品,請至:http://www.analog.com/adisimpll
- 與線上技術支援社群EngineerZone®的工程師和ADI產品專家聯繫,請至:https://ez.analog.com/community/rf
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI)最近推出一款整合壓控振盪器(VCO)的13.6 GHz新一代寬頻合成器ADF5356,其目標應用為無線基礎設施、微波點對點鏈路、電子量測、以及衛星終端等等。其互補合成器產品ADF4356的工作頻率可達6.8 GHz,性能與其相當。
ADF5356產生的RF輸出為53.125 MHz至13.6 GHz,頻率範圍中無任何間隙,因此該元件可作為多頻段合成器使用,無需多個特定頻段VCO/合成器產品,可減少元件數量、節省電路板空間並降低功耗。由於ADF5356可提供卓越的PLL品質因數(FOM)、超低VCO相位雜訊、極低整數邊界和檢相器突波以及高相位比較頻率,因此,既可以實現理想的寬頻範圍,又無損於其工作性能。
ADF5356和ADF4356基於ADI公司專有且先進的SiGe BiCMOS製程,具有業界領先的VCO相位雜訊(在5 GHz時為-113 dBc/Hz @ 100 kHz偏移),整合的rms(均方根)抖動僅為97 fsec(1 kHz至20 MHz),整數-通道的雜訊基準為-227 dBc/Hz。檢相器雜散位準低於-85 dBc典型值,而檢相器比較頻率可高達125 MHz。
這兩款RF合成器可輕鬆用於設計導入,並且可得到ADIsimPLL的完全支援。ADIsimPLL是ADI公司開發的一款全面而易用的PLL頻率合成器設計和模擬工具,適用於評估雜訊、鎖定時間、抖動以及其他設計考慮因素。為便於設計師進行升級,這兩款合成器的引腳與ADI公司現有的ADF5355和ADF4355元件的引腳相容。
ADF5356和ADF4356的額定溫度範圍為-40°C至+85°C。工作時既可以採用3.3V類比和數位電源,也可採用5 V電荷泵和VCO電源,具有1.8 V邏輯位準相容性。
產品 | 供貨情況 | 千顆量報價 | 封裝 |
ADF5356 | 已開始提供樣品 | $39.98 | 32引腳,5 mm x 5 mm LFCSP封裝 |
ADF4356 | 全面量產 | $20.36 | 32引腳,5 mm x 5 mm LFCSP封裝 |
EV-ADF5356SD1Z | 現可提供預先發佈的評估板 | 單價$450.00 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan