ADI針對汽車音訊應用推出下一代數位訊號處理器提供更大的內部程式記憶體和資料記憶體
- 查看產品頁面,下載資料手冊或申請樣品:
http://www.analog.com/ADAU1462
http://www.analog.com/ADAU1463
http://www.analog.com/ADAU1466
http://www.analog.com/ADAU1467 - 瞭解有關 SigmaStudio 圖形開發工具的更資訊:http://www.analog.com/en/design-center/processors-and-dsp
- 要與線上技術支援社群EngineerZone®工程師和ADI產品專家聯繫,請至:http://ez.analog.com/community/dsp/sigmadsp
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI),ADI公司今天宣佈推出四款通過汽車應用認證的定點數位訊號處理器(DSP)。ADAU1466和DAU1467 SigmaDSP®處理器專為滿足對新型最佳化音訊演算法的新興市場需求而設計,具有市場領先的定點DSP處理器性能,其內部程式記憶體為前一代產品的三倍,內部資料記憶體則為前一代產品的兩倍。ADAU1463和ADAU1467採用88引腳LFCSP封裝,有8個引腳能夠配置為串列資料登錄或輸出。這些附加引腳可在放大器或音響主機設計中提供更大靈活性,以支援免持、主動式雜訊消除、聲學降噪等應用。與所有SigmaDSP® 處理器一樣,ADAU1463和ADAU1467也採用專為高效音訊處理最佳化的獨特硬體架構。其四重乘積累加(MAC)架構包括音訊專用硬體加速器,為延遲敏感型應用達到最佳化的MIPS性能。 ADAU146x系列採用ADI公司屢獲獎項的SigmaStudio™ graphical programming工具,讓用戶只需少量學習時間,就能夠快速地開發和調節信號流和應用程式。
與其他DSP元件相比,ADAU146x系列具有無與倫比的平行處理性能、靈活性和系統可擴展性。具成本效益的150 MHz和300 MHz DSP核心為系統設計人員提供了另一種選擇,以滿足傳統應用和要求更嚴苛的應用需求。300 MHz DSP核心提供最高1.2 GMAC的性能,在48 KHz的音訊取樣速率下執行6,144條指令。它提供內建身歷聲非同步取樣速率轉換器(ASRC)和音訊信號路由矩陣,內建RAM比前一代DSP大兩倍,可以靈活簡單地執行要求非常嚴苛的演算法。整合型PLL和彈性的時脈產生器硬體可同時生成最多15個音訊取樣率。
高能效的ADAU146x系列核心可執行完整信號流,其功耗僅為幾百mW,在最高程式負載下的功耗則低於一瓦特(25°C)。對於尺寸更大、成本更高、執行類似處理時功耗更大的通用型DSP,ADAU146x DSP是理想的替代產品。借助高度可配置的序列埠、S/PDIF介面、多用途輸入/輸出引腳和10位元輔助ADC,ADAU146x DSP能夠與很多種音訊元件介接,例如ADC、DAC、數位音訊元件、放大器和其他控制電路,同時還能顯著降低系統複雜性。
產品 | DSP核心 | 資料/程式記憶體(kWords) | 全面量產 | 千顆報價 | 封裝 |
ADAU1462-x | 150 MHz | 48/16 | 2017年7月 | 5.65美元 | 72引腳、10 mm × 10 mm LFCSP封裝 |
ADAU1462-x | 300 MHz | 48/16 | 2017年7月 | 6.66美元 | 72引腳、10 mm × 10 mm LFCSP封裝 |
ADAU1463-x | 150 MHz | 48/16 | 2017年8月 | 6.22美元 | 88引腳、12 mm × 12 mm LFCSP封裝 |
ADAU1463-x | 300 MHz | 48/16 | 2017年8月 | 7.32美元 | 88引腳、12 mm × 12 mm LFCSP封裝 |
ADAU1466-x | 300 MHz | 80/24 | 2017年7月 | 7.99美元 | 72引腳、10 mm × 10 mm LFCSP封裝 |
ADAU1467-x | 300 MHz | 80/24 | 2017年8月 | 8.78美元 | 88引腳、12 mm × 12 mm LFCSP封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan