ADI推出兩款寬頻6 GHz模組進一步擴展GaN功率放大器產品組合

2017-04-07 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI), 今日宣佈推出兩款高性能氮化鎵(GaN)功率放大器(PA)模組,二者皆擁有同類產品最高的功率密度,可大幅縮減子系統的尺寸和重量。HMC7885和HMC7748寬頻模組針對2 GHz至6 GHz頻率範圍的應用,包括量測、通訊、替代行波管(TWT)、航空監控、雷達等應用領域。這些完全整合型全固態元件擴展了ADI公司現有的GaN功率放大器系列,使用方便,可以加快原型開發和系統設計。


    HMC7885是一款32 W密封混合放大器,採用密封法蘭貼裝封裝,適合高可靠性應用。這款混合放大器通常提供21 dB的小信號增益和45 dBm的飽和RF輸出功率。該放大器採用28 V直流電源,靜態電流為2.2 A。隔直RF輸入和輸出匹配至50 Ω,使用方便。另外還提供評估板以及佈局圖和物料清單,為設計和用戶應用提供便利。

    HMC7748是完全整合型多級功率放大器模組,具有25 W的飽和輸出功率,可接受最高−8 dBm輸入,提供60 dB的小信號增益。它具有偏置時序控制和調節功能,還可內部匹配至50 ohm。該功率放大器採用12 V電源的功耗為0.7 A,採用28 V電源的最大功耗為4 A。它配有使能引腳以提供關斷功能,因此放大器可在無週期供電的情況下打開和關閉。

    這些GaN功率放大器的性能和封裝均有明顯改進,適用於最高6 GHz的寬頻中等功率應用,同時具有當前較小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。


    產品供貨與封裝
    產品 溫度範圍 全面量產 封裝
    HMC7885 攝氏−30度至+60度 現已供貨 18引腳密封型陶瓷/金屬多晶片模組,1" × 1.4" × 0.15"高(近似值)
    HMC7748 攝氏-40度+70度 現已供貨 6引腳模組具有連接器介面,3.75" × 3" × 0.6"高(近似值)


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式