ADI MEMS加速度計為狀態監測應用提供極具吸引力的雜訊性能

2017-04-25 - 中国,台北訊

    ADXL1001-ADXL1002-RGB-300x300-Title-WebAnalog Devices, Inc(NASDAQ: ADI)亞德諾半導體公司宣佈推出兩款專為工業狀態監測應用設計的高頻、低雜訊MEMS加速度計-ADXL1001和ADXL1002 。利用這些MEMS加速度計可實現高解析度振動測量,為早期軸承故障和機器故障的其他常見原因提供必要的資訊。過去,可用高頻MEMS加速度計雜訊性能不及傳統技術,阻礙了其應用,使得MEMS的可靠性、高品質和可重複性得不到發揮。如今,ADXL1001和ADXL1002在高頻範圍的雜訊性能與現有PZT壓電傳感器技術不相上下,使得ADI MEMS加速度計成為新一代狀態監測產品極具吸引力的選擇。ADXL1001和ADXL1002是ADI公司在高性能精密感測技術的最新典範,可為智慧工廠在物聯網應用提供高品質、高準確的數據,並實現從網路邊緣開展智慧感測。



    關於ADXL1001和ADXL1002

    ADXL1001和ADXL1002 MEMS加速度計在寬頻寬和大量程的基礎上實現了非常低的雜訊密度。這些加速度計有兩個型號,滿量程範圍分別為±100g (ADXL1001)和±50g (ADXL1002)。ADXL1002的典型雜訊密度為25 μg/√Hz,靈敏度為40mV/g;ADXL1001的典型雜訊密度為30 μg/√Hz,靈敏度為20mV/g。這兩款加速度計均採用3.0V至5.25V單電源供電,並提供完整自檢和超範圍指示等實用特性。ADXL1001和ADXL1002的額定工作溫度範圍為-40°C至+125°C。


    產品的定價和供貨
    產品 輸出介面 滿量程範圍 供應時間 每千顆單價 封裝
    ADXL1001 類比 ±100 g 現在 $29.61 32引腳的5x5 mm LFCSP
    ADXL1002 類比 ±50 g 現在 $29.61 32引腳的5x5 mm LFCSP

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式