ADI為RapID Platform網路介面添加POWERLINK協定以提高設計靈活性和可靠性

2017-04-18 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI),今日宣佈為RapID™ Platform網路介面添加POWERLINK即時工業乙太網協定,該介面由ADI公司的確定性乙太網技術部門(以前的Innovasic, Inc.)開發。借助這個經過預先測試和認證的完整解決方案,系統設計人員能夠以最快的速度和最低的成本,為現有產品或新產品添加工業乙太網路。透過RapID Platform網路介面,系統設計人員能夠靈活地將RapID Platform作為一個模組嵌入現場設備應用中,或者完全將模組的元件嵌入現場設備的電路板中。無論經由哪種方式使用,RapID Platform都能夠靈活可靠地管理主處理器的工業協定和網路流量,同時還能消除開發風險,這些已得到以前用戶的認可。


    ADI公司確定性乙太網技術部門主管Jordon Woods表示:"工業自動化應用正從串列現場匯流排向乙太網連接遷移,同時工業物聯網也在日趨普及,工業自動化系統亟需高度可靠的即時乙太網連接。"採用POWERLINK協定的RapID Platform網路介面能夠迅速為ADI客戶目前的工業乙太網應用提供眾多創新選擇,同時打造業內最佳路線圖,以滿足工業物聯網等未來連接需求。"


    關於支援POWERLINK的RapID Platform網路介面的更多資訊

    RapID Platform POWERLINK網路介面作為受控節點(CN)工作,包含POWERLINK物件字典,提供針對標準化設備配置和製造商自訂配置的物件系列。該網路介面充分利用這些功能支援I/O模組、編碼器、馬達驅動器等標準設備,也支援自訂設備。這樣,網路介面可以輕鬆自訂,以提供應用生成或透過POWERLINK使用的所有資料。此外,在POWERLINK物件字典中定義的所有參數均可在POWERLINK的非同步階段通過SDO通信進行存取。該網路介面還提供嵌入式網路服務器,使用傳輸IP幀的調配,讓使用者在POWERLINK的非同步階段也能夠通過可自訂的網路服務器內容,查看網路參數和I/O資料。


    產品報價與供貨

    RapID平台POWERLINK網路介面現可供應工程樣品。完全認證的生產版本將於2017年6月推出。訂購該網路介面時可選擇UART主機介面(RapID-NI V2011)或並行主機介面(RapID-NI V2111)。


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式