ADI超低功耗加速度計使遠端物聯網邊緣節點得以監控資產健全狀況

2017-03-15 - 中国,台北訊

    ADXL372-CMYK-300X300-Title-WebAnalog Devices, Inc.(ADI)今天宣佈推出下一代加速度計,該產品專為長期監控高價值資產的實際狀況而設計。ADXL372微功率高g值 MEMS加速度計具有極低功耗,針對物聯網(IoT)解決方案應用需求,避免設備在儲存、傳輸或使用過程中由於振動和碰撞對其功能、安全性或可靠性帶來不利影響而不知的情況。代表性的資產包括運輸和儲存貨櫃內的材料、工廠機械和電池供電產品,其長期的靜置過程,可能被不小心的嚴重碰撞而打斷。


    不同於其他同類感測器,這款超低功耗MEMS感測器具有"即時開啟"功能,可立即喚醒以採集完整波形,從而大大減少待機功耗。等待碰撞時只需要不到2微安的低電流,因此在運動觸發系統中採用此感測器,只需要一顆小電池即可運作多年。將ADXL372 MEMS加速度計整合在物聯網應用中遠端邊緣節點設備,可以透過事先準備好的本地處理器來擷取暫態事件,並進行分類,經由無線鏈接發送到雲端或其他數據中心。將分析保存在本地,可節省功耗及時間,防止對不重要的事件進行不必要的數據傳輸。

    該產品具有3200 Hz寬廣頻寬和±200 g的動態範圍,非常適合各種不同的資產健康監測應用,包括監控運動員和軍人頭部外傷時的意識情況。

    ADXL372的溫度範圍為-40℃至105℃,躋身業界領先的超低功耗、低g 值ADXL362 MEMS加速度計行列,成為ADI廣泛的超低功耗感測器產品組合中的一員。ADXL372和ADXL362加速度計均可與超低功耗ADuCM4050微控制器無縫連接,後者最近被列進到物聯網優化微控制器系列中。其他領先的微控制器包括ADuCM3027和ADuCM3029;所有這些元件都具有超低功耗的主動模式和休眠模式,適用於對功耗、安全性和強固性為關鍵需求的應用。


    报价与供货

    產品 輸出介面 量產 每千顆單價 封裝
    ADXL372 數位 現在 $6.33 16 引腳的LGA (3×3 mm)

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    iCoupler® 為Analog Devices公司註冊商標

    EngineerZone為Analog Devices公司註冊商標

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式