ADI推出Drive360TM 28nm CMOS RADAR技術平台拓展在自動駕駛領域領導地位

2017-02-22 - 中国,台北訊

    Drive360-PR-Image-RGB-300x300-Title-WebAnalog Devices, Inc.(ADI)亞德諾半導體公司,今日宣布推出Drive360TM 28nm CMOS RADAR技術平台,此平台是建基於公司既有的ADAS(先進駕駛輔助系統)、MEMS和RADAR技術組合,這些技術在過去20年間廣泛應用在汽車產業。ADI公司是首家以先進的28nm CMOS製程為基礎提供汽車RADAR技術的公司,全新的Drive360 RADAR平台將絕佳的射頻性能運用於先進的安全和自動駕駛領域。該射頻性能超過了目前一流矽鍺(SiGe)同類產品所能達到的效果,能夠探測到遠距離的小型物體,從而為車輛緊急閃避贏得了額外時間。此28nm技術平台為多項產品的開發奠定了基礎,同時還將直接縮短一線供應商和代工生產廠商的產品上市時間,降低設計風險和開發成本。此全新平台適用於多種應用,包括高階的遠距離自動駕駛和ADAS、中到短距的自動緊急煞車、盲點偵測、倒車兩側來車警示系統和近距離自動停車。


    ADI公司汽車安全部門總經理Chris Jacobs表示:"ADI公司的主要目標是利用一個在應用方面極具彈性和擴展性、能夠適用於多代系統的平台,提供新一代符合自動駕駛級性能要求的產品。ADI全面重新審視了目前基於SiGe的RADAR產品,並開發出一種利用小型CMOS製程在成本、功耗和整合等優勢的新方法。Drive360 28nm CMOS RADAR平台能夠滿足甚至超越目前一流SiGe同類產品所能達到的性能效果,並能支援新興的自動駕駛需求。"

    ADI推出的Drive360 28nm CMOS RADAR平台支援多種高級信號處理整合選項,甚至可以允許客製化IP整合,使設計人員能夠將其系統設計差異化。平台配有高整合型電源管理輔助晶片(companion chip) 。當一線大廠和代工廠商要為新興的自動駕駛應用打造可靠的解決方案時,該系統可為他們帶來所需的高性能。


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    iCoupler® 為Analog Devices公司註冊商標

    EngineerZone為Analog Devices公司註冊商標

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式