ADI推出業界首款本質安全認證數位隔離產品

2017-02-21 - 中国,台北訊

    Industry-First-Intrinsic-Safe-Digital-Isolators-RGB-300x300-Title-WebAnalog Devices, Inc.(ADI)亞德諾半導體公司宣佈推出業界唯一經過認證的本質安全(intrinsically safe,IS)數位隔離器,該產品基於IEC 60079-11:2011標準。這些四通道ADuM144x系列數位隔離器採用iCoupler®技術,非常適合危險區域內使用的電氣設備設計。與傳統的光耦合器相比,ADI公司的IS-IS認證數位隔離器減少了所需的印刷電路板空間,從而簡化了設計,由於它不再需要多個二極體和電阻,因此還可減少元件數量,降低了設計複雜性。與其他保護方法相比,這些IS-IS數位隔離器還提供更高的數據速率,以更高效率運行,並且降低安裝成本。此外,這些創新的數位隔離器具有超低功耗,限制了在危險區域中進行隔離所需的電能。ADI公司的ADuM144x四通道數位隔離元件採用小型16引腳QSOP(2.5kV)封裝和20引腳SSOP(3.75kV)封裝。


    Honeywell SmartLine資深首席系統工程師Mark Muldowney表示:"ADI公司了解我們產品的工作環境,並不斷吸收積體電路設計領域以外的專業知識,例如電氣設備在危險區域內安全工作所需的本質安全和電氣隔離。ADI公司的本質安全認證iCoupler®數位隔離器提供了一種安全、高經濟效益、穩定,易於安裝的IS-IS保護方法。"

    利用ADI公司基於成熟iCoupler®技術的ADuM144x低功耗四通道數位隔離器,設計人員可以擺脫光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在設計中實現隔離。這些磁性隔離產品的出貨量已超過18 億通道,它們將高速CMOS和單晶片空芯變壓器組合在一起,具有安全、可靠和易於使用的優點。ADuM144x數位隔離器的工作電壓低至2.25 V,非常適合工業現場儀表等應用。新產品通過了CSA-Sira和IECEx的本質安全認證,這兩個機構均為全球性測試和認證服務提供廠商。


    產品型號 供貨時間 每千顆單價 封裝
    ADuM1440 現在 $1.98


    $2.48
    16 引腳QSOP (2.5kV)

    20 引腳SSOP (3.75kV)


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    iCoupler®為Analog Devices公司註冊商標

    EngineerZone為Analog Devices公司註冊商標

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式