ADI推出業界最快速的LVDS數位隔離器

2016-02-17 - 中国,台北訊

    ADN4651Analog Devices, Inc.亞德諾半導體公司日前發表一系列低電壓差動信號(LVDS)數位隔離器,用以改善工業儀器與可編程邏輯控制器(PLC)應用的性能、可靠度以及功率消耗。以往這些應用必須要重新設計介面才能支援LVDS信號隔離。ADN465x系列採用ADI屢獲獎項的iCoupler®數位隔離器技術,可以在單晶片當中藉由經過認證的電流隔離功能確保安全性與可靠度,同時提供600 Mbps(比同級數位隔離器快了四倍之多)的資料傳輸率、70 ps的超低抖動、4.5 ns的最大傳播延遲。利用ADN465x元件,高速序列LVDS信號可以直接加以隔離,而不需要如同以往的客製化實現方案一樣進行解串。透過提供立即可用的高性能LVDS相容解決方案,設計資源與時間將可以獲得節省。

    在工業PLC背板中,由日益增多的感測器所生成的資料會在處理節點之間加以分配,以改善控制功能,同時也可以對系統獨立性維持抗干擾的強固性。由於具有70 ps(皮秒)超低抖動、完全遵循TIA/EIA 644 A標準、在10 kVpk下測試透過浪湧保護增強絕緣、以及具有高達5 kVrms電壓等級耐受度能力等特性,使該新款LVDS數位隔離器能夠讓先進的I/O擴充整合以高信號傳輸率橫跨數公尺的纜線。

    電網供電的即時分析是最為重要的,因為伺服器群密度會為了要支援持續增加的用電而隨之提高。能夠實現即時分析功能的智慧型電力品質分析器需要在高速度下的精密資料。除了支援高達600 Mbps的資料速率之外,ADN465x LVDS數位隔離器還支援300 MHz的時脈,可以實現具有LVDS介面的精密轉換器隔離。信號源同步介面由200 ps通道間訊號低歪斜率所支援。380 fs超低附加相位抖動讓A/D轉換器取樣時脈能夠被加以隔離,同時維持適用於A/D轉換器性能與解析度的低孔徑抖動。

    LVDS 數位隔離器主要特點
    • 600 Mbps資料傳輸率,4.5 ns最大傳播延遲,70 ps總抖動
    • 在單一SOIC-W(寬)封裝當中結合了 LVDS I/O,高速隔離器以及可以提供彈性化2.5 /3.3V供電的LDO
    • 10 kVpk 為基礎以及6 kV增強型浪湧保護等級,5 KVrms耐受度,350 Vrms工作電壓
    • 3通道組態設定,LVDS 故障安全選項,彈性2.5 /3.3 V供電

    價格以及供應時程
    產品 供應時程 故障安全接收器輸入 通道總數 以1,000顆量計單價 封裝方式
    ADN4650 供貨中 雙通道 (同方向) $ 5.50美元 20隻接腳SOIC-W
    ADN4651 供貨中 雙通道(分別有各自的方向) $ 5.50美元 20隻接腳SOIC-W
    ADN4652 2016年4月 雙通道(分別有各自的方向,相反的接腳輸出) $ 5.50美元 20隻接腳SOIC-W

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    iCoupler® 為Analog Devices公司註冊商標

    EngineerZone為Analog Devices公司註冊商標

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    聯絡方式