ADI新微控制器系列延長物聯網應用電池壽命且不犧牲安全性和可靠性
- 瀏覽產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板:http://www.analog.com/ADuCM3029.html
- 要進一步了解ADI微控制器的產品組合:http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/analog-microcontrollers.html
- 與ADI線上技術支援社群EngineerZone®的工程師與專家聯繫:https://ez.analog.com/community/analog-microcontrollers
- 單電源操作
- 具有MPU且高達26 MHz 的ARM Cortex-M3 處理器
- 具有ECC且高達256 Kbyte的嵌入式快閃記憶體
- 較低有效功率時,提供4k快取記憶體選項
- 具有同位(parity)的64 Kbyte系統 SRAM
- 整合式電源管理,具有可改善效率的降壓轉換器選項
- 自動時間戳記,允許使用 Flex RTC 實現感測器同步
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
Analog Devices, Inc(ADI)亞德諾半導體公司推出 ADuCM302x 系列超低功耗微控制器,讓物聯網應用在享有更長電池壽命和更低營運成本的同時,還不會犧牲安全性和可靠性。由於ADuCM302x所消耗的電流在主動模式下少於 38 uA/MHz,在待機模式下少於 750 nA,所以讓它可在電池更換或再次充電之間實現更長的運作時間,從而可提供一個更好的最終使用者體驗和更低的維護成本。這種效率讓設備製造商因可減少所需電池的數量和縮小電池的尺寸,從而降低了成本,並且讓無法進行電池更換的新應用得以實現。
市場上的替代方案為了實現效率基準,往往會犧牲一些關鍵性的功能,與它們不同的是,ADuCM302x 系列仍保有完整的可靠性和安全性。這些在連接解決方案中擔任大腦功能的微控制器,正說明了ADI要為物聯網提供系統級解決方案的發展重點,並讓下達智慧決策的位置更接近感測器。此一系列產品可補足ADI在相容感測和無線通訊技術領域廣泛的產品組合,此外,它們還有軟體和硬體開發工具的支援,可協助整合商來優化針對獨特應用需求所開發的解決方案。
ADuCM3027 和 ADuCM3029 是ADuCM302x系列最先推出的產品,兩者只有快閃記憶體容量上的差異(分別是128 K 和 256 k)。這兩款產品在獨立的產業聯盟—EEMBC(嵌入式微處理器基準聯盟)(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium)所建立的ULPBench™認證分數,獲得了出色的 245.5 分,此成績勝過其他通用型的處理器。32 位元ARM ® Cortex®-M3 處理器的配置容易,可以很容易地就能達成性能和功率之間的平衡,同時還可提供關鍵的安全性和可靠性功能。由硬體和軟體保護機制組合所實現且速度更快的加密可提供讀取保護功能,以防止未經授權的使用者讀取裝置內容。此外,內電路(in-circuit)的寫入保護功能則能防止元件被未經授權的代碼重新程式設計。透過避免可能會導致誤操作或系統崩潰的訛誤,讓待機模式下的電壓監測和快閃記憶體的錯誤校正提高了可靠性。
ADuCM302x 系列的主要特點產品價格和供貨情況
產品 | 快閃記憶體選項 | 樣品供應時間 | 全面量產 | 每千顆單價 | 封裝 |
ADuCM3027 | 128K | 現在 | 7月 | $3.00 | 64引腳的LFCSP |
ADuCM3027 | 128K | 現在 | 7月 | $3.00 | 54球的WLCSP |
ADuCM3029 | 256K | 現在 | 7月 | $3.50 | 64引腳的LFCSP |
ADuCM3029 | 256K | 現在 | 7月 | $3.50 | 54球的WLCSP |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue