ADI推出能量採集電源管理單元效率領先業界

2016-02-23 - 中国,台北訊

    Smart-Building-Analog Devices, Inc.(ADI)亞德諾半導體公司宣佈推出一款電源管理單元 (PMU),它可在能源有限的物聯網應用中實現更快、更高效率的能量採集。受惠於其獨特的電路設計,ADP509x是市場上最有效率的能量採集PMU,可將採集到的電力轉換到低至16 μW 至 100mW的範圍,但卻只有次微瓦(sub-μW)的運作損失。ADP509x還可提供現今最快的冷啟動(cold-startup)時間。那些在低能量環境下依賴能量採集的元件,經常要慢慢累積到足夠的能量後,才能啟動,從而導致元件在可以開始感測、處理和傳輸之前有一段長時間的延遲。這情況將會造成資料收集無法完成、運作速度變慢和糟糕的使用者體驗。ADP509x PMU 以創新的多電源路徑設計解決了這些問題,這種設計可實現更快的啟動和更暢順的運作。

    在實現充分自主的物聯網解決方案時,能量採集是一項關鍵的重要元件。它不僅能為電池更換成本很昂貴的應用大幅節省成本,同時也對不可能或不切實際進行更換電池的新應用創造了可能性。能量採集的一個關鍵性障礙是,在很多應用中,從環境中取得的能量是在非常低的等級(例如,微光室內太陽能採集),且一點都不具週期性。這種情形所需要的電源管理解決方案,不僅要能以非常少的能量實現令人滿意的系統運作,也要能有效地管理能量儲存裝置,以便在有時沒有採集到能量時,還能滿足能量的需求。

    ADI工業物聯網部門總經理Michael Murray表示:「我們認為, ADP509x 是為物聯網實現新興自主應用的一大步。我們一直都在與其他像Alta Devices(一家生產製程非常創新和高效太陽能電池的公司)這樣的公司合作,希望藉著將最高效率的能量採集元件配對在一起,以探索還有什麼新的可能性存在。此舉不僅可為傳統的物聯網應用帶來很大的效益,同時也可降低像是電子紡織品(e-textile)和其他穿戴式產品等新興應用的一些重大障礙。」

    產品 樣品供應時間 全面量產時間 每千顆單價 封裝
    ADP5091 現在 2016年4月 2.49美元/片 24引脚LFCSP WQ
    ADP5092 現在 2016年4月 2.49美元/片 24引脚LFCSP WQ
    ADP5091-1-EVALZ 現在 2016年4月 49.00美元/片 评估板
    ADP5091-2-EVALZ 現在 2016年4月 49.00美元/片 评估板
    ADP5092-1-EVALZ 現在 2016年4月 49.00美元/片 评估板


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    聯絡方式