ADI低壓差線性穩壓器可實現更乾淨和更快速的通訊
- 瀏覽產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板,請參閱:http://www.analog.com/ADP1763及 http://www.analog.com/ADP7159
- 想了解ADI線性穩壓器的產品組合,請參閱:http://www.analog.com/en/products/power-management/linear-regulators.html
- 與ADI線上技術支援社群EngineerZone®的工程師與專家聯繫:https://ez.analog.com/community/power
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
Analog Devices, Inc..(ADI)亞德諾半導體公司宣佈推出兩款低壓差線性穩壓器(low dropout regulator, LDO) 系列,具有超低雜訊性能,可消除系統干擾雜訊,改善接收器、發射器和音訊品質。ADP176x 和 ADP715x LDO的目標應用包括:無線基地台、有線通信、工業量測設備、高階音訊設備和醫療裝置等。這些新款的 LDO 能為雜訊敏感型精密類比和射頻應用,特別是需要更高的資料速率時,實現更乾淨的供電軌、更快的暫態響應和更高的電源抑制比 (PSRR)。
在很多應用中,更高的資料速率要求更乾淨的供電軌,以便驅動敏感的半導體元件。隨著速度增加,半導體製程從65nm降到 28nm或更小,也讓此問題變得更加棘手。ADP176x 和 ADP715x LDO支援的雜訊敏感型應用數量不斷擴大,其中包括射頻收發器、壓控振盪器、鎖相迴路合成器、 時脈和高速 A/D 及 D/A 轉換器。這些最新的LDO因不需要包括額外的被動元件(包括外部濾波器和旁路電容),因此可縮小PCB 尺寸和降低成本。
ADP176x 和 ADP715x LDO 具有出色的雜訊和 PSRR 性能。ADP176x 系列可提供高達 3A 的輸出電流,工作輸出電壓範圍為0.5 V 至 1.5 V。這種低電壓輸出操作組合滿足許多新興應用的高電流核心電軌需求。ADP715x 系列可支援1.2 V 至 3.3 V輸出範圍,並具有業界領先的1.6 µVrms雜訊性能(10 Hz 到 100 kHz),同時由於具有2 µVrms (100 Hz 至 100 kHz) 以下的超低雜訊性能而將LDO輸出電流範圍從雜訊擴展至最高2A 。這種超低雜訊和更高電源抑制比性能的組合為更高的LDO功率等級設下了新的基準。
價格以及供應時程產品 | 輸出電壓範圍 | 樣品供應 | 全面量產 | 每千顆單價 | 封裝 |
ADP1761 ADP1762 ADP1763 |
0.5V - 1.5V | 現在 | 2016 年 4 月 | 3.09美元 3.49美元 3.99美元 |
20隻接腳SOIC-W |
ADP7156 ADP7157 ADP7158 ADP7159 |
1.2V - 3.3V | 現在 | 2016 年 4 月 | 2.69美元 2.69美元 3.05美元 3.05美元 |
20隻接腳SOIC-W |
ADP7156 ADP7157 ADP7158 ADP7159 |
1.2V -3.3V | 現在 | 2016 年 4 月 | 2.69美元 2.69美元 3.05美元 3.05美元 |
20隻接腳SOIC-W |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
iCoupler® 為Analog Devices公司註冊商標
EngineerZone為Analog Devices公司註冊商標
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue