ADI推出高整合型Rx/Tx轉換器HMC8100和HMC8200
- 瀏覽產品網頁,下載資料手冊,訂購樣品與評估用電路板:http://www.analog.com/HMC8100 或 http:www.analog.com/HMC8200
- 聯繫線上技術支援社群 EngineerZone®的工程師和專家: https://ez.analog.com/community/rf
Analog Devices, Inc.亞德諾半導體公司最近推出高整合型Rx/Tx轉換器HMC8100與HMC8200,對於微波和毫米波行動營運商與電信設備製造廠商而言,這些元件可以大幅提高可靠度、降低成本並縮短產品上市時間。新的Rx/Tx轉換器獨特具備各種功能,可取代多種分離式元件,為微波回程應用提供高性能解決方案。元件數量的減少使設計得以簡化,因此,製造商現在可以加快產品上市。電路板尺寸的縮減及相關功耗的降低,使可靠性進一步提高,並降低系統成本和營運支出。此外,電信設備在實際現場應用中也會更加可靠,讓行動營運商可以為終端客戶提供高品質的行動電話服務體驗。
HMC8100 中頻IF接收器晶片將800 MHz到4000 MHz的射頻(RF)輸入信號降頻為輸出端的140 MHz單端中頻信號。該元件內建兩組電壓增益放大器,三組功率偵測器,一組可編程自動增益控制模組,以及14 MHz、28 MHz、56 MHz、112 MHz頻寬的精選整合型帶通濾波器。HMC8100支援6GHz至42 GHz的所有標準微波頻段。
HMC8200中頻發射器晶片將業界標準300 MHz 至400 MHz 中頻輸入信號轉換為輸出端的800 MHz至4000 MHz單端射頻信號。HMC8200具有− 31 dBm至+ 4 dBm的中頻輸入功率範圍,以1 dB步階提供35 dB數位增益控制,而類比電壓增益放大器持續控制- 20 dBm至+ 5 dBm的發射器輸出功率。該元件還具備三組整合型功率偵測器。
價格與供貨時程
產品 | 樣品供應 | 全面量產 | 以1,000顆量計單價 | 封裝方式 |
HMC8100LP6JE | 已供貨 | 已量產 | $19.98美元 | 40隻接腳 6 mm x 6 mm LFCSP |
HMC8200LP5ME | 已供貨 | 已量產 | $17.06美元 | 32隻接腳 5 mm x 5mm KFCSP |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案,憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網http://www.analog.com/
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
欲瀏覽官方網站上的ADI新聞,請造訪: http://www.analog.com/en/about-adi/news-room.html