ADI將MEMS 開關技術真正投入商用

對OEM而言,新型開關技術不僅有助於開發下一代儀器設備,同時還能提高通道密度,加快運行速度,延長工作壽命並降低功耗。

2016-11-10 - 中国,台北訊

    ADGM1304/ADGM1004Analog Devices, Inc.(ADI)今日宣佈在開關技術領域取得一項重大突破,提供用戶期盼已久的替代產品,以取代100 多年前即被電子產業採用的機電式繼電器設計。由繼電器導致的多種性能侷限早在電報機問世之初就已存在,ADI公司全新的RF-MEMS開關技術解決了此類侷限,從而能夠開發出更快速、小巧、節能、可靠的儀器設備。隨著採用該技術的產品正式發佈,原廠委託製造商(OEM)能夠顯著改進自動測試設備(ATE)以及其他量測設備的精確性和多功能性,以協助其客戶降低測試成本、功率及縮短上市時間。未來的MEMS開關系列產品將在航太和防衛、醫療保健以及通訊基礎設施設備等業界取代繼電器,讓這些業界的OEM廠商能夠為客戶提供體積相似,但功耗和成本更低的產品。

    作為全新產品系列的第一代產品,與傳統機電繼電器相比,ADI公司的ADGM1304和ADGM1004 RF MEMS開關的體積縮小了95%,速度加快了30倍,可靠度提高了10倍,使用的電力也少 10 倍。




    MEMS開關技術提供從0 Hz (DC)到14 GHz的寬頻RF性能

    與固態繼電器等其他開關替代產品不同,ADGM1304和ADGM1004 MEMS開關具備出色的精密度,並提供從0 Hz (DC)到14 GHz的RF性能。ADI公司的MEMS開關解決方案包含雙裸晶片以及低壓低電流驅動器IC:雙裸晶片可將作業效能最大化,是一種在密封矽覆蓋層(Si-Cap)中的靜電啟動開關。開關元件配備高度適應且極其可靠的金屬對金屬觸點,透過配套驅動器IC產生的靜電力來啟動。這種共同封裝解決方案確保業界一流的DC精密度和RF性能,使開關極為簡單易用。


    突破性開關產品提高ATE設備的使用壽命和通道密度

    與機電繼電器相比,高度可靠的ADGM1304和ADGM1004可將冷開關生命週期提高10倍,同時延長ATE系統工作壽命,減少由於繼電器故障導致的代價高昂的停機。此外,ADGM1304和ADGM1004 MEMS開關封裝高度極低,設計人員可以在ATE測試板兩側表面黏著這些元件,以提高通道密度並降低成本,且不會增加設備體積。與DPDT(雙刀雙擲)繼電器設計相比,整合式電荷泵無需外部驅動器,這進一步減小了ATE系統尺寸,而多工器配置也可簡化扇出式結構。


    報價與供貨 报价与供货
    產品型號 樣品供應 生產時間 每千顆單價 封裝
    ADGM1304 現在 現在 $36.58 5mm × 4mm × 0.95mm的24引腳LFCSP
    ADGM1004
    現在
    2017年2月
    $39.34 5mm x 4mm x 1.45mm 的24引腳LFCSP

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    EngineerZone為Analog Devices, Inc.註冊商標

    欲瀏覽官方網站上的ADI新聞,請造訪:http://www.analog.com/en/about-adi/news-room.html