ADI發表領先業界的精密戰術等級MEMS IMU

為定位與導航應用裝置提供突破性的系統級進化

2016-10-20 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI)亞德諾半導體公司今天發表一款戰術等級的慣性量測單元(IMU),在現有最小、最輕與最低功率的解決方案中具有領先業界的精密度與穩定度。高性能的ADIS16490 IMU為範圍從航空、無人系統、機械控制、精密儀器到智慧型彈藥等應用中的高精確度導航、指引以及定位功能奠定了基礎。這些在以往因為尺寸過大或是受到成本的限制而不可能實現。此款新的元件提供了傳統解決方案(尺寸大三倍而且更重)預期應有的性能,而只需要消耗其總體成本與功率的一小部份。它可以為應用裝置帶來戰術等級的穩定度,而不需要無限制的預算。



    ADIS16490 IMU提供了:
    • 戰術等級的運作偏壓穩定度:1.8 o/小時以及 3.6 micro-g(業界最佳)
    • 最低的角度隨機遊走(0.09 deg/root-hr )與速度隨機遊走(0.008 m/sec/root-hr)
    • 每個元件都經由工廠校正,在溫度範圍內提供極為嚴謹的溫度係數:24 ppm/oC (陀螺儀)與16 ppm/oC(加速度計)
    • 在延伸溫度範圍中具有高位準抗振動(0.005 o/sec/g)與抗衝擊(2000 g)干擾能力

    ADIS16490代表了ADI最為先進的IMU,藉由數年的系統級經驗與ADI所能提供最佳的角速度與線性加速度MEMS核心,結合了精密的校正、感測器濾波以及融合。由於具有如此先進的整合度水準,工程師現在擁有了一項可以提供最低陀螺儀角度隨機遊走與加速度計速度隨機遊走的產品,將有助於消除穩定回授迴路中的抖動,以及維持在導航應用中的低位置漂移。因此,低雜訊、緊密對準、抗振動能力與寬廣頻寬(480 Hz 陀螺儀,750 Hz加速度計)的謹慎平衡結合,將能夠為最具挑戰性的系統實現方案提供最低的總誤差。

    ADI將會在2016年底前提供由ADIS16490 IMU新衍生出的兩款樣品:ADIS16495 IMU與ADIS16497 IMU將會提供更多的動態範圍選項,為系統開發者提升設計彈性並觸及更廣泛的應用。


    報價與供貨 报价与供货
    產品 陀螺儀 範圍 加速度計範圍 陀螺儀雜訊 加速度計雜訊 作業溫度
    ADIS16490 100 dps 8g 0.002 °/sec/root-Hz rms 16 μg/root-Hz rms 攝氏-40 度至 105度
    ADIS16495
    高達 2000 dps 8g 0.002 °/sec/root-Hz rms 16 μg/root-Hz rms 攝氏-40度 至 105度
    ADIS16497 高達 2000 dps 40g 0.002 °/sec/root-Hz rms 80 μg/root-Hz rms 攝氏-40 度至 105度


    價格與供應時程 报价与供货
    產品 樣品供貨 正式量產 以1,000顆計單價 封裝方式
    ADIS16490 開始供貨 11月 $1,645美元 44×47×14mm 模組
    ADIS16495
    11月 2017年7月 $1,719美元 44×47×14mm 模組
    ADIS16497 11月 2017年7月 $1,719美元 44×47×14mm 模組

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    EngineerZone為Analog Devices, Inc.註冊商標

    欲瀏覽官方網站上的ADI新聞,請造訪:http://www.analog.com/en/about-adi/news-room.html