ADI推出多核心SHARC+ ARM單晶片

提升5倍節能效率改善即時音訊與工業應用

2015-06-17 - 中国,台北訊

    全球高效能半導體訊號處理解決方案領導廠商Analog Devices (簡稱:ADI)亞德諾半導體公司,針對高性能、高節能效率與即時性新產品系列推出八款SHARC®處理器,這些新品透過採用兩個增強型SHARC+®內核、先進DSP加速器(FFT、FIR、IIR),提供超過每秒240億次浮點運算(FLOPS)的最佳性能。由於ADSP-SC58x與ADSP-2158x系列在高溫下功耗小於2瓦,使得新處理器系列的節能效率優於前代SHARC產品的5倍以上,且超過同級競爭處理器2倍以上。在散熱管理對功耗形成限制,或無法容忍成本高、可靠性低的風扇等應用中,這些優勢提供了領先業界的數位訊號處理性能。適用領域包括汽車、消費性和專業級音響、多軸馬達控制和能源分配系統等。欲知詳情請瀏覽影片: http://analog.com/ADSP-SC58xVideo

    • 訂購ADSP-SC58x、ADSP-2158x 樣品、下載資料手冊、參考設計及其他技術文件: www.analog.com/SC58x

    ADSP-SC58x產品補充了SHARC+內核和DSP加速器系列,並新增了一款ARM® Cortex-A5處理器,FPU和Neon® DSP擴展指令集可以應付額外的即時處理任務與管理周邊,以便連接音訊、工業閉迴路控制和工業感測應用中的時間關鍵型資料。這些介面包括Gigabit Ethernet 介面(支援AVB和IEEE-1588)、高速USB介面、行動儲存(包括SD/SDIO)、PCI Express和多種其他連接選項,可以打造出彈性而精簡的系統設計。

    ADSP-2158x系列(不包括ARM Cortex-A5內核)針對一般需要DSP輔助處理器的應用,包括兩個SHARC+內核和DSP加速器,同時還具有與所有內核相匹配的一組周邊。

    在軟體智慧財產權保護日益成為業界一大安全顧慮的背景下,ADI還同時推出了ARM®TrustZone®安全功能以及一個板載的加密硬體加速器。對於可靠性至關重要的應用,可透過記憶體同位和糾錯硬體提高資料的完整性。

    新的ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有整合度高、功耗低的特點,可以大幅降低物料成本和電路板佔用面積,降低設計複雜性,縮短當今複雜應用的上市時間。

    ADI CrossCore®Embedded Studio提供支援
    ADSP-SC58x/2158x系列受ADI公司屢獲獎項的Crosscore® Embedded Studio開發工具套件支援,為設計工程師提供互動式即時開發工具,可協助其設計達到最佳化,並縮短產品上市時間。

    此外,ADI與Micrium密切合作,在SHARC+及ARM Cortex-A5內核提供μC/ OS-II和μC/ OS-III®即時內核,以及運行在ARM Cortex-A5之上的Micrium USB Host、USB Device和檔案系統堆疊。

    ADI公司還提供了一款針對Cross Core Embedded Studio的Linux外掛程式,使客戶得以利用嵌入式Linux的通訊堆疊和應用套裝程式,使其運行在ARM Cortex-A5內核上。

    ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite開發板和ICE-1000/2000模擬器讓先進應用方案的創建、測試與除錯,更加方便易用。

    價格、評估板及產品樣品供貨情況

    即日起開始提供產品樣品與全套開發工具。選項包括一個或兩個SHARC+內核、有/無ARM Cortex-A5內核、各種周邊配置、及兩種19mm×19mm BGA封裝選擇。這些產品以每萬顆訂量報價為每顆17.00美元起。ADSP-SC589 EZ-KIT-Lite外加ICE-1000模擬器和CrossCore Embedded Studio授權的限時特惠價僅為495美元,敬請留意。


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

  • 位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

    EngineerZone為ADI的註冊商標。

    訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/subscribe.html

  • 聯絡方式