ADI提升智慧電網輸配電設備的監測和保護能力性能

2015-10-30 - 中国,台北訊


    全球高效能訊號處理解決方案領導廠商Analog Devices, Inc(簡稱ADI)美商亞德諾半導體公司宣佈推出新系列的24 位元資料採集系統單晶片 (SoC),可改善智慧電網系統中管理電能輸配電的保護、監控和電能品質測量裝置的性能。AD7770 可實現性能更高和外形尺寸更小的保護繼電器,而AD7771 則可幫助電能品質測量設備進行電網早期故障的檢測。

    該系列中的第三款 SoC AD7779則可確保斷路器裝置快速上電。AD777x 系列的三款產品實現了業界最佳的動態範圍和資料傳輸綜合性能,具有8個同步取樣通道,可在三相電源應用中測量電流和電壓感測器的輸出。每個SoC 通道在 8 kSPS時可達 112 dB動態範圍,從而強化了單一 A/D 轉換器通道中的保護和測量功能。AD777x 系列還整合了取樣速率轉換器,簡化電能品質設備的設計挑戰,使其更容易滿足 IEC61000-4-30 Class A標準。

    AD777x 系列還內建可調整不同感測器輸出的可編程增益放大器 (PGA),讓系統設計工程師能使用通用平台滿足各種應用需求,這些應用可能具有不同精準度和輸入感測器類型,包括變流器、變壓器、電阻串等。此外, AD777x 系列因可省去對諸如信號調節放大器和鎖相迴路 (Pll)等外部元件的需求,所以可降低系統總成本。另外,因全部的 AD777x 系列皆包含取樣速率轉換器,對取樣速率進行微調,確保在50Hz(-15%) 到 60 Hz (+ 15%)範圍內的線路頻率一致性,變化範圍保持在0.01 Hz 以內。這是IEC61000-4-30 Class A電能品質標準的要求。

    新產品中還具有多種內建的診斷功能,幫助簡化設計過程,使終端設備通過安全完整性等級 (SIL) 認證。還有一個額外的低解析度 SAR A/D 轉換器通道,利用獨立的電源操作,為系統和晶片診斷提供資料,提高資料完整性並增強系統的綜合可靠性。AD7771 的高動態範圍與極高取樣速率,能減少快速傅立葉轉換(FFT) 的雜訊基準,從而強化對異常雜散頻率 (spur)的檢測,發出電氣故障信號,並透過電能品質測量設備實現早期警告探測和預防性維護措施。

    價格及供貨情況
    產品 輸入偏壓電流 輸出資料速率 樣品供應 全面量產 每千顆單價 封裝
    AD7770 ±4 nA 32 kSPS 現在 2016 年 5 月 $6.97 64引腳的LFCSP
    AD7771 ±4 nA 128 kSPS 現在 2016 年 5 月 $7.94 64引腳的LFCSP
    AD7779 ±2 nA 16 kSPS 現在 2016 年 1 月 $5.90 64引腳的LFCSP

    更多有關產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:400 6100 006, 或發送郵件至 china.support@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 http://www.analog.com瞭解最新產品等資訊。

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    EngineerZone 是ADI公司的註冊商標。

    訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/index.html

    聯絡方式