計算隔離式精密高速DAQ採樣時脈抖動的簡單步驟

作者:ADI應用開發工程師Lloben Paculanan及產品應用工程師John Neeko Garlitos


簡介

出於穩固性、安全性、高共模電壓考量,或為了消除可在測量中帶來誤差的接地迴路,許多資料擷取(DAQ)應用都需要隔離DAQ訊號鏈路徑。ADI的精密高速技術使系統設計人員能夠在相同的設計中實現高交流和直流精度,無需犧牲直流精度來換取更高的採樣速率。然而,為實現高交流性能,如訊號雜訊(SNR),系統設計人員必須考慮採樣時脈訊號或控制ADC中採樣保持(S&H)切換的轉換啟動訊號上的抖動所帶來的誤差。隨著目標訊號和採樣速率的增加,控制採樣保持切換的訊號抖動會成為主要誤差源。

當DAQ訊號鏈被隔離之後,控制採樣保持切換的訊號一般來自進行多通道同步採樣的背板。系統設計人員選擇低抖動數位隔離器非常重要,以使進入ADC的採樣保持切換的控制訊號具有低抖動。精密高速ADC應首選使用LVDS介面格式,以滿足高資料速率要求。其還會對DAQ電源層和接地層帶來極小的干擾。本文將說明如何解讀ADI的LVDS數位隔離器的抖動規格參數,以及與精密高速產品(例如 ADAQ23875 DAQ µModule®解決方案)介面時,哪些規格參數比較重要。本文的這些指導說明也適用於其他帶有LVDS介面的精密高速ADC。在介紹與 ADN4654 千兆LVDS隔離器配合使用的ADAQ23875時,也將說明計算對SNR預期影響採用的方法。

抖動如何影響採樣過程

通常,時脈源在時域中存在抖動。在設計DAQ系統時,瞭解時脈源中包含多少抖動是非常重要的。

圖1展示了非理想型振盪器的典型輸出頻譜,在1 Hz頻寬時雜訊功率與頻率成函數關係。相位雜訊的定義為指定頻率偏移fm下1 Hz頻寬內的雜訊與基波頻率fo下振盪器訊號幅度的比率。

Figure 1. Oscillator power spectrum due to phase noise.
圖1.受相位雜訊影響的振盪器功率頻譜。

採樣過程是採樣時脈與類比輸入訊號的乘法。這種時域中的乘法相當於頻域中的卷積。所以,在ADC轉換期間,ADC採樣時脈的頻譜與純正弦波輸入訊號卷積,使得採樣時脈或相位雜訊上的抖動出現在ADC輸出資料的FFT頻譜中,具體如圖2所示。

Figure 2. The effect of sampling an ideal sine wave with a phase noise sampling clock.
圖2.具有相位雜訊採樣時脈對理想正弦波採樣的影響。

隔離式精密高速DAQ應用

多相功率分析儀就是一個隔離式精密高速DAQ應用示例。圖3顯示典型的系統架構,其中通道與通道之間隔離,透過共用背板用於與系統計算或控制器模組通訊。在本示例中,我們選擇ADAQ23875精密高速DAQ解決方案,因為其尺寸小,所以能夠在狹小空間內輕鬆安裝多個隔離DAQ通道,從而可以減輕現場測試應用中移動儀器的重量。使用LVDS千兆隔離器(ADN4654)將DAQ通道與主機殼背板隔離。

透過隔離每個DAQ通道,可以在不損壞輸入電路的情況下,將每個通道直接連接至具有不同共模電壓的感測器。每個隔離DAQ通道的接地追蹤具有一定電壓偏移的共模電壓。如果DAQ訊號鏈能夠追蹤與感測器相關的共模電壓,就無需使用輸入訊號處理電路來支援較大的輸入共模電壓,並消除對下游電路來說較高的共模電壓。這種隔離還可帶來安全性,並消除可能會影響測量精度的接地迴路。

在功率分析儀應用中,在所有DAQ通道中實現採樣事件同步非常重要,因為與採樣電壓相關的時域資訊不匹配會影響後續計算和分析。為了在通道間同步採樣事件,ADC採樣時脈透過LVDS隔離器從背板發出。

在圖3所示的隔離式DAQ架構中,以下這些抖動誤差源會增加控制ADC中採樣保持切換的採樣時脈上的總抖動。

參考時脈抖動

採樣時脈抖動的第一來源是參考時脈。該參考時脈透過背板傳輸至每個隔離式精密高速DAQ模組和其他插入背板的測量模組。該時脈用作FPGA的時序參考;所以,FPGA中的所有事件、數位模組、PLL等的時序精度都取決於參考時脈的精度。在沒有背板的某些應用中,使用板載時脈振盪器作為參考時脈源。

FPGA抖動

採樣時脈抖動的第二來源是FPGA帶來的抖動。注意,FPGA中包含一條觸發-執行路徑,並且FPGA中PLL和其他資料模組的抖動規格都會影響系統的整體抖動性能。

LVDS隔離器抖動

採樣時脈抖動的第三來源是LVDS隔離器。LVDS隔離器產生附加相位抖動,會影響系統的整體抖動性能。

ADC的孔徑抖動

採樣時脈抖動的第四來源是ADC的孔徑抖動。這是ADC本身固有的特性,請參閱資料手冊查看具體定義。

Figure 3. Channel-to-channel, isolated DAQ architecture.
圖3.通道與通道之間的隔離DAQ架構

有些參考時脈和FPGA抖動規格基於相位雜訊給出。要計算對採樣時脈的抖動貢獻,需要將頻域中的相位雜訊規格轉化為時域中的抖動規格。

根據相位雜訊計算抖動

相位雜訊曲線有些類似於放大器的輸入電壓雜訊頻譜密度。與放大器電壓雜訊一樣,最好在振盪器中使用1/f低轉折頻率。振盪器通常用相位雜訊來描述性能,但為了將相位雜訊與ADC的性能關聯起來,必須將相位雜訊轉換為抖動。為將圖4中的圖與現代ADC應用關聯起來,選擇100 MHz的振盪器頻率(採樣頻率)以便於討論,典型曲線如圖4所示。請注意,相位雜訊曲線由多條線段擬合而成,各線段的端點由資料點定義。

Figure 4. Calculating jitter from phase noise.
圖4.根據相位雜訊計算抖動。

計算等量rms抖動時,第一步是獲取目標頻率範圍中的積分相位雜訊功率,即曲線區域A。該曲線被分為多個獨立區域(A1、A2、A3和A4),每個區域由兩個資料點定義。假設振盪器與ADC輸入端之間無濾波,則積分頻率範圍的上限應為採樣頻率的2倍,這近似於ADC採樣時脈輸入的頻寬。積分頻率範圍下限的選擇也需要一定的斟酌。理論上,它應盡可能低,以便獲得真實的rms抖動。但實際上,製造商一般不會提供偏移頻率小於10 Hz時的振盪器特性,不過這在計算中已經能夠得出足夠精度的結果。多數情況下,如果提供了100 Hz時的特性,則選擇100 Hz作為積分頻率下限是合理的。否則,可以使用1 kHz或10 kHz資料點。還應考慮,近載波相位雜訊會影響系統的頻譜解析度,而寬頻雜訊則會影響整體系統訊號雜訊。最明智的方法或許是對各區域分別積分,並檢查各區域的抖動貢獻幅度。如果使用晶體振盪器,則低頻貢獻與寬頻貢獻相比,可能可以忽略不計。其它類型的振盪器在低頻區域可能具有相當大的抖動貢獻,必須確定其對整體系統頻率解析度的重要性。各區域的積分產生個別功率比,然後將各功率比相加,並轉換回dBc。已知積分相位雜訊功率後,便可透過下式計算rms相位抖動(單位為弧度):

Equation 1

以上結果除以2πf0,便可將用弧度表示的抖動0轉換為用秒表示的抖動:

Equation 2

更多詳細資訊,請參閱 「MT-008教程:將振盪器相位雜訊轉化為時間抖動」 。

量化參考時脈抖動

高性能DAQ系統中使用的參考時脈源一般為晶體振盪器,與其他時脈源相比,其可提供更卓越的抖動性能。

我們一般使用表1所示的示例在產品手冊中定義晶體振盪器的抖動規格。在量化參考時脈的抖動貢獻時,相位抖動是最重要的規格指標。相位抖動通常定義為邊緣位置相對於平均邊緣位置的偏差。

表1.產品手冊中提供的晶體振盪器抖動規格示例
符號 參數 測試條件 最小值 典型值 最大值 單位
JPER 週期抖動,rms LVDS XXX ps
LVPECL XXX
LVCMOS fOUT = 125 MHz XXX
RJ 隨機抖動,rms LVDS XXX ps
LVPECL XXX
LVCMOS fOUT = 125 MHz XXX
DJ 確定性抖動 LVDS XXX ps
LVPECL XXX
LVCMOS fOUT = 125 MHz XXX
TJ 總抖動 LVDS XXX ps
LVPECL XXX
LVCMOS fOUT = 125 MHz XXX
FJITTER 相位抖動(12 kHz至20 MHz) LVDS XXX fs
LVPECL XXX
LVCMOS fOUT = 125 MHz XXX

另一方面,有一些晶體振盪器指定相位雜訊性能,而不是指定抖動。如果振盪器產品手冊定義了相位雜訊性能,可以將雜訊值轉化為抖動,如「根據相位雜訊計算抖動」部分所述。

量化來自FPGA的抖動

FPGA中參考時脈的主要作用是提供觸發訊號,以啟動FPGA中設定的不同並行事件。換句話說,參考時脈協調FPGA中的所有事件。為了提供更好的時間解析度,參考時脈通常被傳遞到FPGA中的PLL,以增大其頻率,因此,可能出現短時間隔事件。此外,需注意FPGA中包含一條觸發-執行路徑,其中,參考時脈被傳遞至時脈緩衝器、計數器、邏輯門等。處理抖動敏感型重複事件(例如,透過隔離將LVDS轉化-開始訊號提供給ADC)時,需要量化來自FPGA的抖動貢獻,以合理預估整體系統抖動對高速資料擷取性能的影響。

FPGA的抖動性能通常在FPGA產品手冊中提供。也會在大部分FPGA軟體工具的靜態時序分析(STA)中提供,如圖5所示。時序分析工具可以計算資料路徑源和目的地的時脈不確定性,並將它們組合以獲得總時脈不確定性。為了自動在STA中計算參考時脈抖動量,必須在FPGA專案中將其增加為輸入抖動約束

Figure 5. A static timing analysis (STA) example view.
圖5.靜態時序分析(STA)示例視圖。

量化數位隔離產生的抖動

查看抖動的最基本方法是以差分探針來測量LVDS訊號對,並且升緣和降緣上均要觸發,示波器設定為無限持續。表示高至低和低至高的躍遷會相互曡加,因此可以測量交越點。交越寬度對應於峰對峰值抖動或截至目前所測得的時間間隔誤差(TIE)。比較圖6和圖7所示的眼圖和長條圖。有一些抖動是隨機來源(例如熱雜訊)所導致,此隨機抖動(RJ)表示示波器上所看到的峰對峰值抖動會受到執行時間的限制(隨著執行時間增加,長條圖上的尾巴會升高)。

Figure 6. Eye diagram for ADN4651.
圖6.ADN4651的眼圖。 
Figure 7. Eye diagram histogram for ADN4651.
圖7. ADN4651的眼圖長條圖。 

相較之下,確定性抖動(DJ)的來源是有界限的,例如脈衝偏斜所導致的抖動、資料相關抖動(DDJ)和符碼間干擾(ISI)。脈衝偏斜源於高至低與低至高傳輸延遲之間的差異。這可以透過偏移交越實現視覺化,即在0 V時,兩個邊緣分開(很容易透過圖7中長條圖內的分隔看出來)。DDJ源於不同工作頻率時的傳輸延遲差異,而ISI源於前一躍遷頻率對目前躍遷的影響(例如,邊緣時序在一連串的1s或0s與1010模式碼之後通常會有所不同)。

Figure 8. Total jitter contribution.
圖8.總抖動貢獻來源。

圖8顯示如何充分估算特定誤碼率下的總抖動(TJ@BER)。可以根據模型與測量所得的TIE分配之間的擬合狀態來計算隨機抖動和確定性抖動。此類模型中的一種是雙狄拉克模型,它假設高斯隨機分佈與雙狄拉克δ函數卷積(兩個狄拉克δ函數之間的分隔距離對應於確定性抖動)。對於具有明顯確定性抖動的TIE分佈而言,該分佈在視覺上近似於此模型。有一個難點是某些確定性抖動會對高斯分量帶來影響,亦即雙狄拉克函數可能低估確定性抖動,高估隨機抖動。然而,兩者結合仍能精準估計特定誤碼率下的總抖動。

隨機抖動規定為高斯分佈模型中的1 σ rms值,若要推斷更長的運行長度(低BER),只需選擇適當的多σ,使其沿著分佈的尾端移動足夠長的距離(例如,1 × 10-12位元錯誤需要14 σ)即可。接著加入DJ以提供TJ@BER的估計值。對於訊號鏈中的多個元件,與其增加會導致高估抖動的多個TJ值,不如將RJ值進行幾何加總,將DJ值進行代數加總,這樣將能針對完整的訊號鏈提供更為合理的完整TJ@BER估計。

ADN4654的RJ、DJ和TJ@BER全都是分別指定的,依據多個單元的統計分析提供各自的最大值,藉以確保這些抖動值在電源、溫度和製程變化範圍內都能維持。

圖9顯示ADN4654 LVDS隔離器的抖動規格示例。對於隔離式DAQ訊號鏈,附加相位抖動是最重要的抖動規格。附加相位抖動與其他抖動源一起使ADC孔徑抖動增加,從而導致採樣時間不準確。

Figure 9. ADN4654 jitter specification.
圖9.ADN4654抖動規格。

量化ADC的孔徑抖動

孔徑抖動是ADC的固有特性。這是由孔徑延遲中的樣本間變化引起的,與採樣事件中的誤差電壓對應。在開關斷開的時刻,這種樣本間變化稱為「孔徑不確定性」或「孔徑抖動」,通常用均方根皮秒(ps rms)來衡量。

在ADC中,如圖10和圖11所示,孔徑延遲時間以轉換器輸入作為基準;應考慮透過輸入緩衝器的類比傳輸延遲ta的影響;以及透過切換驅動器的數位延遲tdd的影響。以ADC輸入為基準,孔徑時間ta'定義為前端緩衝器的類比傳輸延遲tda與切換驅動器數位延遲tdd的時間差加上孔徑時間的一半ta/2。

Figure 10. ADC’s sample-and-hold input stage.
圖10.ADC的採樣保持輸入級。
Figure 11. Sample-and-hold waveforms and definitions.
圖11.採樣保持波形和定義。

以ADAQ23875為例,孔徑抖動僅約0.25 psRMS,如圖12所示。此規格透過設計保證,但未經測試。

Figure 12. ADAQ23875 aperture jitter.
圖12.ADAQ23875孔徑抖動。

整體採樣時脈抖動

量化圖3所示的四大模組各自的抖動貢獻之後,可以取四個抖動源的和方根(RSS)來計算控制採樣保持切換的訊號(或時脈)的整體抖動性能。

386768-eq-03

另一方面,如果使用了STA,則簡化的時脈抖動計算公式為:

Equation 4

採樣時脈抖動對SNR的影響

對控制採樣保持切換的訊號的整體抖動進行量化之後,現在可以量化抖動對DAQ訊號鏈的SNR性能的影響程度。

圖13顯示採樣時脈上的抖動所造成的誤差。

Figure 13. The effects of sampling clock jitter.
圖13.採樣時脈抖動造成的影響。

透過下面的簡單分析,可以預測採樣時脈抖動對理想ADC的SNR的影響。

假設輸入訊號由下式提供:

Equation 5

該訊號的變化速率由下式提供:

Equation 6

將幅度2πfVO除以√2可以獲得dv/dt的rms。現在令ΔVrms = rms電壓誤差,Δt = rms孔徑抖動tj,並代入這些 Equation 6a 

Equation 7

求解ΔVrms

Equation 8

滿量程輸入正弦波的rms值為VO/√2。因此,rms訊號與rms雜訊的比值(用dB表示)由頻率提供:

Equation 9

該公式假設ADC具有無限的解析度,孔徑抖動是決定SNR的唯一因素。圖14提供了該公式的圖形,其說明孔徑和採樣時脈抖動對SNR和ENOB有嚴重影響,特別是當輸入/輸出較高時。

Figure 14. Theoretical data converter SNR and ENOB due to jitter vs. full-scale sine wave input frequency.
圖14.抖動引起的資料轉換器理論SNR和ENOB與滿量程正弦波輸入頻率的關係。

ADAQ23875和ADN4654採樣時脈抖動理想SNR計算

ADAQ23875的孔徑抖動(典型值)為250 fs rms,ADN4654的附加相位抖動為387 fs rms (fOUT = 1 MHz)。在這種情況下,我們暫且不考慮參考時脈和FPGA的抖動貢獻。

現在,根據ADC和隔離器的抖動規格,我們可以使用以下公式計算總rms抖動:

Equation 10

圖14和圖15顯示了計算得出的隔離式精密高速DAQ系統的最大SNR和ENOB性能。SNR和ENOB隨輸入頻率降低,與圖13中所示的SNR理論圖一致。

Figure 15. ADAQ23875 and ADN4654 maximum calculated SNR.
圖15.針對ADAQ23875和ADN4654計算得出的SNR的最大值。
Figure 16. ADAQ23875 and ADN4654 maximum calculated ENOB.
圖16.針對ADAQ23875和ADN4654計算得出的ENOB的最大值。

結論

控制ADC中採樣保持切換的訊號(或時脈)中的抖動會影響精密高速DAQ訊號鏈的SNR性能。在選擇組成時脈訊號鏈的各個零件時,瞭解會使總抖動增加的各種誤差源非常重要。

當應用需要將DAQ訊號鏈與背板隔離時,選擇低附加抖動數位隔離器是保持卓越的SNR性能的關鍵。ADI提供低抖動LVDS隔離器,可協助系統設計人員在隔離訊號鏈架構中實現高SNR性能。

參考時脈是採樣時脈抖動的第一來源,所以需使用低抖動參考時脈以實現隔離高速DAQ的卓越性能。此外,還需確保FPGA和參考時脈之間路徑的訊號完整性,避免路徑本身帶來額外誤差。

參考電路

B. E. Boser和B. A. Wooley。 「Σ-Δ調變類比數位轉換器的設計」。IEEE固態電路雜誌,第23卷第6期,1988年12月。

Steven Harris。 「採樣時脈抖動對奈奎斯特採樣類比數位轉換器和過採樣Σ-Δ型ADC的影響」。音訊工程學會雜誌,第38卷第7/8期,1990年7月/8月。

Kester, Walt. 「MT-007 Tutorial: Aperture Time, Aperture Jitter, Aperture Delay Time—Removing the Confusion」 ADI,2008年。

Kester, Walt. 「MT-008教程:將振盪器相位雜訊轉換為時間抖動」。 ADI,2009年。

Derek Redmayne、Eric Trelewicz和Alison Smith。「 瞭解時脈抖動對高速ADC的影響」。 ADI,2006年。

致謝

感謝Michael Hennessy和Stuart Servis對本文的技術貢獻。