交錯式ADC的基本原理

作者:ADI公司應用工程師Jonathan Harris


簡介

在今日的許多細分市場上,交錯式類比數位轉換器(ADC)在許多應用中都具有多項優勢。在通訊基礎設施中存在著一種推動因素,使ADC的採樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數位預失真)等線性化技術中支援多頻段、多載波無線電,同時滿足更寬的頻寬要求。在軍事和航空航太領域,採樣速率更高的ADC可讓多功能系統用於通訊、電子監控和雷達等多種應用中——此處僅舉數例。工業儀器儀錶應用中始終需要採樣速率更高的ADC,以便充分精準地測量速度更高的訊號。

首先,一定要準確地瞭解交錯式ADC是什麼。要瞭解交錯,最好先瞭解一下實際發生的情況以及如何建置。有了基本的瞭解後再討論交錯的優點。當然,我們都知道,天下沒有免費的午餐,因此也需要評估交錯挑戰。

關於交錯

若ADC為交錯式,則兩個或兩個以上具有定義時脈關係的ADC用來同步採樣輸入訊號,並產生組合輸出訊號,使得採樣頻寬為單個ADC頻寬的數倍。利用m個ADC可讓有效採樣速率增加m倍。為簡便起見並易於理解,我們重點考察兩個ADC的情況。這種情況下,如果兩個ADC的每一個採樣速率均為fS且呈交錯式,則最終採樣速率為2× fS。這兩個ADC必須具有時脈相位關係,才能正確交錯。時脈相位關係由等式1給出,其中:n是某個特定的ADC,m是ADC總數。

 

equation1

 

舉例而言,兩個ADC採樣速率均為100 MSPS且呈交錯式,因此採樣速率為200 MSPS。此時,等式1可用來推導出兩個ADC的時脈相位關係,如等式2和等式3。

 

equation2

 

 

equation3

 

注意,如果已知時脈相位關係,便可檢查樣本結構。圖1以圖形說明時脈相位關係,以及兩個100 MSPS交錯式ADC的樣本結構。注意180°時脈相位關係,以及樣本是如何交錯的。輸入波形也可由兩個ADC進行採樣。在這種情況下,採用經過2分頻的200 MHz時脈輸入,並所需的時脈相位發送至每個ADC,便可實現交錯。

圖1.兩個交錯式100 MSPS ADC—基本原理圖。

此概念還可以另一種方式表達,如圖2所示。透過將這兩個100 MSPS ADC以交錯方式組合,採樣速率便能增加至200 MSPS。這樣每個奈奎斯特區可以從50 MHz擴展到100 MHz,使工作時的可用頻寬翻倍。增加的操作頻寬可為多個市場領域的應用帶來諸多優勢。無線電系統可以增加其支援的頻段數;雷達系統可以增加空間解析度;而測量設備可以實現更高的類比輸入頻寬。

圖2.兩個交錯式100 MSPS ADC—時脈和樣本。

交錯的優勢

交錯結構的優勢可惠及多個細分市場。交錯結構最有用的優勢是透過交錯式ADC的更寬奈奎斯特區增加頻寬。同樣的,我們在此舉出兩個100 MSPS ADC交錯以實現200 MSPS採樣速率的例子。圖3顯示透過交錯兩個ADC,可以大幅增加頻寬。它可以為各種不同應用提供優勢。就像蜂巢標準增加了通道頻寬和操作頻段數一樣,對ADC可用頻寬的要求也越來越高。此外,在軍事應用中,需要更好的空間識別能力以及增加後端通訊的通道頻寬,這些都要求ADC提供更高的頻寬。由於這些領域對頻寬的要求越來越高,因此需要準確地測量這些訊號。因此,為了正確地獲取和測量這些高頻寬訊號,測量設備也需要更高的頻寬。很多設計中的系統要求其實領先於商用ADC技術。交錯結構可以彌補這一技術差距。

圖3.兩個交錯式ADC——奈奎斯特區。

增加採樣速率能夠為這些應用提供更多的頻寬,而且頻率規劃更輕鬆,還能降低通常在ADC輸入端使用抗混疊濾波器時帶來的複雜性和成本。面對這些優勢,大家一定想知道需要為此付出什麼代價。就像大多數事情一樣,天下沒有免費的午餐。交錯式ADC具有更高的頻寬和其他有用的優勢,但在處理交錯式ADC時也會帶來一些挑戰。

交錯挑戰

在交錯組合ADC時存在一些挑戰,還有一些注意事項。由於與交錯ADC相關的缺陷,輸出頻譜中會出現雜散。這些缺陷基本上是兩個正在交錯的ADC之間不匹配。輸出頻譜中的雜散導致的基本不匹配有四種。包括失調不匹配、增益不匹配、時序不匹配和頻寬不匹配。

其中最容易理解的可能是兩個ADC之間的失調不匹配。每個ADC都會有一個相關的直流失調值。當兩個ADC交錯並在兩個ADC之間來回交替採樣時,每個連續採樣的直流失調會發生變化。圖4舉例說明了每個ADC如何具有自己的直流失調,以及交錯輸出如何有效地在這兩個直流失調值之間來回切換。輸出以fS/2的速率在這些失調值之間切換,將導致位於fS/2的輸出頻譜中產生雜散。由於不匹配本身沒有頻率分量,並且僅為直流,因此出現在輸出頻譜中的雜散頻率僅取決於採樣頻率,並將始終出現在fS/2頻率下。雜散的幅度取決於ADC之間失調不匹配的幅度。不匹配值越大,雜散值就越大。為了盡可能減少失調不匹配導致的雜散,不需要完全消除每個ADC中的直流失調。這樣做會濾除訊號中的所有直流成分,不適合使用零中頻(ZIF)架構的系統,該架構中的訊號內容真實複雜,而且包括直流資料。相反,更合適的技術是讓其中一個ADC的失調與另一個ADC匹配。選擇一個ADC的失調作為基準,另一個ADC的失調設定為盡可能接近的值。失調值的匹配度越高,在fS/2產生的雜散就越低。

圖4.失調不匹配。

交錯時要注意的第二個不匹配是ADC之間的增益不匹配。圖5顯示了兩個交錯式轉換器之間的增益不匹配。在這種情況下,有一個不匹配頻率分量。為了觀察這種不匹配,必須向ADC施加訊號。對於失調不匹配,無需訊號即可查看兩個ADC的固有直流失調。對於增益不匹配,如果不存在訊號,就無法測量增益不匹配,因而無法瞭解增益不匹配。增益不匹配將會產生與輸入頻率和採樣速率相關的輸出頻譜雜散,出現在fS/2 ± fIN處。為了較大程度地降低增益不匹配引起的雜散,採用了與失調不匹配類似的策略。選擇其中一個ADC的增益作為基準,另一個ADC的增益設定為盡可能接近的值。每個ADC增益值的匹配度越高,輸出頻譜中產生的雜散就越小。

圖5.增益不匹配。

接下來,我們必須探討兩個ADC之間的時序不匹配。時序不匹配有兩個分量:ADC類比部分的群延遲和時脈偏斜。ADC中的類比電路具有相關的群延遲,兩個ADC的群延遲值可能不同。此外還有時脈偏斜,它也包括兩個分量:各ADC的孔徑不確定性和一個與輸入各轉換器的時脈相位精度相關的分量。圖6以圖形說明ADC時序不匹配的機制和影響。與增益不匹配雜散相似,時序不匹配雜散也與輸入頻率和採樣速率呈函數關係,出現在 fS/2 ± fIN處。

圖6.時序不匹配

為了盡可能降低時序不匹配引起的雜散,需要利用合適的電路設計技術使各轉換器類比部分的群延遲恰當匹配。此外,時脈路徑設計必須儘量一致以使孔徑不確定性差異最小。最後,必須精準控制時脈相位關係,使得兩個輸入時脈盡可能相差180°。與其他不匹配一樣,目標是儘量消除引起時序不匹配的機制。

最後一個不匹配可能最難理解和處理:亦即,頻寬不匹配。如圖7所示,頻寬不匹配具有增益和相位/頻率分量。這使得解決頻寬不匹配問題變得更為困難,因為它含有另外兩個不匹配參數的分量。然而,在頻寬不匹配中,我們可在不同的頻率下看到不同增益值。此外,頻寬具有時序分量,使不同頻率下的訊號透過每個轉換器時具有不同的延遲。較大程度降低頻寬不匹配的最好辦法,是透過傑出的電路設計和佈局佈線,盡可能減少ADC之間的頻寬不匹配。ADC之間的匹配越好,則產生的雜散就越少。正如增益和時序不匹配會導致在輸出頻譜的 fS/2 ± fIN處產生雜散一樣,頻寬不匹配也會在相同頻率處產生雜散。

圖7.頻寬不匹配。

現在我們已經討論了交錯ADC時引起問題的四種不同的不匹配,我們可以發現其中有一個共通性。四個不匹配中有三個會在輸出頻譜的 fS/2 ± fIN處產生雜散。失調不匹配雜散很容易識別,因為只有它位於fS/2處,並可輕鬆地進行補償。增益、時序和頻寬不匹配都會在輸出頻譜的fS/2 ± fIN處產生雜散;因此,隨之而來的問題是:如何確定它們各自的影響。圖8以簡單的圖形方式指導如何從交錯式ADC的不同不匹配中識別雜散來源。

圖8.交錯式不匹配的相互關係。

如果只是考察增益不匹配,那麼它就是一個低頻(或直流)類型的不匹配。透過在直流附近執行低頻增益測量,然後在較高的頻率處執行增益測量,可將頻寬不匹配的增益分量與增益不匹配分離。增益不匹配與頻率無函數關係,而頻寬不匹配的增益分量與頻率呈函數關係。對於時序不匹配,可以採用類似的方法。在直流附近執行低頻測量,然後在較高的頻率下執行後續測量,以便將頻寬不匹配的時序分量與時序不匹配分離。

結論

最新通訊系統設計、尖端雷達技術和超高頻寬測量設備似乎始終領先於現有的ADC技術。在這些要求的推動下,ADC的用戶和製造商都想方設法,試圖跟上這些需求的步伐。與提高典型ADC轉換速率的傳統方式相比,交錯ADC可以更快的速度實現更寬的頻寬。將兩個或更多ADC交錯起來,可以增加可用頻寬,並以更快的速度滿足系統設計要求。然而,交錯ADC並非沒有代價,ADC之間的不匹配不容忽視。雖然不匹配確實存在,但瞭解其本質及如何正確處理它們,設計人員就能更加明智地妥善運用這些交錯式ADC,並滿足最新系統設計不斷成長的要求。

參考文獻

Had、Jim、Mark Looney和Rob Reeder。“推動多通道類比數位轉換器技術發展。” 《類比對話》, 第39卷第5期,2005年5月。