在大規模MIMO和相位陣列系統中使用具有射頻鎖相迴路相位同步特性的SDR簡化天線校準
作者:ADI現場應用工程師 Danish Aziz
摘要
本文著重介紹ADI軟體定義無線電(SDR)中的射頻(RF)鎖相迴路(PLL)相位同步特性。這個功能有助於降低天線校準的複雜性,特別是對於採用大型天線陣列的系統。關於同步的控制和配置,請參見使用者指南1。本文著重介紹其應用和優勢。
相位相干訊號
相位相干性是波的一種特性,定義了單個波或兩個或多個波之間的物理量中存在的關係。在電子學中,物理系統處理連續波和時脈訊號的相位、頻率和振幅。一般來說,隨著時間流逝,如果兩個訊號之間的差別始終保持恆定不變和穩定,那麼這兩個訊號就是相位相干的。圖1a顯示了隨著時間不斷流逝,兩個訊號的相位。這兩個訊號表現出相干相位關係,因為它們之間的相位保持不變。圖1b比較了系統中的基準訊號在不同上電週期中的初始相位。從這個圖中,還可以看出在每次上電後,兩個訊號之間的同調相位關係。但是,在圖1c所示的示例中,相位是不同調的,因為在每次上電後,訊號都以隨機相位作為開始。


圖1. 相位同調關係和不同調相位關係示例。
多通道和多天線系統中的相位缺陷和消除
相位陣列和大規模MIMO系統具有多個天線和多個射頻通道。從數位後端到天線陣列,在多平面上保持相位同調和時序同步,這是這類系統的主要要求。例如,在介質存取級別需要幀同步,數位介面需要同調性(例如,確定性延遲),在多個轉換器或晶片對多個通道進行採樣時需要同步,要產生射頻,需要多個本地振盪器(LO)之間相位同調,以及,需要天線陣列的各元件之間保持確定性相位關係。因此,在不同階段保持同調關係非常重要。但是,因為一些現實因素,這一任務非常具有挑戰性,例如元件與元件之間的差異、印刷電路板上的線路、元件之間的非線性、耦合效應、分頻器比率、硬體老化、時脈漂移、溫度漂移,以及本地振盪器漂移。
如果一個系統中使用多個射頻本地振盪器,還需要注意本地振盪器相位漂移會隨通道和時間的變化而變化。使用不同的架構可以產生同調的射頻LO訊號。
射頻LO分佈:LO訊號由一個共同的LO產生,然後分佈在系統中。但因為頻率較高,這進行起來並不簡單,射頻損耗和射頻耦合使其變得相當困難。
參考時脈分佈:為了避免射頻損耗,會在本地產生LO訊號。但是,由於鎖相迴路或壓控振盪器(VCO)之間存在差異,要同步單一產生的LO訊號,還需要付出更多努力。
圖2顯示了一個多通道和多天線射頻子系統架構示例,該架構是基於整合式收發器晶片。其中包括一個晶片上頻率合成器(一個鎖相迴路)和一個VCO,用於產生射頻LO。參考時脈在收發器晶片外部產生,然後分別分配給每個晶片的元件時脈輸入。在晶片上完成對參考時脈的進一步擴展和分配。圖2分解顯示從系統參考時脈到天線的傳輸路徑。該路徑可以分為不同的頻段,每個頻段都造成傳輸延遲。傳輸延遲的變化會引起系統相位差的變化,從而影響系統的相位同調性。


圖2. 多通道和多天線系統中的相位缺陷來源。
我們採用校準技術來消除這種真實缺陷。透過使用校準方法,我們確定未知因素,然後加以校正。在相位陣列和大規模MIMO系統中,由於相位差的存在,各個射頻通道的頻率回應各不相同。此外,它本質上是隨時間變化的。透過出廠校準,可以補償系統中可以測量的靜態因素。使用初始校準,可以消除與部署相關的因素,在系統每次啟動時,也可以運行這種校準。為了消除動態和時變因素的影響,需要定期對天線進行校準。除了溫度漂移外,LO相位漂移也是這樣一個動態因素,會隨通道和時間變化。如果在運行期間執行這些校準,它們會消耗寶貴的系統資源,例如時間頻率。因此,產生了一個優化問題:用最少的資源進行校準,以最大化系統性能。
使用射頻鎖相迴路相位同步特性簡化校準
ADRV9009 是ADI RadioVerse® 產品系列中的一款雙通道、高度整合的軟體定義無線電。它提供兩個發射和兩個接收通道,分別將數位IQ位元轉換為射頻和將射頻轉換為數位IQ位元。它基於零中頻架構,該架構能夠大幅降低系統功耗,並提供卓越的發射機和接收機射頻性能。此元件可在不使用外部元件的情況下,使用晶片上功能產生完整頻率。其中包括三個晶片上頻率合成器,射頻LO合成器為其中之一。每個合成器都有一個整合式VCO和一個迴路濾波器。在整個受支援的頻率範圍內產生頻率時,這種高度整合和卓越性能能提供很高的彈性。
在數位端,ADRV9009採用JESD204B協定作為執行數位資料傳輸的序列介面2。它利用JESD SYSREF訊號,從內部支援多晶片同步。因此,可以創建大規模相位陣列和大規模MIMO系統。
除了多晶片同步,ADRV9009還提供射頻鎖相迴路同步特性,使內部產生的LO訊號具有相位同調性,且與採用的參考時脈一致。基於這個特性,可在大規模系統中輕鬆實現以下這些功能:
- 上電時相位同調:在每個上電週期,實現恆定不變、確定性和穩定的相位值
- 運行期間相位同調:在啟動之後追蹤相位值
- 多元件之間相位同調:進一步支援多晶片同步
校準演算法需要佔用數位硬體中的計算和記憶體資源。例如,演算法通常在基頻處理鏈中實現,並利用FPGA/DSP資源。這個特性間接降低了系統校準所用的功耗和資源。因此,啟用該特性可以優化整個系統的性能和效率。因為複雜的校準演算法,系統從啟動到達到穩定狀態需要更長的時間。可以透過在啟動時啟用射頻鎖相迴路同步特性來大幅縮短這個時間。會定期執行校準程式,以追蹤LO相位中的漂移,尤其是溫度導致的漂移。否則,這些漂移會影響多天線系統的波束成型模式。借助射頻鎖相迴路同步追蹤特性,可以最小化校準頻率,同時保持所需的波束成型性能。可以使用四種模式來控制相位同步特性:
- 模式1:禁用晶片上射頻鎖相迴路同步特性。
- 模式2:啟用射頻鎖相迴路同步,僅用於初始化。
- 模式3:在初始化時執行射頻鎖相迴路同步,僅進行一次追蹤。
- 模式4:連續追蹤射頻鎖相迴路相位。
圖3顯示在多晶片和多通道環境下,在多次上電時測量得出的相位差結果。測量設定使用兩個完全相同的評估板產生4個射頻通道,其中一個是 ADRV9009-W/PCBZ。利用向量網路分析儀,測量每個上電週期中發射機輸出訊號之間的相位差的變化。更多詳細資訊,請參考使用者指南1 。


圖3. 透過射頻鎖相迴路相位同步週期,進行發射機輸出相位比較1(射頻調諧頻率 = 1800 MHz)。
測量五次上電週期的值,並在不同運行模式下比較這些值。啟動系統時,未啟用射頻鎖相迴路同步特性。可以看出,在每個上電週期,相位都是隨機的。在啟用射頻鎖相迴路同步特性之後,所有5個相關相位值轉換為公差為±2°的可重複值。啟動連續追蹤之後,它以一定的延遲來保持該相關相位值。這種延遲導致相關相位增大1°至2°。所以,從圖中可以看到少量漂移。利用此特性,可以在確定性公差內實現穩定的相位值。這會降低動態因素帶來的影響,並簡化系統的整個同步和校準過程。
結論
ADI提供的先進的高度整合式軟體定義無線電(包括ADRV9009雙通道收發器)具備射頻鎖相迴路同步特性。如果使用此元件建構大型天線陣列系統,可以使用射頻鎖相迴路同步特性來簡化天線校準。提供各種運行模式,可根據應用要求進行選擇。可以使用軟體API功能來輕鬆控制和配置該特性。ADRV9009使用者指南1詳細介紹了該特性的功能和使用方法。
參考電路
1 適用於ADRV9008-1、ADRV9008-2和ADRV9009的UG-1295硬體參考手冊。
2 JESD204B序列介面和JEDEC標準資料轉換器。ADI
致謝
ADI的Vinod Gopalakirshnan為本文的撰寫提供了細緻周到的建議,在此表示衷心感謝。