傳導輻射測試中分離共模和差模輻射的實用方法
作者:ADI應用工程師Ling Jiang, 測試工程師 Frank Wang, LED驅動器應用經理Keith Szolusha, 及資深應用經理Kurk Mathews
切換穩壓器的EMI分為電磁輻射和傳導輻射(CE)。本文重點討論傳導輻射,其可進一步分為兩類:共模(CM)雜訊和差模(DM)雜訊。為什麼要區分CM-DM?對CM雜訊有效的EMI抑制技術不一定對DM雜訊有效,反之亦然,因此,確定傳導輻射的來源可以節省花在抑制雜訊上的時間和成本。本文介紹一種將CM輻射和DM輻射從 LTC7818 控制的切換穩壓器中分離出來的實用方法。知道CM雜訊和DM雜訊在CE頻譜中出現的位置,電源設計人員便可有效應用EMI抑制技術,這從長遠來看可以節省設計階段和BOM成本。
圖1顯示了典型降壓轉換器的CM雜訊和DM雜訊路徑。DM雜訊在電源線和返回線之間產生,而CM雜訊是透過雜散電容CSTRAY在電源線和接地層(例如銅測試台)之間產生。用於CE測量的LISN位於電源和降壓轉換器之間。LISN本身不能用於直接測量CM和DM雜訊,但它確實能測量電源和返回電源線雜訊——分別為圖1中的V1和V2。這些電壓是在50Ω電阻上測得的。根據CM和DM雜訊的定義,如圖1所示,V1和V2可以分別表示為CM電壓(VCM)和DM電壓(VDM)的和與差。因此,V1和V2的平均值就是VCM,而V1和V2之差的一半就是VDM。
測量CM雜訊和DM雜訊
T型功率合成器是一種被動元件,可將兩個輸入訊號合成為一個埠輸出。0°合成器在輸出埠產生輸入訊號的向量和,而180°合成器產生輸入訊號的向量差1。因此,0°合成器可用於產生VCM,180°合成器產生 VDM。
圖2所示的兩個合成器ZFSC-2-1W+ (0°)和ZFSCJ-2-1+ (180°)來自Mini-Circuits,用於測量1 MHz至108 MHz的V CM和VDM。對於這些元件,頻率低於1 MHz時測量誤差會增大。對於較低頻率的測量,應使用其他合成器,例如ZMSC-2-1+ (0°)和ZMSCJ-2-2 (180°)。
測試設定如圖3所示。功率合成器已增加至標準CE測試設定中。LISN針對電源線和返回線的輸出分別連接到合成器的輸入埠1和輸入埠2。0°合成器的輸出電壓為VS_CM = V1 + V2;180°合成器的輸出電壓為VS_DM = V1 – V2。
合成器的輸出訊號VS_CM和VS_DM必須在測試接收器中處理,以產生VCM和VDM。首先,功率合成器已指定接收器中補償的插入損耗。其次,由於VCM = 0.5 VS_CM且VDM = 0.5 VS_DM,因此測試接收器從接收到的訊號中再減去6 dBμV。補償這兩個因素之後,在測試接收器中讀出測得的CM雜訊和DM雜訊。
CM雜訊和DM雜訊測量的實驗驗證
使用一個裝有雙降壓轉換器的標準展示板來驗證此方法。展示板的切換頻率為2.2 MHz,VIN = 12 V,VOUT1 = 3.3 V,IOUT1 = 10 A,VOUT2 = 5 V,IOUT2 = 10 A。圖4顯示了EMI室中的測試設定。
圖5和圖6顯示了測試結果。在圖5中,較高EMI曲線表示使用標準CISPR 25設定測得的總電壓法CE,而較低輻射曲線表示添加0°合成器後測得的分離CM雜訊。在圖6中,較高輻射曲線表示總CE,而較低EMI曲線表示增加180°合成器後測得的分離DM雜訊。這些測試結果符合理論分析,顯示DM雜訊在較低頻率範圍內佔主導地位,而CM雜訊在較高頻率範圍內佔主導地位。
調整後的展示板符合CISPR 25 Class 5標準
根據測量結果,在30 MHz至108 MHz範圍,總輻射雜訊超過了CISPR 25 Class 5的限值。透過分離CM和DM雜訊測量,發現此範圍內的高傳導輻射似乎是由CM雜訊引起的。增加或增強DM EMI濾波器或以其他方式降低輸入漣波幾乎沒有意義,因為這些抑制技術不會降低該範圍內引發問題的CM雜訊。
因此,該展示板展示了專門解決CM雜訊的辦法。CM雜訊的來源之一是切換電路中的高dV/dt訊號。透過增加閘極電阻來降低dV/dt,可以降低該雜訊位準。如前所述,CM雜訊透過雜散電容CSTRAY穿過LISN。CSTRAY越小,在LISN中檢測到的CM雜訊就越低。為了縮減CSTRAY,應減少此展示板上切換節點的覆銅面積。此外,轉換器輸入端增加了一個CM EMI濾波器,以獲得高CM阻抗,從而降低進入LISN的CM雜訊。透過進行這些方法,30 MHz至108 MHz範圍的雜訊得以充分降低,從而符合CISPR 25 Class 5標準,如圖7所示。
結論
本文介紹了一種用於測量和分離總傳導輻射中的CM雜訊和DM雜訊的實用方法,並透過測試結果進行了驗證。如果設計人員能夠分離CM和DM雜訊,便可進行專門針對CM或DM的減輕解決方案來有效抑制雜訊。總之,這種方法有助於快速找到EMI故障的根本原因,節省EMI設計的時間。
參考電路
"AN-10-006: Understanding Power Splitters。" Mini-Circuits,2015年4月。