非常見問題:寬廣電壓範圍汽車電路保護器
作者: Albert Hinckley / ADI
問題:
是否有一款適合汽車應用的過壓和欠壓保護元件?

答案:
可以透過特定的電源路徑控制器來保護您的系統。
簡介
汽車於啟動期間的點火啟動和關斷期間的負載突降,是造成電源線路中產生電壓瞬變的常見原因。這些欠壓(UV)和過壓(OV)瞬變的幅度很大,針對並非專用於極端條件下運行的電路可能會造成損壞。專用的UV和OV保護元件目前已開發出,主要便是用來斷開敏感型電子元件與電源瞬變之間的連接。
LTC4368 即為一款專用的UV和OV保護元件。它利用窗口比較器來監測和驗證輸入電源。透過連接至UV和OV監測器針腳的電阻分壓器網路監測電源電壓。窗口比較器輸出驅動兩個N通道MOSFET的閘極,以閉合或斷開電源和負載之間的連接。
LTC4368的窗口比較器在其監測器針腳上提供25 mV遲滯,以改善抗干擾度。遲滯可防止因電源線路中存在漣波、或其他高頻振盪導致MOSFET進行錯誤的導通/關斷切換。LTC4368提供的25 mV遲滯相當於監測器針腳閾值的5%,這在UV和OV保護元件中是很常見的。
為了保護電路或降低點火負載,在啟動或關閉期間,必須將某些汽車附件電路與電源線路斷開。由於存在較大的瞬變,因此,這些電路可能需要更多遲滯(超過LTC4368單獨提供的遲滯)。對於這類應用,可以將LTC4368與提供可調遲滯的電源監測器(例如 LTC2966)匹配,以滿足提供更高遲滯的要求。圖1所示為寬廣電壓範圍汽車電路保護器示例。在這個電路中,LTC2966主要用作窗口比較器,LTC4368則負責將負載連接至電源。


提供電路保護的汽車UV/OV和過流監測器
圖1所示的解決方案可保護易受汽車電源線路中欠壓、過壓和過流瞬變影響的電子元件。
LTC2966監測反向電壓、欠壓和過壓情況。監測閾值和遲滯電平由INH和INL針腳上的電阻網路,以及RS1和RS2針腳上的電壓來配置。OUTA是UV窗口比較器輸出,OUTB是OV窗口比較器輸出。這些輸出的極性可以通過PSA和PSB針腳選擇為相對於輸入反相或同相。在圖1中,它們配置為同相。LTC2966的OUTA和OUTB輸出上拉至LTC2966的REF針腳,然後直接饋入LTC4368的UV和OV針腳。
LTC4368提供反向電流和過流保護。電流感測電阻R11的大小決定了反向電流電平和過流電平。LTC4368根據其過流比較器和LTC2966提供的監測信息來確定是否應將負載連接至電源。UV、OV和SENSE(過電流)針腳都是影響決策的因素。如果三個針腳都滿足條件要求,則GATE針腳拉至 VOUT 以上,負載則通過雙路N通道MOSFET電源路徑連接至電源。如果三個針腳中有任何一個無法滿足要求,則GATE針腳拉至 VOUT 以下,負載與電源斷開。
直接由電池供電的汽車應用易受引擎啟停期間較大的電壓波動影響。在這種保護解決方案中,電壓監測閾值由標稱工作電壓,以及汽車啟動或負載突降情況下的預期電壓決定,同時確保下游電子元件受到保護。
當汽車點火裝置通電啟動車輛時,會產生啟動瞬變。在此應用中,LTC2966的通道A配置為感測啟動瞬變。


圖2所示為電源路徑處於活動狀態時的輸入電壓。啟動監測器通道A配置為具有7 V降壓閾值和10 V升壓閾值。負載突降監測器通道B配置配置為具有18 V升壓閾值和15 V降壓閾值。這些閾值透過查看不同的啟動和負載突降波形規格獲得。如果需要,可以透過調節LTC2966的INL和INH輸入的電阻分壓器串來輕鬆配置不同閾值。
配置


圖3顯示如何計算得出此應用的電阻分壓器值。LTC2966的REF針腳提供2.404 V。


圖4所示為該電路的範圍和輸出極性配置。每個通道的範圍根據要監測的特定通道的電壓範圍來選擇。範圍由RS1A/B和RS2A/B針腳配置。LTC2966輸出針腳的極性,無論是拉高或是拉低,都是通過設置PSA和PSB針腳來確定的。在此應用中,LTC4368的輸入針腳決定LTC2966輸出針腳的極性。對於要連接至電源的負載,UV針腳的電壓必須大於0.5 V,OV針腳的電壓必須小於0.5 V。
反向電壓保護
在圖1所示的解決方案中,LTC2966和LTC4368都受反向電壓保護:LTC4368內建?40 V反向電壓保護,LTC2966則需要選擇保護元件。


圖5顯示了適用於LTC2966的兩種反向電壓保護方法:一種是電阻解決方案,一種是二極體解決方案,具體選擇則取決於不同的應用。
在二極體解決方案中,二極體只在電路正常運行(即正電壓)期間保持激活。LTC2966的電源電流為幾十微安,因此使用一個低功率二極體就已足夠了,可以提供尺寸小巧的解決方案。在反向電壓事件期間,二極體會阻止電流從LTC2966電源針腳流出。選擇何種二極體是由二極體的反向擊穿電壓決定。為了匹配LTC4368,應該選擇40 V二極體。使用二極體解決方案之後,正向壓降可能會對欠壓鎖定閾值和電壓監測閾值精度產生負面影響。
在電阻解決方案中,要選擇足夠大的電阻,以便在反向電壓事件期間,安全限制從LTC2966電源線路中引出的電流。但是,也要適當考慮電阻的大小,確保對欠壓鎖定和電壓監測閾值精度的影響最小。選擇合適的封裝尺寸,可以確保電阻保持安全功耗。
在這種應用中,所監測的電壓足夠低,與輸入串聯的二極體正向電壓會嚴重影響電壓監測閾值的精度。使用電阻解決方案時,可選擇使用1.96 kΩ限流電阻,以保護LTC2966不受反向電壓影響。如果輸入電壓下拉至?40 V以下,則選擇的電阻大小就能夠將輸入針腳輸出的電流限制在20 mA。低值電阻僅導致幾毫伏壓降,因此電阻對閾值精度的影響可以忽略不計。
過電流和湧浪電流保護


LTC4368負責為應用提供過電流和湧浪電流保護。圖6顯示了相關組件。LTC4368內部的比較器監測電流檢測電阻R11兩端的壓降。如果是正向(VIN 至 VOUT,過流比較器在SENSE至 VOUT 的電壓超過50 mV時斷路。如果是負向(VOUT至 VIN,過流比較器則會在SENSE至 VOUT 的電壓超過–3 mV時斷路。此應用使用一個20 mΩ感測電阻,將限流值設定至+2.5 A和–150 mA。
湧浪電流限制允許應用在不置位正向過電流保護的情況下上電。R10和C1為湧浪電流限制元件。
在本應用中,將湧浪電流限制為1 A,遠低於2.5 A的正向限流值。C1基於所需的湧浪限流值和C2的大小來選擇。R10可防止C1降低反向極性保護響應速度,使快速下拉電路穩定下來,並防止在故障情況下發生震顫。
C4電容用於在正過流事件後設置重試延遲。重試延遲是感測到過電流事件後,MOSFET閘極保持低電平的時間。在此應用中,重試延遲為250 ms。在MOSFET閘極添加10Ω電阻R14和R15,用於防止PCB佈局寄生電容產生電路振盪。
功能展示
啟動事件


對原型進行了基準特性測試,結果如圖7所示。在點火激活之前,VIN 大於為通道A配置的10 V上升監測閾值。LTC4368-2 UV被LTC2966的OUTA針腳拉高至其500 mV閾值以上,使得電源路徑激活,且VOUT = VIN。
在啟動過程中,12 V匯流排下拉至6 V。超過7 V降壓監測閾值之後,OUTA立即下拉LTC4368-2的UV針腳。LTC4368-2對此做出響應,它將GATE針腳拉低,切斷開關元件的電源,使VOUT ?降至0 V。由電壓監測電阻分壓器編程設定的3 V遲滯允許LTC2966忽略啟動期間總線上出現的漣波。因此,在啟動週期完成之前,開關元件一直保持關閉。啟動週期結束時,電池電壓恢復到其標稱值,該值大於10 V閾值。OUTA針腳將LTC4368-2 UV針腳拉高,開關元件重新通電。


圖8顯示啟動恢復行為。可以看到,LTC4368-2的內部恢復定時器(一般為36 ms)在重新接通開關元件的電源之前滿足要求。還可以看出,重新接通開關元件的電源之後,VIN 暫時被拉低。這是因為對電路的負載電容和串行輸入電感充電導致的。這顯示需要寬廣電壓監測閾值遲滯。此負載電容充電瞬變會被LTC2966忽略。


圖9顯示電路的負載突降行為。在熄火之前,VIN 為標稱值。電源路徑已激活,且VOUT = VIN。在負載突降過程中,電池電壓上拉至100 V。超過18 V升壓監測閾值之後,OUTB立即上拉LTC4368-2的0 V針腳。LTC4368-2對此做出響應,它將GATE針腳拉低,使電源路徑斷開,VOUT。開關元件保持斷開,直到負載突降放電至15 V。超過15 V降壓閾值後,LTC2966的OUTB下拉LTC4368-2的0 V針腳,在LTC4368-2內部恢復定時器超時後,TC4368-2則會再次導通開關元件的電源。


圖10顯示採用1.96 kΩ電阻的情況,它在反向電壓事件期間限制LTC2966電源針腳輸出的電流。應用的輸入電壓從0 V降至–40 V。 VINA and VINB 針腳輸出的電流限制在20 mA,VINA and VINB 針腳的電壓保持低於接地電壓幾百毫伏。LTC2966安全經受反向電壓事件。
正向過流保護
圖11顯示由R10和C1確定的湧浪限流值。如預料的一樣,湧浪電流限制在1 A,VOUT 在不置位過流限值的情況下,直接上拉至12 V。




圖12顯示LTC4368對正向過流事件的響應。當SENSE和VOUT 針腳之間的電壓超過50 mV時,LTC4368中的正向過流比較器斷路。電流檢測電阻R11的值為20 mΩ,可將應用的限流值設定為2.5 A。
在本展示中,電流陡然升高,直至過電流保護置位。如同預期,過電流保護在2.5 A時激活。LTC4368去除來自電源VOUT 的負載,負載電流降至0 V。LTC4368重試定時器滿足要求之後,LTC4368將電源重新連接至負載。如果過電流狀況消失,負載將保持與電源連接的狀態。否則,LTC4368將去除來自電源的負載。此處,可以透過在RETRY針腳增加電容來增加重試延遲。如果需要,可以透過讓RETRY針腳接地來鎖定VOUT 。在此電路中,重試定時器設置為250 ms。有關重試定時器的配置說明,請參見LTC4368產品手冊。

圖13顯示LTC4368對反向過電流瞬變的響應。反向過流比較器感測 和SENSE針腳之間的電壓。用於反向過電流置位的電壓閾值取決於具體的產品型號。LTC4368-1在50 mV時置位,LTC4368-2在3 mV時置位。此應用使用LTC4368-2型號。電流感測電阻R11為20 mΩ。這將反向過電流限值設定為150 mA。
在本例中,當電源為負載提供100 mA時,VOUT中存在電壓階躍,所以V?OUT的值大於VININ。隨著VOUT增大,ILOAD減小。電壓階躍足夠大,迫使電流從負載流向電源。這種情況會一直持續,直到反向電流達到150 mA,反向過電流比較器斷路。反向過電流比較器斷路時,GATE針腳被拉低。這會去除來自電源的負載,防止負載進一步後向驅動電源。LTC4368會讓閘極保持低電平,直到它感測到VOUT降至低於VIN100 mV。
結論
本文中的汽車應用顯示,使用了專用的保護元件來簡化汽車保護電路建置方案。採用極少的附加電路將LTC2??966和LTC4368-2組合在一起,可提供準確、可靠和全面的瞬變保護。這些應用靈活的元件並可以配置用於多種應用中。