第2部分:用於電機控制電流測量的∑-∆調變優化

ADI 系統應用工程師Jens Sorensen

ADI 自動化與能源業務部互連運動和機器人團隊系統應用經理Dara O'Sullivan

ADI 互連運動和機器人團隊系統應用工程師Shane O'Meara


本文是兩篇系列文章的第2部分。第1部分介紹了在電機控制應用中,使用sinc濾波器對∑-∆編碼資料進行解調。雖然文中說明了同步sinc濾波器的脈衝回應對脈衝寬度調變(PWM)的重要性,並提出了同步策略,但是,同步方案會導致難以正確配置系統。

作為本系列的第2部分,本文提出一種針對同步優化的新型sinc濾波器結構。該濾波器可在需要嚴格控制回饋鏈時序的應用中提高測量性能。接著,第2部分還將討論採用HDL代碼實現sinc濾波器的方法,以及如何在FPGA實現上優化濾波器。最後,將提出一個基於FPGA的3相伺服驅動器上執行的測量結果。

針對同步優化的sinc濾波器

如第1部分所述,透過正確對齊sinc濾波器對PWM的脈衝回應,可以實現無混疊的∑-∆測量。儘管該方法很簡單,但是很難(在很多情況下不可能)找到一個理想的系統組態。為了說明這一點,假設sinc濾波器和PWM模組共用同一個以fsys運行的系統時脈源。調變器時脈fmclk 則由公式1確定。

Equation 1

其中 Dmclk 是調變器時脈的時脈分頻數。同樣,PWM頻率 fpwm由公式2確定。

Equation 2

其中 DPWM 是確定PWM頻率的時脈分頻數。最後,sinc濾波器的抽取率(資料速率)由公式3確定。

Equation 3

其中Ddec 是抽取後時脈的時脈分頻數。為了避免脈衝響應和PWM週期之間的漂移,一個PWM週期內包含的抽取週期數量必須為整數:

Equation 4

其中N為整數。合併公式2、公式3和公式4可得:

Equation 5

顯然,只有有限選擇的時脈縮放比例Dx可滿足公式5。此外,時脈縮放比例的選擇方法往往也受到嚴格限制。例如,系統可能需要以一定的PWM頻率(例如10 kHz)運行或使用一定的調變器時脈(例如20 MHz)。另一個麻煩是進行調變器時脈選擇時,可選數值有限。例如,如果 fsys為100 MHz,則Dmclk僅有的合理選擇應為5到10之間有限範圍內的整數(從20 MHz低至10 MHz)。

考慮到所有這些限制,很難(即便有可能)找到可在脈衝回應和PWM之間實現所需對齊的時脈縮放比例。通常會發生的情況是,使用者被迫選擇滿足公式5的時脈縮放比例,而非選擇可產生所需PWM頻率、調變器時脈和訊噪比(SNR)的時脈縮放比例。而且,如果其中一個頻率隨時間發生變化,則無法找到有效的配置。這種情況在多軸系統中非常普遍,在這些系統中,單個運動控制器會對網路中的多個電機控制器進行同步。

雖然對齊方案可提供出色的測量性能,但事實證明它不切實際。以下章節將介紹一種新型sinc濾波器。該濾波器可提供出色的測量性能,同時允許使用者獨立選擇所有時脈分頻數。

刷新式sinc濾波器

傳統的三階sinc濾波器如圖1所示。濾波器透過按比例縮放系統時脈來生成ADC的調變器時脈,而ADC則向濾波器返回一個1位資料流程。濾波器功能本身包括三階級聯積分器 1/(1 – z–1)(時脈速率與調變器速率相同)和三階級聯微分器 1 – z–1(時脈速率為抽取時脈)。

圖1.傳統的三階sinc濾波器。

sinc濾波器和ADC透過施加於其上的同一個時脈連續工作。因此,濾波器以由抽取時脈確定的固定速率連續輸出資料。來自濾波器的資料速率通常高於電機控制演算法的更新速率,因此許多濾波器輸出被拒絕。只有當脈衝回應以理想測量值為中心時,輸出才會被捕獲並用作回饋。

採用空間向量調變,在每個PWM週期內僅取兩次相電流平均值。據此,每個PWM週期僅有可能輸出兩個無混疊的sinc資料,因此沒有必要讓濾波器連續運行。實際上僅在需要回饋時啟用測量,然後在所有其他時間禁用測量就足夠了。換句話說,測量以開關模式運行,與傳統的ADC不同。

開關模式運行的問題在於,調變器和濾波器時脈來源於相同的系統時脈。這意味著濾波器和ADC均以開關模式運行,我們不建議這樣做,因為這會導致性能下降。其原因是ADC中的調變器是具有一定建立時間和阻尼的高階系統。因此,當將時脈首次施加于ADC時,需要先建立調變器,然後才能信任其輸出位流。為了解決這些問題,我們提出一種新型濾波器結構(參見圖2)。

圖2.sinc濾波器設計為開關工作模式並對所有狀態進行刷新。

作為標準的sinc濾波器,其核心由三階級聯積分器和三階級聯微分器組成。但是,此濾波器具有一些特性,可以允許新的工作模式。首先,濾波器具有新的時脈發生器功能,可將調變器時脈與積分器時脈分離。這樣就可以連續為ADC提供時脈,但只在獲取測量值時才啟用積分器時脈。其次,此濾波器具有新的濾波器控制功能。以同步脈衝為基準,控制塊處理濾波器工作所需的所有時序和觸發。濾波器控制器的主要功能是刷新濾波器,包括初始化所有濾波器狀態、在開始新測量之前的計時器濾波,以及在適當的情形下啟用/禁用積分器時脈。最後,濾波器具有一個新的緩衝和中斷控制單元,該單元對所有輸出資料進行排序並捕獲正確的測量值。當新的測量值準備就緒時,緩衝和中斷單元還會透過中斷來通知電機控制應用。圖3的時序圖顯示了此濾波器的工作方式。

圖3.sinc濾波器在開關模式下的時序圖

為了開始測量,將同步脈衝(sync pulse)施加於濾波器控制器。通常,此脈衝表示一個新的PWM週期的開始。同步脈衝啟動一個計時器,該計時器被配置為恰好在所需測量點之前1.5個抽取週期處失效。積分器時脈和抽取時脈在這一點啟用,濾波過程開始。經過3個抽取週期(三階sinc濾波器的建立時間)後,緩衝和中斷控制器捕獲資料輸出並置位元中斷。請注意在圖3中測量值如何以同步脈衝為中心。該序列在下一個同步脈衝處重複,但是調變器時脈在濾波器開始工作後就一直保持開啟狀態。

上述sinc濾波器解決了常規sinc濾波器的同步問題。該濾波器及其工作模式無需對PWM頻率、調變器時脈或抽取率做出任何假設。即使PWM頻率隨時間變化,它也可以與所有系統組態同樣配合良好。由於每次測量都會有效重置濾波器,因此它對時脈之間的漂移也不敏感。

sinc濾波器的HDL實現

作者發現,一些公開可用的sinc濾波器HDL示例具有一些缺點,會對濾波器的性能產生負面影響或導致意外行為。本章節將討論一些實現問題以及如何設計HDL代碼以在FPGA上獲得較佳性能。

積分器

最純正的sinc3濾波器由三階級聯積分器和三階級聯微分器組成(參見圖1)。首先,考慮z-domain2中的純積分器:

Equation 6

其中u是輸入,y是輸出。積分器的差分方程為:

Equation 7

這個一階方程等於一個累加器,非常適合在FPGA等時脈邏輯中實現。一種常見的實現方法是D型觸發器累加器,如圖4所示。

圖4.採用D型觸發器的累加器實現。

該電路在FPGA上只需幾個邏輯門即可實現。於是,當三個純積分器級聯時,z域中的轉換函數由公式8確定。

Equation 8

公式9顯示了該三階級聯積分器的差分方程:

Equation 9

請注意樣本 n 的輸入如何影響樣本 n的輸出。

如果使用圖4所示的D型觸發器累加器來實現該三階積分器,則結果如圖5所示。

圖5.採用D型觸發器實現的三階級聯累加器。

由於這是時脈電路,因此輸入變化需要經過幾個時脈週期才會影響到輸出。這一點在查看級聯累加器的差分方程(參見公式10)時會變得更加清晰。

Equation 10

此差分方程與純積分器的差分方程完全不同(參見公式9)。對於累加器,輸入需要兩個時脈週期才會影響輸出,而對於純積分器,輸入會立即影響輸出。為了說明這一點,圖6分別顯示了在5號樣本處施加單位階躍時公式9和公式10的階躍回應。正如預期的那樣,累加器相較於積分器延遲了兩個樣本。

圖6.三階級聯積分器和三階級聯累加器的階躍回應。

大多數公開可用的sinc濾波器示例建議使用D型觸發器累加器實現積分器。這樣做的主要理由是其所需門數較少,但是這種簡單的做法也需要付出一定的代價。與濾波器的群延遲相比,兩個調變器時脈的額外延遲看似微不足道,但該延遲影響了濾波器高頻衰減能力,因此,累加器實現相較於純積分器可提供的有效位數更少。此外,上述刷新式sinc濾波器需要理想的轉換函數才能正常工作。有鑑於這些原因,任何sinc濾波器實現都不應該依賴累加器來實現積分器級。

為了獲得理想的sinc3回應,建議按照公式9直接實現差分。結果如圖7所示。請注意功能框圖包含兩個組成部分:時脈邏輯部分(觸發器)和組合部分(求和)。此實現需要更多門數,但是它可以提供所需的濾波器性能和延遲。

圖7.三階級聯積分器的實現。

微分器

與積分器類似,許多公開可用的sinc濾波器示例以錯誤的方式實現微分器級,從而導致濾波器性能下降和意外延遲。 本章節討論了微分器級,並就如何透過FPGA實現獲得較佳性能提出了建議。首先,考慮公式11中z域的純微分器以及公式12中相應的差分。2

Equation 11
Equation 12

要在FPGA上實現微分器,最常用的方法是採用D型觸發器(參見圖8)。

圖8.採用D型觸發器實現的微分器。

下述HDL代碼片段說明了實現三階D型觸發器微分器的常見方法。這裡使用的是Verilog虛擬碼,但其原理也適用於其他語言。

圖9.以時脈邏輯方式實現的三階微分器。

與任何時脈賦值一樣,先計算所有右邊的語句,並將其賦值給左邊的語句。3 為所有語句提供時脈,並對所有賦值進行並行更新。這會產生一個問題,因為輸出項(yx[n]) 依賴于延遲項 (u[n-1] 和 yx[n-1]),後者需要率先更新。因此,上述Verilog代碼片段的邏輯實現如圖10所示。

圖10.透過時脈賦值實現的微分器。

由於採用時脈賦值,微分器的延遲為6個時脈週期,而不是預期的3個時脈週期。由於微分器由抽取時脈提供時脈,因此濾波器的群延遲和建立時間實際都增加了一倍。但是,這也會影響濾波器的衰減,而且頻率回應不是理想的三階sinc。在已發佈的sinc濾波器示例中經常可以看到圖10所示的實現方式,但是我們強烈建議選擇一種模擬理想微分器級的方法。

上述Verilog代碼片段可分為兩部分:計算電流輸出的組合部分和更新延遲狀態的時脈邏輯部分。這種分離使得組合部分可被移至始終受時脈控制的功能塊之外,如圖11代碼片段所示。

圖11.以時脈邏輯與組合邏輯混合方式實現的三階微分器。

賦值時,沒有與 yx計算相關的額外延遲,總延遲從6個時脈週期降低到理想的3個時脈週期。推薦的微分器實現功能框圖如圖12所示。

圖12.採用時脈邏輯和組合邏輯混合實現的三階級聯微分器。

將上述級聯積分器與微分器實現結合在一起,可使sinc濾波器在衰減和延遲方面獲得理想特性。所有基於∑-∆的測量都將受益於這種優化濾波器的實現,尤其是需要知道濾波器確切延遲的刷新式sinc。

測量

本文提出的∑-∆測量系統已經結合基於Xilinx® Zynq®-7020 SoC。4 該系統由60 V 3相永磁伺服電機 (Kinco SMH40S5)和3相開關電壓源逆變器組成。SoC運行磁場定向電機控制演算法和用來即時捕獲測量資料的軟體。

對於相電流測量,該系統採用兩個隔離式∑-∆ ADC (ADuM7701),跟隨兩個三階sinc濾波器。該sinc濾波器的實現採用了本文所討論的設計建議,包括刷新式sinc工作模式。為了進行對比,將顯示傳統的連續工作模式濾波器和刷新式濾波器的兩種測量結果。

雖然控制系統具有閉環磁場定向控制,所有測量均透過開環控制進行。閉合電流環路對測量雜訊很敏感,並且雜訊會透過電流環路發生耦合。透過開環工作,可以消除電流控制器產生的任何影響,從而可以對結果進行直接比較。

除模式配置和PWM對齊外,均使用相同的配置(包括抽取率均設置為125)進行測量。因此,測量結果的任何差異都會是影響sinc3脈衝回應能否與PWM正確對齊的因素。控制演算法的執行頻率為10 kHz,調變器時脈為12.5 MHz。

採用連續工作模式sinc濾波器,未對齊脈衝回應

在第一個示例中(參見圖13a),脈衝回應與PWM波形不相關。圖13b顯示了電機停止但功率逆變器在所有相上以50%的占空比切換時兩相電流的測量結果。在此工作模式下,測量顯示了測量結果的雜訊水準。圖13b顯示了電機以600 rpm開環運行時的相電流。電機有四個極點對,因此電氣週期為25 ms。這兩個圖都顯示出明顯的雜訊,它將嚴重影響任何閉環電流控制器的性能。雜訊電平與基波相電流的幅度無關,因此在輕負載時雜訊性能相對更差。在此示例中,雜訊是由sinc濾波器脈衝響應未對齊引起的,因此對sinc濾波器的抽取率(衰減)幾乎沒有或完全沒有任何增加。

圖13.sinc濾波器脈衝回應與PWM未對齊的連續工作模式。

採用連續工作模式sinc濾波器,對齊脈衝回應

圖14顯示了當每個PWM週期中的抽取週期數量為整數,並且脈衝回應與理想測量點對齊時的測量結果。將圖14中的結果直接與圖13中的結果進行比較。

比較圖13和圖14可知,雖然濾波器使用的抽取率相同,但雜訊水準已大大降低。這些示例說明系統組態和同步對於充分利用基於∑-∆的訊號鏈性能的重要性。

圖14.sinc濾波器脈衝回應與PWM對齊的連續工作模式。

刷新式sinc濾波器

儘管圖14所示的連續工作模式sinc濾波器的結果令人滿意,但該濾波器的挑戰仍然在於如何找到可實現同步的配置。雖然有可能實現連續工作模式sinc濾波器與PWM同步,但這通常並不切實際。採用刷新式sinc濾波器可以解決該問題。

圖15顯示了刷新式sinc濾波器的測量結果。該濾波器配置為在理想測量點附近僅運行3個抽取週期。正如預期的那樣,其性能類似於圖14中的連續工作模式濾波器。

為方便對比,刷新式濾波器使用的配置與連續工作模式濾波器完全相同。不同之處在於,連續工作模式濾波器必須使用此配置,否則性能會降低,如圖13結果所示。與之相反,刷新式濾波器可以在任何系統組態下保持較佳性能。

圖15.sinc濾波器脈衝回應與PWM對齊的刷新式sinc濾波器。

採用未對齊的連續工作模式sinc濾波器(圖13a),其雜訊大小約為一個16位元訊號中120 LSBs。這相當於雜訊導致近低7位元訊號的丟失。刷新式sinc濾波器(圖15a)的雜訊電平大約是一個16位元訊號中5 LSBs,相當於雜訊導致的訊號丟失少於3位元。

小結

基於∑-∆的相電流測量已廣泛用於電機驅動中,但是要獲得最佳性能,還需正確配置整個系統。本文討論了可能會導致性能不佳的原因以及如何正確設定系統。

配置系統以獲得最佳電流回饋性能往往極具挑戰性,在某些情況下甚至是不可能的。為了解決這個問題,本文提出了一種新型sinc濾波器。該濾波器以開關模式工作,並保證在任何系統組態下均具有出色的性能。

在FPGA上實現sinc濾波器需要進行HDL代碼開發。本文討論了降低濾波器延遲並增加衰減的幾種實現技術。

最後,本文展示了幾種測量結果,這些結果說明了刷新式sinc濾波器同步的重要性及其性能。

參考文獻

1 作者:Dara O'Sullivan、Jens Sorensen和Aengus Murray,AN-1265:使用ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F sinc濾波器和AD7403實現隔離式電機控制回饋,ADI公司,2015年4月。

2 作者:Alan Oppernheim和Ronald Schafer, 《離散時間訊號處理》,第3版,Prentice Hall Inc,2010年。

3 Rajeev Madhavan,"Verilog HDL快速參考手冊" ,Automata Publishing Company,1995年。

4 "Zynq-7000 SoC數據手冊:概述" ,Xilinx, Inc, July 2018。

5 "KNC-SRV-SMH40S伺服" ,Anaheim Automation, Inc,2019年4月。