新型同步SAR類比數位轉換器的晶片內校準優勢

作者:ADI產品應用工程師Lluis Beltran Gil


摘要

本文評估在電阻類比數位轉換器(ADC)前面的外部電阻的影響。這些系列的同步採樣ADC包括一個高輸入阻抗電阻可編程增益放大器(PGA),用於驅動ADC和縮放輸入訊號,允許直接連接感測器。但是,有幾個原因導致在設計期間最終會在類比輸入前面增加外部電阻。以下部分從理論上解釋預期的增益誤差,該誤差與電阻大小呈函數關係,且介紹最小化這些誤差的幾種方式。本文並研究電阻公差和不同的校準選項對ADC輸入阻抗的影響。除理論研究之外,並使用試驗台測量和比較幾種裝置,以證明晶片內增益校準功能能實現卓越精度。增益校準功能使廣泛前端電阻值的系統誤差低於0.05%,無需執行任何校準常式,只需對每個通道的單一暫存器執行寫入操作即可。

簡介

傳統上,同步採樣逐次逼近暫存器(SAR) ADC被視為是對主要由能源客戶提出的提供保護繼電器應用的需求的回應。在輸配電網路中,保護繼電器監測電網,以儘快對任何故障情況(過壓或過流)作出反應,避免造成嚴重損壞。

為了監測傳輸的電源,需要同步測量電流和電壓。電流是透過變壓器(CT)來測量的,在透過變壓器後,電流減小,提供隔離,並透過負載電阻轉換為電壓。電壓是透過電阻網路來測量的,這是一個分壓器,它將電壓從kV範圍降至V範圍。ADI提供同步採樣ADC來監測電壓和電流,以簡化雙元件、四元件或八元件的功率計算。圖1所示的訊號鏈原理圖通常用於測量單相,多相電力系統的功率需要使用通道數量更高的資料擷取系統(DAS),即8個通道對應3個相位和1個中性相位。

Figure 1. A typical signal chain in power monitoring applications. Only one phase is shown for simplicity.

圖1. 電源監控應用中的典型訊號鏈。為簡單起見,僅顯示一個相位。

何時使用外部前端電阻

雖然電阻輸入ADC被設計成直接與大多數感測器連接,但在某些情況下,可能需要在類比輸入前面增加外部電阻。例如,如果應用需要額外的抗混疊濾波,或需要保護輸入不受過流故障影響,就可能出現上述這種情況。


抗混疊濾波器


儘管電阻輸入ADC通常提供一個內部抗混疊濾波器,但許多應用可能以較低的採樣頻率運行,因此,需要較低的轉折頻率。

一個常見的要求是:在每個工頻週期採集256個樣本,也就是說,對於50 Hz電網系統,採樣頻率(fS)為12.8 kSPS。

Equation 1

由於採樣頻率如此之低,所以需要在電阻ADC的輸入前面增加一個外部低通濾波器(LPF)來抑制高於6.4 kHz的頻率,即奈奎斯特頻率(fS/2)。這可以透過增加一個一階RC濾波器來實現。


輸入保護


在其他應用示例中,特別是在保護繼電器市場中,在故障發生時,過電流可能會流入類比輸入接腳。為免損壞元件,絕對最大額定值(AMR)指示須將輸入電流限制在10 mA以下。我們建議使用一個外部串聯電阻來限制這種潛在的輸入電流。

如果感測器輸出電壓意外增大到±30 V,輸入箝位保護電路(可以傳輸高達±16.5 V的電壓)將開啟並傳輸大量電流,從而損壞該元件。在類比輸入前面使用一個1.35 kΩ RFILTER,如此,在過應力期間,可以防止高於10 mA的電流流動;但是,我們建議使用更大的電阻(例如10 kΩ)來防止頻段達到最大限值。

Equation 2

Figure 2. AD7606 input protection clamp profile.

圖2. AD7606輸入箝位保護特性。

在任何情況下,必須使用公式2中計算的大電阻(適用於抗混疊濾波器(AAF)或限流)中的一個來確保滿足兩種條件。但是,請注意,如果在故障狀態下類比輸入訊號的潛在過應力低於±21 V,且無需使用外部AAF,則可能無需使用外部電阻。

外部電阻導致的誤差

引入此類外部電阻的缺點是,無論是用於額外濾波,還是用於保護元件免受大電流的影響都會影響系統的精度。例如, AD7606經過工廠除錯,可以在整個溫度和電源範圍內提供極低的偏置和增益誤差,分別為最大32 LSB1和6 LSB。但是,在增加外部被動元件之後,這些規格不再有效,因為系統增益誤差(系統將其視為電阻輸入ADC+前面的電阻)會增大到大於AD7606的增益誤差。系統設計者高度關注這種系統增益誤差,因為這表示他們必須自己執行系統增益校準,才能保證最終產品能夠達到標準或最終使用者所要求的目標精度。我們可以使用兩種方法執行系統增益校準:

  • 在生產中執行增益校準,也就是說,生產的每個系統均需透過校準程式測試,儲存校準係數,然後使用這些係數來消除增益誤差。這與ADC在IC層面執行的操作相似,但是是在系統層面。
  • 對每個ADC樣本使用固定的校正因數。因為下一節提供的分析很詳細地講解了系統增益誤差,所以數位主機控制器會使用消除系統增益誤差的因數來乘以從ADC中獲取的每個樣本。本文之後稱為後端校準。

使用第一種解決方案可以實現卓越的精度,但需要很長時間來進行出廠測試,這會大幅增加產品的成本。第二種解決方案雖然更經濟但不夠精準,因為它是基於ADC的典型輸入阻抗,且使用控制器資源,在有些情況下會受到限制。有時為了避免這兩種複雜情況,客戶可能會選擇使用一個很大的輸入阻抗,在這種情況下,前端電阻導致的誤差會降低,使得系統精度隨之提高。透過使用這種方法,問題從系統問題轉變為IC問題。但是,這可能不是最有效的方法,因為增加輸入阻抗表示必須開發新的解決方案,這需要時間,且會導致產生新的問題,例如會因這些更大的晶片內電阻導致更高的雜訊。 AD7606B 和 AD7606C 具有晶片內增益校準功能,可以消除外部電阻導致的系統增益誤差,在不經校準的情況下實現卓越精度,避免增加系統解決方案的成本。


增益誤差


PGA的增益取決於回饋電阻(RFB),它可以編程設定類比輸入範圍和輸入阻抗(RIN),這個值是固定的,典型值為1 MΩ。這些電阻經過調整,可以正確設定PGA增益,將±10 V或±5 V的類比輸入訊號(AIN+/-)縮放到ADC輸入範圍,即±4.4 V,如圖3所示。

Equation 3

Figure 3. AD7606 internal PGA. Only the ±10 V range is shown as an example.

圖3. AD7606內部PGA。僅以±10 V範圍為例。

但是,在PGA前面增加一個串聯電阻(我們將其稱為RFILTER)時,增益會改變(偏離理想值)。這個電阻實際上是改變了公式3中的分母;所以,系統增益會低於其調整增益。

Equation 4

Figure 4. A series resistor in front of the AD7606’s analog inputs (VX+ and VX-) modifies the  system gain.

圖4. AD7606的類比輸入(VX+和VX-)前面的串聯電阻會改變系統增益。

例如,如果在AD7606前面使用一個30 kΩ電阻,那麼10 V輸入訊號在到達ADC輸出端時,將不再是10 V訊號,因為AD7606的PGA輸出也不再是4.4 V。PGA輸出將為4.2718 V,如果我們繪圖表示這個新理論系統增益轉換函數,則可以看出,增益誤差為約–3%,具體如圖5所示。

Figure 5. The PGA output’s amplitude decreases with the size of the RFILTER. (a) Shows the PGA output voltage in volts and (b) shows the PGA output voltage as a percentage of FS.

圖5. PGA輸出的幅度隨RFILTER的增大而減小。(a) 顯示PGA輸出(單位:V),(b) 顯示PGA輸出電壓(FS的百分比)。

我們可以使用以下公式計算增益誤差(RFILTER的函數):

Equation 5

為了便於評估,我們可以透過圖表來表示公式5,作為系統增益誤差,顯示與滿量程(FS)之間的%和與RFILTER之間的關係,如圖6所示。

Figure 6. System gain error (% of FS) as a function of the external RFILTER resistor in AD7606  (1 MΩ input impedance).

圖6. 系統增益誤差(FS的%),與AD7606中的外部RFILTER電阻(1 MΩ輸入阻抗)呈函數關係。

Figure 7. AD7606B’s PGA output amplitude is less impacted by the external RFILTER, because of the higher input impedance (5 MΩ).

圖7. 因為輸入阻抗更高(5 MΩ),所以AD7606B的PGA輸出幅度受外部RFILTER的影響更小。

AD7606B/AD7606C

在AD7606B項目開發期間,指定的三款產品的輸入阻抗和解析度如表1所示。

表1. AD7606B專案類型、典型的輸入阻抗和解析度
類別 典型輸入阻抗 解析度
AD7606B 5 MΩ 16 位元
AD7606C-16 1.2 MΩ 16 位元
AD7606C-18 1.2 MΩ 18 位元

在任何一種情況下,無論RIN是5 MΩ或1.2 MΩ,串聯電阻(RFILTER)越大,系統增益越低,也就是說,增益誤差越大。但是,RIN越大,RFILTER造成的影響越小,如公式5所示。理論上,對於高達50 kΩ的電阻,系統增益誤差從幾乎5%降低到1%。

圖8中5 MΩ和1 MΩ輸入阻抗元件的對比顯示了電阻對系統增益誤差的影響。

Figure 8. System gain error (% of FS) comparison depending on input impedance (RIN).

圖8. 基於輸入阻抗(RIN)的系統增益誤差(FS的%)比較。

在某些應用中,這種增益誤差是可以接受的。誤差如此之低,便無需如以前一樣執行系統校準,這是在設計PGA時採用更高的輸入阻抗所要達成的目標。但是,在其他一些應用中,1%的系統增益誤差仍然可能超過業界標準或客戶要求,所以仍然需要進行校準。

後端校準與晶片內校準

傳統校準一般發生在系統出廠測試期間。該流程目的在於:

  • 連接零位準(ZS)輸入,測量失調誤差。
  • 消除這種失調。
  • 連接滿量程(FS)輸入,測量增益誤差。
  • 消除增益誤差。

但是,在這種情況下,因為可以透過公式5清楚瞭解該系統增益誤差,所以可以透過對資料進行後期處理,從控制器這一端輕鬆消除這種誤差,也就是說,增加一個校準因數(K)來恢復公式4中引入的誤差,使得出的系統增益在經過校準之後可類似公式3中定義的理想增益。

Equation 6

我們將這種方法稱為後端增益校準,它具有兩大缺點:

  • 它會消耗控制器端(微控制器/DSP/FPGA)的資源。
  • 它假設RIN為其典型值,而這些電阻具有15%的公差,所以因元件而異。

將RIN值從最小值增加到最大值,但保持校準因數(K)不變,從公式6和圖10可以看出,校準精度如何隨內部電阻公差變化,對於用戶來說,這是無法預測的。

Figure 9. Back-end calibration blocks. Calibration is done on the host controller assuming typical value for RIN and knowing the external resistor value RFILTER.
圖9. 後端校準模組。假設RIN的典型值,且已知外部電阻值RFILTER,對主機控制器執行校準。

Equation 7

圖10顯示在經過後端校準後,理論增益誤差與RFILTER呈函數關係,許多輸入阻抗值都在AD7606的15%公差範圍內。如果輸入阻抗與資料手冊中的典型規格(綠線)相同,表示後端校準完全消除了RFILTER導致的增益誤差。但是,如果在最壞情況下,控制器假設RIN = 1.2 MΩ(AD7606C-16資料手冊中提供的典型輸入阻抗),但電阻實際上為1 MΩ(資料手冊中提供的最小值),那麼後端校準會不準確,在RFILTER = 30 kΩ這個給定值下,得出的增益誤差會大於0.5%,無法滿足業界標準的要求。

Figure 10. Back-end calibration error depending on the actual RIN value.

圖10. 後端校準誤差取決於實際RIN值。

Figure 11. On-chip calibration blocks. Only one channel is shown as an example.

圖11. 片內校準模組。僅以一側通道為例。

AD7606B和AD7606C提供晶片內增益校準功能,在創建高精度資料擷取系統時更具優勢。1無需消耗主機控制器的資源,也無需在出廠測試期間執行任何測量,即可輕鬆使用和實現最低的系統增益誤差。每個通道有一個暫存器,您可以將RFILTER值寫入該暫存器,ADC之後有一個數位模組,會以數位方式補償這個電阻增加的誤差。該使用者可編程的數位模組可以補償增益、失調和相位誤差,本文只介紹增益誤差。這個晶片內增益校準模組可以獲知準確的輸入阻抗(RIN),所以它始終比後端校準更精準,與實際的RIN和RFILTER值無關。

此處的8位元暫存器表示RFILTER整數變數,可以對高達64 kΩ的電阻進行補償,解析度為1024 Ω。因為這種離散解析度,如果RFILTER不是1024的倍數,會產生捨入誤差。圖12中的圖表顯示後校準誤差如何保持在±0.05%以下,不受RFILTER和RIN影響(在計算校準係數(K)時會使用這兩個值),不假設RIN等於其典型值,而是使用內部實際測量得出的RIN值。如果與圖10相比,以RFILTER = 30 kΩ為例,表示誤差降低高達10倍。這個誤差與RFILTER完全無關,RFILTER越大,誤差降低的幅度越大。

Figure 12. On-chip calibration blocks, per channel.

圖12. 晶片內校準模組,按照通道。

因為輸入阻抗誤差會影響校準精度,所以RFILTER誤差也會影響校準精度。但是,請大家注意三點:

  • RFILTER比RIN小很多,且分立式電阻公差一般也優於內部1 MΩ輸入阻抗公差。
  • 在後端校準和晶片內校準方案中,都會用到RFILTER公差導致的誤差。
  • 用戶可以透過使用公差更低的分立式電阻來最小化RFILTER公差。

我們可以在啟用晶片內校準功能的情況下執行類似研究,假設RFILTER在最糟糕的公差下,以比較不同的常用公差:5%、1%和0.1%。

Figure 13. Impact of RFILTER discrete resistor tolerance on the on-chip calibration feature  accuracy (worst-case scenario).

圖13. RFILTER分立式電阻公差對晶片內校準功能精度的影響(最糟糕情況下)。

試驗台驗證

輸入阻抗產生的影響


根據之前的理論分析,從圖14和圖15所示的測試資料可以看出,輸入阻抗(RIN)高達5倍時,RFILTER電阻對系統增益誤差的影響會降低大約5。例如,AD7606 (RIN = 1 MΩ)前面的20 kΩ電阻會導致約1%的誤差,而這個電阻位於AD7606B (RIN = 5 MΩ)前面時,只會導致約0.2%的誤差。但是,只需打開晶片內增益校準功能,即可進一步改善精度。無需執行任何測量;只需寫入RFILTER值,四捨五入取最近的1024 Ω的倍數。如此,會將誤差大幅較低至低於0.01%,如圖14所示。請注意,這個誤差實際上是未調整總誤差(TUE),包括所有的誤差源,因為:

  • 假設基準電壓源和基準電壓源緩衝器都是理想的。沒有去除與2.5 V基準電壓源或4.4 V基準電壓源緩衝器輸出之間的偏差。
  • 假設在寫入值下,該電阻是理想的,即使存在1%的公差。沒有去除與預期電阻值之間的偏差。
  • 沒有從測量值中去除失調誤差,包括AD7606x失調誤差或前端電阻之間的不匹配。
Figure 14. Total error of the AD7606B with the on-chip gain calibration enabled.

圖14. 在啟用晶片內增益校準時,AD7606B的總誤差。

Figure 15. (a) System gain error as a function of RFILTER for the AD7606C-16 with and without enabling the on-chip gain calibration and (b) close-up of the on-chip calibration plot.

圖15. (a) AD7606C-16在啟用和不啟用晶片內增益校準時,系統增益誤差與RFILTER呈函數關係,(b) 晶片內校準圖上的特寫。

表2. 在給定RFILTER下,不同泛型(校準和未校準狀態下)的總誤差(%)
RFILTER AD7606 AD7606B (5 MΩ) AD7606C (1 MΩ)
未校準 晶片內校 未校準 晶片內校
10 kΩ 0.5% 0.1% 0.01% 0.45% 0.03%
20 kΩ 1.05% 0.2% 0.01% 0.95% 0.03%
50 kΩ 2.5% 0.5% 0.01% 2.5% 0.03%

*最糟糕的誤差,與RFILTER值無關

AD7606C-16和AD7606C-18的輸入阻抗與AD7606B和AD7606不同,為1.2 MΩ(典型值)。因為輸入阻抗更低,所以該系列中的這些泛型可以實現更低的雜訊和更高的SNR性能。另一方面,在類比輸入前面使用一個電阻時,它們的系統增益誤差相似。通過啟用晶片內增益校準,可以再次大幅降低誤差,降低到0.03%以下。

總之,外部前端電阻(RFILTER)導致的增益誤差和晶片內校準功能的精度都取決於輸入電阻(RIN),在每個元件內部該值都為已知。針對這三個類型,如果不進行校準,那麼增益誤差隨RFILTER呈線性變化,表2顯示在3個給定的RFILTER值下,三個類型之間的比較,以及它們如何完全不受這些電阻值影響。

可以將這個實際資料與AD7606B/AD7606C部分中獲取的理論資料進行比較。作為示例,圖16在同一個圖中顯示在啟用晶片內校準時,從AD7606C-16上採集的與RFILTER呈函數關係的總誤差,以及基於圖13中的理論分析計算得出的最糟糕誤差。儘管測試所得的誤差資料實際上是未調整總誤差(未去除失調或線性誤差),它們仍然低於理論數值。這表示,首先,增益誤差是元件總非調整誤差的主要部分,其次,用在電阻輸入ADC前面的真實電阻的公差在1%指定公差範圍內。

Figure 16. Actual AD7606C-16 results compared to theoretical analysis.

圖16. AD7606C-16的實際結果與理論分析結果之間的比較。

在任何情況下,確認總DC誤差始終小於±0.1% FS,這是許多應用的目標,且無需進行校準,只需將置於前方的電阻的值寫入ADC,只要低於65 kΩ ±1%,則與其值無關。


晶片內校準與後端校準(測試結果)


如理論研究部分所述,可以在控制器一端(MCU、FPGA、DSP)使用簡單的校準係數。但是這有兩大缺點:需要額外的控制器資源,以及元件與元件之間的輸入阻抗差異會導致誤差。為了顯示與後端校準相比,晶片內校準所具備的優勢,我們測量了一系列AD7606C-18裝置(在圖17中,受測裝置(UUT)的編號為1到4),在測量時,假設輸入阻抗始終為典型值(RIN = 1.2 MΩ)。

  • 如圖17a所示,UUT #1可以完美完成校準,可與晶片內校準相媲美。表示它的實際輸入阻抗(RIN)非常接近典型值。
  • UUT #2至#4顯示出一定偏差,表示實際輸入阻抗(RIN)稍微高於典型值。
  • 晶片內校準(在所有4個圖中,以深藍色顯示)保持所有裝置和RFILTER值的總誤差均低於0.03%。
Figure 17. Comparison between on-chip calibration and back-end calibration across four AD7606C-18 units.

圖17. 四個AD7606C-18單元之間的晶片上校準和後端校準比較。

在後端控制器中使用校準係數時,並不考慮PGA的實際輸入阻抗,表示元件與元件之間的差異會導致後校準誤差。但是,晶片內校準會從內部測量輸入阻抗,所以校準結果更準確,且與置於前面的RFILTER和實際RIN阻抗無關。這種更低的後校準誤差有助於實現更高效、易於使用且精準的系統設計,這是除了「無需對控制器的每個單獨的ADC資料點執行後處理,避免消耗資源」這個優勢以外的另一個優勢。

結論

電阻輸入同步採樣ADC是一種完整的解決方案,所有訊號鏈模組均在晶片上,提供卓越的AC和DC性能,易於使用,可以直接與感測器連接。正如某些應用指出需要在類比輸入前面增加外部電阻。這些外部電阻會增大系統的精度誤差,導致上市時間延長,且會增加額外的校準成本。ADI的AD7606B系列新型阻抗輸入ADC協助解決此問題。該解決方案包括更大的輸入阻抗和晶片內校準功能,可協助降低外部電阻導致的誤差。

參考電路

1 Eamonn J. Byrne。美國專利第10,312,930號:ADC數位增益誤差補償。ADI,2019年6月。