透過壓力及應變管理,獲得高精度傾斜/角度感測最佳性能

作者:ADI資深現場應用工程師Paul Perrault及產品應用工程師Mahdi Sadeghi


簡介

加速度計是一種非常不錯的感測器,可以感測開始傾塌的大橋在重力作用下,呈現細微的方向變化時的靜態和動態加速度。這些感測器包括當您傾斜手機顯示幕時,可以改變顯示幕方向的手機應用元件,也包括受出口管制,可以幫助軍用車輛或航空導航的戰術級元件。 1 但是,與大多數感測器一樣,該感測器在實驗室或試驗台上表現卓越是一回事,面對荒涼、不受控制的環境條件和溫度壓力時要保持同等的系統級性能,則完全是另一回事了。像人類一樣,當加速度計在其生命週期中承受了前所未有的壓力時,系統會做出反應並可能因這些壓力的影響而發生故障。

高精度傾斜感測系統在校準之後,傾斜精度一般可以優於1°。使用市場領先的超低雜訊和高度穩定的加速度計,例如 ADXL354 或 ADXL355,透過對可觀測到的誤差源進行校準,其傾斜精度可以達到0.005°。 2 但是,只有在適當減輕壓力的情況下才能達到這種精度水準。例如,感測器承受的壓縮/拉壓力可能導致其出現高達20 mg的偏移,使得傾斜誤差超過 1°.

本文探討採用加速度計的高精度角度/傾斜感測系統的性能指標。我們首先從微觀角度分析感測器設計,以便能更瞭解微米級壓力和應變的影響。分析顯示,如果不遵循整體的機械和物理設計方法,則會出現一些令人驚訝的結果。最後,本文將為設計人員介紹有助於在要求嚴苛的應用中充分提升性能、切實可行的步驟。

ADXL35x感測器設計

從價格和性能角度來看,基於MEMS的加速度計適用於從消費類產品到軍用感測的各類應用。在ADI產品組合中,性能最傑出的低雜訊加速度計是ADXL354和ADXL355,支援精密傾斜感測、地震成像等應用,以及機器人和平台穩定等許多新興應用。ADXL355具備市場領先的特性,使其在高精度傾斜/角度感測應用中具有獨特的優勢,例如卓越的雜訊、偏移、重複性和與溫度相關的偏移,以及振動校正和跨軸靈敏度等二階效應。本文將以這種特定的感測器作為高精度加速度計的示例來詳細探討;但是,本節中討論的原理適用於絕大多數三軸MEMS加速度計。

為了能更好理解促使ADXL355實現卓越性能的設計考量,我們首先來檢視感測器的內部結構,闡明三軸對環境參數(例如,平面外壓力)產生不同回應的原因。在許多情況下,這種平面外壓力都是由感測器z軸上的溫度梯度引起的。

ADXL35x系列加速度計包含一個彈簧品質系統,這與許多其他的MEMS加速度計類似。品質回應外部加速度(靜態加速度(如重力)或動態加速度(如速度變化))而移動,其物理位移透過傳導機制進行檢測。MEMS感測器採用的最常見的傳導機制包括電容式、壓阻式、壓電式或磁性。ADXL355採用電容傳導機制,透過電容變化來檢測移動,而電容變化透過讀取電路可轉換為電壓或電流輸出。雖然ADXL355對矽晶片上的所有三軸感測器都採用了電容傳導機制,但X/Y感測器和Z感測器採用了兩種完全不同的電容檢測架構。X/Y感測器均基於差分平面內叉指,而Z感測器是平面外平行板電容感測器,如圖1所示。

Sensor architecture of the ADXL355

圖 1. ADXL355 的感測器架構。對於 X/Y 感測器,隨著標準質量的移動,固定指與標準質量所連接的叉指之間的電容會發生變化。 z 軸感測器上的品質不均衡,因此可以對 z 軸加速度進行平面外檢測。

如果感測器上存在壓縮壓力或拉壓力,MEMS晶片會翹曲。由於檢測品質塊透過彈簧懸掛在襯底上方,所以不會和襯底一起翹曲,但品質塊和襯底之間的間隙會發生變化。對於X/Y感測器,由於平面內位移對叉指電容變化的影響最大,所以間隙不在電容靈敏度這個方向,這是由邊緣電場的補償作用導致的。但是,對於Z感測器,襯底和檢測品質塊之間的間隙實際上是感測間隙。所以,它會對Z感測器產生直接影響,因為它有效改變了Z感測器的檢測間隙。此外,Z感測器位於晶片中央,只要晶片受到任何壓力,該位置都會產生大幅的翹曲。

除了物理壓力之外,由於在大多數應用中,z軸上的熱傳遞都不對稱,所以z軸感測器上經常存在溫度梯度。在典型應用中,感測器焊接在印刷電路板(PCB)上,而且整個系統都在封裝內。X和Y軸的熱傳遞主要透過封裝周邊的焊點來傳遞,並傳遞到對稱的PCB上。但是,在z方向,由於晶片頂部存在焊點和對流,所以熱傳遞通過底部傳導,熱量會透過空氣傳遞到封裝外。由於這種不匹配,z軸上會出現殘餘的溫差梯度。與物理壓縮/拉壓力一樣,這會使z軸上出現並非由加速度導致的偏移。

受環境壓力影響的資料評述

ADXL354(類比輸出)加速度計可以連接至任何類比數據獲取系統來實施數據分析,而ADXL355評估板經過優化,可直接放入客戶系統中,從而簡化了現有嵌入式系統的原型設計。為了闡明本文主旨,我們使用了小型評估板EVAL-ADXL35x。為了記錄和分析資料,我們將EVAL-ADXL35x連接至SDP-K1微控制器板,並使用Mbed ® 環境進行編程。Mbed是適用於ARM ® 微控制器板的開源和免費開發環境,配有一個線上編譯器,可以幫助您快速建構。SDP-K1板在連接至PC時,會顯示為外部驅動器。要對該板編程時,只需將編譯器產生的二進位檔案拖放到SDP-K1驅動器中即可。3, 4

一旦Mbed系統透過UART記錄資料,就形成了一個基本的測試環境,可以嘗試進行ADXL355實驗,並將輸出傳輸到簡單埠,用於記錄資料和進一步分析。需要注意的是,無論加速度計的輸出資料速率是多少,Mbed代碼都以2 Hz的速率記錄暫存器。在Mbed中也可以採用更快的記錄速度,但本文不做闡述。

良好的初始資料集有助於確定基準性能,並驗證我們後續進行的大部分數據分析中可能出現的雜訊水準。使用具有吸盤裝置的PanaVise鉸接式虎鉗 5 ,這樣將該設備黏附在玻璃表面時,就可以透過工作台設定實現相當穩定的工作表面。採用這種配置,ADXL355板(從側面固定)與實驗室工作台一樣穩定。更進階的電力用戶可能會注意到,安裝這種虎鉗雖然存在著傾翻的風險,但這是一種簡單而經濟的方法,可以根據重力改變方向。如圖2所示安裝ADXL355板之後,持續60秒採集一組資料進行首次分析。

Test setup using an EVAL-ADXL35x

圖 2. 使用 EVAL-ADXL35x 、 SDP-K1 和 PanaVise 支架的測試裝置。

ADXL355 data with no low-pass filter

圖 3. 未採用低通濾波器(暫存器 0x28=0x00 )時的 ADXL355 資料,採集數據時長超過 1 分鐘。

取120個數據點並測量標準差,顯示雜訊在800 μg到1.1 mg之間。根據ADXL355數據手冊中的典型性能規格,我們看到列出的雜訊密度為 25 μg/√Hz。在預設的低通濾波器(LPF)設定下,加速度計的頻寬約為1000 Hz。假設採用磚牆式濾波器,此時雜訊大約為 25 μg/√Hz × √1000 Hz = 791 μg 。這個初始資料集通過了首次取樣測試。準確地說,從雜訊譜密度向有效值雜訊的轉換採用的係數應可以表示一個事實,即數位LPF不會無限滾降(也就是,一個磚牆式濾波器)。有些使用1.6×係數可實現簡單的RC單極點20 dB/倍頻程滾降,但ADXL355數位低通濾波器不是單極點RC濾波器。無論如何,假設係數在1和1.6之間,至少可以讓我們正確預估雜訊近似值。

對於許多精密感測應用,相對於被測量的訊號,1000 Hz頻寬的範圍過於寬大。為了幫助優化頻寬和雜訊之間的折衷空間,ADXL355採用了一個板載數位低通濾波器。在接下來的測試中,我們將LPF設定為4 Hz,這將使雜訊以 √1000/√4 ≈ 16 的雜訊係數降低。該測試在Mbed環境中使 用圖4所示的簡單結構完成,資料如圖5所示。 6經過濾波後,雜訊如預期一樣顯著下降。如表1所示。

Mbed code for configuring a register

圖 4. 用於配置暫存器的 Mbed 代碼。

ADXL355 data with the LPF

圖 5. LPF 設定為 4 Hz (暫存器 0x28=0x08 )時的 ADXL355 資料,採集數據時長超過 1 分鐘。

表1. ADXL355的預期雜訊和測量雜訊
雜訊 X Y Z
理論值 (μg) 測量值 (μg) 理論值 (μg) 測量值 (μg) 理論值 (μg) 測量值 (μg)
無濾波器 791 923 791 1139 791 805
4 Hz濾波器 50 58 50 185 50 63

表1顯示,在目前設定下,y軸的雜訊高於預期的理論值。在調查了可能的原因後,我們發現,額外的筆記型電腦和其他實驗室設備風扇的振動可能在y軸上表現為雜訊。為了驗證這一點,我們轉動虎鉗,讓x軸到達y軸原先所在的位置,結果顯示,x軸成為了雜訊更高的軸。軸與軸之間的雜訊差異則似乎是儀錶雜訊,而不是加速度計各軸之間雜訊水準本身的差異。這種類型的測試實際上是對低雜訊加速度計的「初始」測試,從而增強了進一步測試的信心。

為瞭解熱衝擊會對ADXL355造成多大影響,我們選用了一把熱風槍 7 ,將它調整到冷風模式(實際上比室溫高幾度),以便給加速度計施加熱壓力。我們也使用ADXL355的板載溫度感測器來記錄溫度。在本次實驗中,我們使用虎鉗將ADXL355垂直放置,用熱風槍對封裝頂部吹風。我們預期實驗過程中偏移時的溫度係數會隨著晶片溫度的升高而顯現,但任何溫差熱壓力幾乎會立即呈現出來。換句話說,如果單個檢測軸對溫差熱壓力很敏感,那麼加速度計輸出中可能出現大的起伏。刪除資料變化較為平緩時的平均值,就可輕鬆地同時比較三個軸。結果如圖6所示。

ADXL355 thermal shock data

圖 6. 使用採用冷風模式的熱風槍時, ADXL355 的熱衝擊資料。

從圖6中可以看出,用熱風槍將溫度稍高的風吹到密封型陶瓷封裝上。結果,z軸上出現~1500 μg的偏移,y軸上的偏移要小的多(可能為~100 µg),x軸上則幾乎無偏移。雖然許多最終客戶產品的PCB頂部有外殼,可以分散溫差熱壓力,但我們需要考慮這些類型的快速瞬變壓力,從這個簡單測試中可以看出,這些壓力可能會表現為偏移誤差。

圖7顯示了關閉熱風槍之後,呈現的相反的極性效應。

ADXL355 thermal shock

圖 7. 在 t = 240 秒關閉熱風槍時, ADXL355 受到的熱衝擊。

在加熱環境中使用熱風槍時,這種效果更加明顯;即溫度衝擊的幅度更大時。Weller熱風槍的輸出溫度約為400°C,,所以在使用時,需間隔一段距離,以免因為過熱或熱衝擊造成損壞。在本次測試中,熱風槍在距離ADXL355大約15 cm的位置吹出熱風,導致溫度立即升高大約40°C,如圖8所示。

ADXL355 thermal shock

圖 8. 使用熱風槍時, ADXL355 受到的熱衝擊。

儘管熱衝擊的強度相當大,但在本次實驗期間,仍然可以明顯看到,z軸的反應速度要比x軸和y軸快得多。使用產品手冊中的偏移溫度係數,當溫度發生40°C,偏移時,將會看到約100 µg/°C ×40 °C = 4 mg的偏移,x軸和y軸最終會顯示這一點。但是,我們發現z軸上幾乎立刻出現10 mg偏移,說明這種影響與溫度導致的偏移不同。這是由感測器上的溫差熱壓力/應變造成的,在z軸上表現得最明顯,這是因為,如前文所述,相較於x和y軸,z軸上的感測器對溫差壓力更敏感。

在產品手冊中,ADXL355的典型偏移溫度係數(失調溫度係數)為±100 µg/°C。我們需要理解此處所用的測試方法,這非常重要,因為失調溫度係數是在烤箱中使用加速度計進行測量的。在感測器的溫度範圍內,烤箱溫度慢慢上升,我們測量偏移的斜度。典型示例如圖9所示。

Oven-based temperature characterization

圖 9. ADXL355 在烤箱中進行測試的溫度特性。

圖中顯示了兩種影響。一種是產品手冊中描述和記錄的失調溫度係數。這是烤箱以5°C/min的速度升溫,但不保溫的情況下,在–45°C到+120°C溫度範圍內許多產品的平均值。從與圖9類似的圖表中可以得出此結果,且可以指出在高於165°C時為18 mg,或 約109 µg/°C,稍微超出100 µg/°C典型值的範圍,但仍在產品手冊規定的最小值和最大值範圍內。但是,考慮一下圖9右側所示的情況,讓元件在120°C下保溫15分鐘會怎麼樣。當設備處於高溫下時,實際的偏移量下降並改善。在這種情況下,平均值在高於165°C時接近10 mg,或失調溫度係數約為60 µg/°C。產生的第二種影響與溫差熱壓力有關,感測器檢測品質塊在整個矽晶片元件的溫度範圍內穩定下來後,壓力隨之降低。圖6到圖8所示的熱風槍測試也顯示了這種影響,與產品手冊中列出的長期失調溫度係數相比,這種影響會在更短的時間量程內顯現,瞭解這一點非常重要。對於因受總體的熱動力學影響,升溫速度遠遠慢於5°C/min的許多系統而言,上述發現相當具有價值。

影響ADXL355穩定性的其他因素

在深入理解設計中的熱壓力之後,還需瞭解慣性感測器的另一個重要方面,即其長期穩定性或可重複性。可重複性是指在相同條件下長時間連續測量的準確性。例如,在一段時間內,對相同溫度下同一方向的重力場進行兩次測量,並觀察其匹配程度。對於無法定期實施維護校準的應用,在評估感測器的長期穩定性時,偏移的可重複性和靈敏度是至關重要的因素。許多感測器製造商未在其產品手冊中描述或規定長期穩定性。在ADI的ADXL355產品手冊中,可重複性為10年壽命預測值,包括高溫工作壽命測試(HTOL)(TA = 150°C、VSUPPLY = 3.6 V、1000小時)、測量溫度迴圈(−55°C至+125°C且迴圈1000次)、速度隨機遊走、寬頻雜訊和溫度遲滯引起的測量偏移。如產品手冊中所示,ADXL35x系列具有傑出的可重複性,ADXL355的X/Y感測器和Z感測器的精度分別為±2 mg和±3 mg。

在穩定的機械、環境和慣性條件下,可重複性遵循平方根定律,因為它與測量的時間有關。例如,要獲得x軸在兩年半的時間裡(對於最終產品來說,可能是很短的一段時間)的偏移可重複性,可以使用以下公式計算±2 mg × √(2.5 years/10 years) = ±1 mg。圖10顯示在23天內,32個元件的HTOL測試結果:偏移為0 g。在此圖中可以清楚地看到平方根定律。還應該強調的是,由於MEMS感測器製造過程中的製程差異,每個元件的性能都不同,有些元件的性能優於其他元件。

500 hour long-term stability of the ADXL355

圖 10. ADXL355 長達 500 小時的長期穩定性。

機械系統設計建議

經過上述分析探討,很明顯可以看出,機械安裝表面和外殼設計可以幫助提升ADXL355感測器的總體性能,因為它們會影響傳遞給感測器的物理壓力。一般來說,機械安裝、外殼和感測器會構成一個二階(或更高階)系統;因此,在諧振或過阻尼期間,它會做出不同的回應。機械支援系統具有代表這些二階系統的模式(由諧振頻率和品質因數定義)。在大多數情況下,我們的目標是瞭解這些因素,並儘量減少它們對傳感系統的影響。因此,選擇的感測器的封裝外形、所有介面和材料都應該能夠避免在ADXL355應用的頻寬內造成機械衰減(因為過阻尼)或放大(因為諧振)。本文對這些具體的設計考量因素不予過多探討;但是,會簡要列出一些實用項目:


PCB、安裝和外殼


  • 將PCB牢固地黏接在剛性襯底上。使用多個安裝螺釘,並在PCB背面使用黏膠,確保牢靠支援。
  • 將感測器放置在靠近安裝螺釘或固定板的位置。如果PCB體積較大(約幾英寸),則在板中央使用多個安裝螺釘,避免PCB出現低頻振動,因為這種振動會影響加速度計的測量結果。
  • 如果PCB只是由凹槽/凸沿結構提供機械支撐,則使用更厚的PCB(推薦厚度大於2 mm)。在PCB尺寸較大時,增加其厚度來保持系統的剛性。使用有限元分析(例如ANSYS或類似分析),針對特定設計確定最佳PCB外形尺寸和厚度。
  • 對於如對感測器實施長時間測量結構健康監測之應用,感測器的長期穩定性至關重要。在選擇封裝、PCB和黏膠材料時,應選擇在長時間內性能下降或機械特性變化最小的產品,以免為感測器帶來額外的壓力,進而導致出現偏移。
  • 避免對外殼的固有頻率進行假設。對簡單的外殼實施固有振動模型計算,對複雜的外殼設計進行有限元分析,將會很有幫助。
  • 將ADXL355和電路板焊接在一起會產生壓力,導致出現高達幾mg的偏移。為了減輕這種影響,建議PCB焊墊圖案、導熱片和銅走線導熱路徑採用對稱佈局。嚴格遵守ADXL355產品手冊中提供的焊接指南。我們還發現,在某些情況下,在校準前實施焊料退火或熱迴圈可以幫助緩解壓力累積和幫助管理長期穩定性問題。

灌注材料


灌注材料廣泛用於將電子元件固定在外殼內。如果感測器封裝採用的是二次成型塑膠,例如連接盤網格陣列(LGA),則不建議使用灌注材料,因為它們的溫度係數(TC)與外殼材料不匹配,會導致壓力直接影響感測器,從而發生偏移。但是,ADXL355採用氣密陶瓷封裝,可以有效保護感測器不受TC影響。但是,灌注材料可能仍會在PCB上形成壓力累積,這是因為隨著時間流逝,材料的性能會退化,導致矽晶片出現微小翹曲,在感測器上形成壓力。對於需要在長時間內保持穩定性的應用,一般建議避免使用灌注。低壓力保形塗層(例如C型聚對二甲苯)可以提供一些防潮層,用於代替灌注。8


氣流、熱傳遞和熱平衡


為了達到最佳的感測器性能,需要在溫度穩定性得到優化的環境中設計、放置和使用檢測系統,這非常重要。如本文所示,由於感測器晶片上存在溫差熱壓力,即使微小的溫度變化也可能導致意想不到的後果。以下是一些建議:

  • 應將感測器置於PCB上,以大幅降低感測器上的熱梯度。例如,線性穩壓器會產生大量熱量;所以,它們在接近感測器時,會在MEMS上產生熱梯度,並且熱梯度將會隨著穩壓器的電流輸出不同而變化。
  • 盡可能將感測器模組部署在遠離氣流(例如HVAC)的區域,以避免頻繁的溫度波動。如果不可行,在封裝外部或內部採取熱隔離會大有幫助,可以透過熱絕緣實現。注意,傳導和對流熱路徑都需要考慮。
  • 建議選擇外殼的熱品質,使其可以在無法避免環境熱變化的應用中抑制環境熱波動。

結論

本文闡述了在未充分考慮環境和機械影響的情況下,高精度ADXL355加速度計的性能會如何下降。透過整體的設計實踐,同時關注系統級配置,將使敏銳的工程師可以達到卓越的感測器系統性能。許多人都承受著前所未有的生活壓力,但重要的是面對壓力我們如何因應,加速度計也是如此。

參考電路

1 Chris Murphy。 "Choosing the Most Suitable MEMs Accelerometer for Your Application—Part 1。" 《類比對話》,第51卷,第4期,2017年10月。

2 Chris Murphy。 "Accelerometer Tilt Measure Over Temperature and in the Presence of Vibration。" 《類比對話》,2017年8月。

3 SDP-K1 evaluation system。 ADI。

4 Mbed: User Guide for SDP-K1。 ADI。

5 PanaVise articulated arm mount。 PanaVise。

6 Mbed code。 ADI。

7 Weller 6966C heating/cooling air gun。 Weller。

8 Parylene。 維基百科。