JESD204B子類(第二部分):子類1與子類2系統考慮因素
作者:ADI應用工程師 Del Jones
在 "JESD204B子類簡介與確定性延遲(第一部分)" 一文中,我們總結了JESD204B子類和確定性延遲,並提供了子類0系統中多晶片同步的應用層解決方案詳情。本系列的第二部分將詳細討論子類1和子類2的不同之處。具體而言,我們將討論滿足確定性延遲相關的時序要求時遇到的挑戰、子類2中元件時脈速度限值,以及對於給定的系統應用,採用何種子類效果最佳的相關指導。
子類1
在子類1系統中,確定性延遲的精度取決於元件時脈和 SYSREF之間的時序關係,以及系統中這些訊號的分佈偏斜。除了SYSREF的設定時間和保持時間要求(TSU和THOLD),應用對於確定性延遲不確定的容忍程度對於定義SYSREF與元件時脈的應用分佈偏斜要求而言至關重要。
精準捕捉SYSREF
採用JESD204B介面的轉換器具有極高的採樣速率。為了降低系統中的相位雜訊,這些轉換器通常會使用一個參考時脈,該參考時脈與JESD204元件時脈相同,其速率等於或大於採樣速率。在很多情況下,該時脈頻率為GHz級。在 如此高的速度下,要滿足設定和保持時間要求就會變得非常具有挑戰性。為了簡化系統設計,對於JESD204B系統組成部分的各元件而言,也許有必要採用可編程的SYSREF和/或元件時脈相位失調。
子類1相對於子類2所具有的一個優勢,是前者採用源同步時脈。子類2系統使用系統同步時脈,相較於使用源同步時脈會更早遇到頻率限值問題。後文我們詳細研究子類1和子類2時序示例時,將加以說明。
確定性延遲不確定性
確定性延遲不確定性(DLU)在JESD204B系統中表現為 LMFC偏斜,由系統中最早與最遲可能捕捉的SYSREF時間之差確定。圖1顯示的是最差情況下的DLU,此時系統中一切元件均不滿足SYSREF捕捉的設定和保持時間要求1。 當系統中元件時脈的分佈偏斜不受控時便會發生;它會使最多一個元件的時脈(DCLK)產生不確定性。這種不確定性會疊加到SYSREF分佈偏斜中(DSSYSREF),形成總DLU。


圖1. 確定性延遲不確定性的最差情況
DSSYSREF 是系統中SYSREF的最早到達時間以及SYSREF的最遲到達時間之差(針對系統中的全部元件而言)。在圖中,TSU 是 ½ TDCLK 和 THOLD is ¼ TDCLK。最早到達的SYSREF (A)在可能的最早時間加以捕捉(DCLKA剛好滿足設定時間要求), 而最遲到達的SYSREF (N)在可能的最晚時間加以捕捉(DCLKN 剛好不滿足設定時間要求)。因此,相應的LMFC對齊誤差等於 DSSYSREF + TDCLK。1 為保持DLU概念圖示的清晰明瞭,此處未考慮時脈抖動和製程、電壓以及溫度(PVT)的變化。
在很多應用中,都以能夠接受這種最差情況下的DLU作為要求。這些應用可能無需過於嚴格地控制元件的時脈分佈偏斜。確保SYSREF的脈衝寬度 (2 × TDCLK),然後控制SYSREF 分佈偏斜,就應當足以滿足系統時序要求。
對於無法接受額外元件時脈不確定性的應用,就必須嚴格控制元件的時脈分佈偏斜,保證系統中每一個元件的SYSREF時序要求得到滿足。這種情況見圖2;不確定性由下式提供:


圖2. 滿足SYSREF設定與保持時間的DLU
最小化確定性延遲不確定性
如以上DLU等式所示,透過保證每一對SYSREF/DCLK均滿足設定與保持時間,以及最小化對內分佈偏斜,便可最小化DLU。
若要滿足設定與保持時間要求,JESD204B系統中的每一個元件都應有自己的SYSREF/DCLK對。可透過在各對內實現佈線長度匹配,從而保證時序。佈線長度匹配限值由SYSREF切換的有效視窗時間確定。此外,SYSREF應在 DCLK的捕捉邊緣上輸出,且SYSREF長度必須大於DCLK 的長度,以滿足保持時間要求(如果THOLD等於0,則長度可以相等)。
由於採用了佈線長度匹配,最小化對內分佈偏斜基本上等同於最小化SYSREF分佈偏斜。該分佈偏斜限值等於DLU限值減去有效視窗時間,同樣可以透過佈線長度匹配來處理。DLU限值由應用要求所決定。
這些最小化DLU的方法如圖3所示。由於JESD204b系統中的每一個元件都有各自的SYSREF/DCLK對,滿足捕捉SYSREF的時序要求與使用源同步時脈的任何系統類似。每個元件的時序裕量都視為與系統中的其他元件無關。

圖3. 由3個元件組成的JESD204B系統的SYSREF/DCLK路由
使用AD9250的SYSREF時序示例
AD9250 是一款14位元、250 MSPS雙通道ADC,具有JESD204B 串列資料輸出能力,額定速率為5 Gbps。為了最大程度提升PLL性能,AD9250可支援高達1.5 GHz的元件時脈速度。這便為如何在最嚴苛的系統DLU要求下使用佈線長度匹配來 滿足SYSREF時序提供了一個極佳的演示實例2。以下為本 例條件:
- DCLK = 1.5 GHz (667 ps週期)
- TSU = 500 ps 和THOLD = 0 ps
- 例如,系統 DLUMAX = 1 DCLK (667 ps)
滿足SYSREF時序的對內佈線長度匹配
根據示例規格,滿足設定與保持時間的「有效視窗」為167 ps (667 ps TDCLK – 500 ps TSU)。傳播時間是訊號離開源電流到達吸電流的時間。SYSREF傳播時間減去DCLK的傳播時間必須低於167 ps才能滿足設定時間要求,且必須高於0 ps才能滿足保持時間要求。為了大致將此傳播時間的差異轉換為英寸單位,我們估算在FR-4材料上傳播1英寸的時間為167 ps。 因此,對於系統內的每一對SYSREF/DCLK,需滿足下列路由要求:

滿足這一要求可以保證SYSREF在有效視窗期間進行轉換, 如圖4所示。2 DLU等於元件時脈是滿足SYSREF時序要求的最差情況。

圖4. 滿足SYSREF/DCLK時序要求
滿足DLU限值的對內佈線長度匹配
由於DLU限值為667 ps,並且我們知道DLU限值和對內(或SYSREF)分佈偏斜(DSSYSREF)之間的關係,因此便可直接找出佈線長度匹配限值:

因此,所有SYSREF/DCLK對的對內分佈偏斜必須在下式計算值以內3:

圖5顯示了此示例的時序。「最佳情況」分佈偏斜(DSSYSREF)指的是允許較為寬鬆的佈線長度匹配要求。3 500 ps表示SYSREF最差情況下的偏斜,應當用來確定佈線長度的匹配限值。

圖5. 滿足對內分佈偏斜要求
滿足SYSREF時序和DLU限值的先進解決方案
當然,使用較慢的元件時脈可以解決這個問題,使長度匹配變得更容易一些。這樣做會犧牲一些系統相位雜訊性能。與此類似的解決方案是放寬DLU要求;如此可以保留更佳的系統相位雜訊性能優勢。至於DLU要求如何實現則取決於各應用。後文確定性延遲精度相關內容中將討論這些問題。如果需要更高的相位雜訊性能,而DLU要求無法放寬,那可能便無法滿足SYSREF/DCLK元件內偏斜和元件間偏斜的路由要求(就上例而言,分別是1英寸和3英寸)。這種情況下,需要的是元件時脈和/或SYSREF的可調節相位延遲。 根據設定和保持時間,調節解析度必須低於「有效視窗」。示例中的「有效視窗」為167 ps。
某些FPGA在滿足較低的調節解析度要求時可能會有困難。 然而, AD9528 滿足這一要求,因為它能以60 ps的步長調節SYSREF相位延遲,且所有輸出的變化低於50 ps。圖6顯示如何延遲SYSREF以滿足時序要求。圖中,SYSREF以60 ps增量進行延遲。建議選擇一個相位設定,將SYSREF邊緣置於靠近有效視窗中央的位置。在圖中,綠色邊緣表示相位設置良好,紅色邊緣表示設置不佳。相位設置為3表示處於有效視窗中央,應在這種情況下使用。

圖6. 滿足時序要求的SYSREF可編程相位延遲
在SYSREF輸出時不但有60個PS相的級別而且ad9528裝置時脈輸出有半個時脈週期的延遲。這個特徵對SYSREF的時序要求也是有幫助的。
SYSREF設定和保持時間監控
ADI的 AD9680 可實現SYSEREF設定和保持時間監控電路,協助調節SYSREF和元件時脈之間的相對時序。用戶監控這兩個暫存器,便能確定捕捉SYSREF時是否存在違背時序要求的風險。如果任一暫存器提供時序餘裕不足的指示,用戶就應當調節SYSREF與元件時脈的相對位置。在上例中,透過調節SYSREF相對於元件時脈的相位(比如利用AD9528), 或者透過調節SYSREF和/或元件時脈訊號的佈線長度,即可實現該操作。
確定性延遲精度
為了更進一步理解系統的確定性延遲不確定性是如何設定,我們便需對應用有所瞭解。要求確定性延遲的大部分系統需精準知道哪個時間樣本標記目標資料的起始。確定性延遲經常用來同步系統中的多個轉換器。這稱為多晶片同步。 在這些系統中,所有轉換器都需要進行樣本對齊。因此,確定性延遲必須具有「樣本精度」。這些系統的DLU應當等於±½ 樣本時脈。元件時脈等於採樣時脈倍數的優勢是透過樣本精確性來簡化捕捉SYSREF的任務。在採用AD9250的示例中,元件時脈等於採樣時脈的6倍。 為了實現樣本精度,±½採樣時脈的DLU要求可以轉化為±3 元件時脈, 如圖7所示。從我們採用AD9250的示例中可以看到,有了調節每個元件SYSREF相位的能力,則哪怕最嚴苛的DLU要求也能輕鬆得到滿足。當元件時脈為採樣時脈的倍數時,捕捉SYSREF以實現樣本精度將得到極大的簡化。隨著轉換器的採樣速率上升至1 Gbps及以上,SYSREF以及元件時脈實現相位延遲的能力將會變得非常重要。

圖7. SYSREF捕捉的「樣本精度」要求
SYSREF捕捉的潛在問題
除了滿足SYSREF設定和保持時間要求以及DUL要求外,還可能存在與SYSREF捕捉相關的其他問題。例如,系統初始上電時,SYSREF可能在系統時脈建立之前就變為有效。使用連續SYSREF訊號時可能會發生這樣的問題。這可以透過在JESD204B介面中引入編程能力來解決;這樣會允許元件在同步時脈以前等待幾個邊緣的時間。另一個編程選項是讓使用者在預計有效邊緣到達後「配備」SYSREF的捕捉能力。透過這種方法可以控制何時同步連續SYSREF。很多整合 JESD204B介面的ADI轉換器(包括AD9625 AD9625 和 AD9680)都提供這些功能。
另一個例子是,SYSREF的小幅變動可能會導致不必要的再同步。這可以透過在JESD204B介面中引入編程能力來解決;這樣可以允許用戶為SYSREF邊緣指定LMFC周圍的有效視窗。如果SYSREF出現在此有效視窗內,則系統依然視其為處於同步狀態。這是一個非常有用的功能,因為很多應用監控連續的SYSREF訊號,以確定鏈路狀態。此時,將LMFC邊界與SYSREF進行比較,確定同步狀態。ADI的AD9680整合了這一功能,如圖8所示。

圖8. SYSREF監控視窗
其他有助於SYSREF捕捉的功能包括更改SYSREF捕捉的元件時脈邊緣,以及更改SYSREF用來對齊LMFC的邊緣。很多整合JESD204B介面的ADI轉換器都提供這些功能。
子類2
在子類2系統中,確定性延遲的精度取決於元件時脈和 SYNC~訊號之間的時序關係,以及消耗時序預算的各因素;後文將討論這些因素。在子類1中,應用的確定性延遲不確定性容差對於定義該應用的SYNC~以及元件時脈走線長度匹配而言至關重要。
精準捕捉並啟動SYNC~
滿足精確捕捉SYNC~所需時序要求時面臨的挑戰與子類1的討論中捕捉SYSREF所面臨的挑戰基本相同。然而,由於子類2採用系統同步的時脈方案,因此各捕捉元件無法單獨執行時序分析,並且在多轉換器應用中情況還將變得更為複雜。不僅如此,還必須考慮到啟動SYNC~訊號後的不確定性。系統中,每一個採用系統同步時脈的元件都將消耗部分時序預算。消耗時序預算的因素有:時脈分佈偏斜 (DSDCLK)、用於多轉換器系統的SYNC~分佈偏斜(DSSYNC~)、 SYNC~訊號傳播延遲、每個JESD204B發送器的設定與保持時間要求,以及每個JESD204B接收器SYNC~輸出端的時脈到SYNC~輸出延遲。
子類2中元件時脈上限
JESD204B標準確認採用子類2會限制元件時脈速率,這是因為系統同步時脈方案所導致。標準的附錄B建議此限值為500 MHz:
讓我們來討論一個詳細的時序示例,說明為什麼會有這樣的限制。
子類2多DAC時序示例
讓我們研究將兩個子類2 DAC元件連接到單一邏輯元件的發送器應用,如圖9所示。

圖9. 子類2多DAC應用
例如,使用500 MHz元件時脈。SYNC~和DCLK訊號的PCB 偏斜4如下所列。
- 時脈到 FPGA = 300 ps
- 時脈到 DAC1 = 600 ps
- 時脈到 DAC2 = 720 ps
- SYNC~1 到 FPGA = 660 ps
- SYNC~2 到 FPGA = 750 ps
考慮抖動和PVT變化前,時序圖如圖10所示。圖中,最差情況下的時序是在FPGA輸入端捕捉SYNC~2訊號。

圖10. 子類2多DAC應用的SYNC~/DCLK時序
在 FPGA輸入端捕捉時,DLCK2傳播延遲、SYNC~2傳播延遲以及SYNC~2的時脈到輸出延遲合計產生600 ps建立時間。 4 300 ps 1.8英寸(PCB佈線)。
然而,一旦加入設定時間、抖動以及PVT變化,便很容易出現時序衝突,如圖11所示。本例中,設定時間為500 ps,PVT變化5最多會引入300 ps,並且抖動6為150 ps。在最終到達的SYNC~ (SYNC~ 2)處產生了時序衝突。 5 SYNC~輸出端以及兩個時脈輸出端的PVT變化。6 DLCK和SYNC~上的抖動。

圖11. 子類2多DAC應用的SYNC~/DCLK時序衝突
在以上示例中,可透過控制佈線長度和/或時脈相位調節來解決時序問題。然而,隨著DCLK頻率的增加,滿足時序要求也會變得更困難,難度甚至會超過子類1,因為必須將更多的變數納入考慮範圍。JESD204B標準第6.4部分詳細討論了有關SYNC~捕捉的時序問題。
子類2確定性延遲不確定性
與子類1相同,時序限制將由應用對於確定性延遲不確定性的容差決定。表1總結了系統DLU若要滿足子類2時序要求所需考慮的變數。7 為保持DLU概念圖示的清晰明瞭,此處未考慮時脈抖動和製程、電壓以及溫度(PVT)的變化。
應用 | 變數 1 | 變數 2 | 變數 3 | 變數 4 | 變數 5 |
單轉換器 | 時脈至SYNC~ 輸出延遲 | ADC的tSU 和 tHold | tPD_SYNC~ | DSDCLK | |
多轉換器 | 時脈至SYNC~ 輸出延遲 | ADC的tSU 和 tHold | tPD_SYNC~ | DSDCLK | DSSYNC~ |
子類2系統中的DLU由TCLK至SYNC、TPD_SYNC~、TSU三者的關係,以及系統中元件時脈的分佈偏斜(DSDCLK)所決定。在單轉換器應用中,最佳情況的DLU由下式提供,並且如圖 12所示。


圖12. 單轉換器應用的子類2 SYNC~捕捉時序 (最佳情況DLU)
在圖中, TSU是½ TDCLK和THOLDis ¼ TDCLK。如圖所示,DLCK 經偏斜後匹配DCLK至SYNC~延遲和SYNC~傳播延遲,並且剛好滿足設定時間要求。
當發送器的DCLK偏斜不足,且與第一個可用捕捉邊緣的設定時間衝突時,便是單轉換器子類2系統的最差情況 DLU,如圖13所示。


圖13. 單轉換器應用的子類2 SYNC~捕捉時序 (最差情況DLU)
哪個子類最適合您的應用?
為JESD204B系統選擇哪個子類取決於您是否需要確定性延遲、 若需要則精度是多少,以及用於系統中的元件時脈要求。
子類0最容易實現;無需確定性延遲時可以使用子類0。哪怕您的多轉換器系統需要同步所有(或部分)轉換器的樣本,也能透過AD9625和AD9680支援的時間戳記功能來實現。
由於子類1支援超高元件時脈速率以及高採樣速率轉換器,對於要求這些高速率的系統來說,子類1是最保險的解決方案。子類1元件也可用於較低的速率。如果元件時脈速率低於500 MHz,那麼滿足時序要求便很簡單,無需調 節時脈相位。
子類2元件也可用於500 MHz以下的應用中。在較低速率下使用子類2的一個小優勢,是它可以減少邏輯元件的IO數,且無需將SYSREF路由至每一個JESD204B元件。
參考電路
JEDEC Standard JESD204B。JEDEC固態技術協會,2011年7月。