適用於電流模式DC-DC轉換器的一致性LTspice AC模型
作者:ADI應用總監Wei Gu
簡介
當電源設計人員想要大致瞭解電源的回饋迴路時,他們會利用迴路增益和相位波特圖。知道迴路回應可進行預測有助於縮小回饋迴路補償元件的選擇範圍。產生增益和相位圖的精準方法是:在試驗台上連接電源,並使用網路分析儀;但在設計的早期階段,大部分設計人員會選擇採用電腦模擬,透過模擬快速確定大致的元件選擇範圍,並且能更直覺瞭解迴路對參數變化的回應。
本文主要研究適用於電流模式控制電源的回饋控制模型。電流模式控制在切換模式DC-DC轉換器和控制器中相當常見,相較於電壓模式控制,它具有多項優勢:更卓越的線路雜訊抑制、自動過流保護、更易於進行並聯操作,以及得到改善的動態回應。
設計人員已經可以採用大量電流模式電源平均模型。有些模型的精準度達到切換頻率的一半,可以匹配不斷增高的轉換器頻寬,但只適用於有限的拓撲,例如降壓、升壓,以及降壓-升壓拓撲(非4開關降壓-升壓)。遺憾的是,適用於SEPIC和Ćuk等拓撲的3埠或4埠平均模型的精準度還達不到切換頻率的一半。
本文將介紹LTspice®模擬模型,其精準度達到切換頻率(甚至是相對較高的頻率)的一半,適合多種拓撲,包括:
- 降壓
- 升壓
- 降壓-升壓
- SEPIC
- Ćuk
- 順向式
- 返馳式
本文展示分段線性系統 (SIMPLIS) 結果模擬,以確定新模型的有效性,並舉例說明模型的具體應用。在一些示例中,使用測試結果來驗證模型。
電流模式控制模型:簡要概述
在這部分,我們將重申關於電流模式控制模型的一些要點。為了更全面地瞭解電流模式模型,請參閱文末「參考資料」部分中提到的文章。
電流迴路的作用在於:讓電感電流循著控制訊號的路線行進。在電流迴路中,平均電感電流資訊被回饋給具有檢測增益的調變器。調變器增益Fm可透過幾何計算得出,前提是,假設恆定電感電流斜坡上升,外部補償電流也斜坡上升。為了模擬電感電流斜坡上升變化的影響,我們在模型中額外增加了兩個增益:前饋增益(kf)和回饋增益(kr),如圖1所示。
圖1. 電流模式控制的平均模型,繪圖:R. D. Middlebrook。
為了將圖1所示的平均模型的有效性擴展到高頻範圍,科研人員基於離散時間分析和樣本資料分析的結果,提出了幾種經過改良的平均模型。在R. B. Ridley的模型(參見圖2)中,採樣保持效應可以用He (s)函數等效表示,它可以插入連續平均模型的電感電流回饋路徑中。由於該模型是從離散時間模型演化而來,所以能夠準確預測次諧波振盪。
圖2. 經過改良的電流模式控制的平均模型,繪圖:R. B. Ridley。
另一種經過改良的平均模型由F. D. Tan和R. D. Middlebrook提出。為了考慮電流迴路中的採樣效應,必須在源自低頻模型的電流迴路增益上再增加一個極點,如圖3所示。
圖3. 經過改良的電流模式控制的平均模型,繪圖:F. D. Tan
除了R. B. Ridley的模型外,R. W. Erickson提出的電流控制模型也很受歡迎。電感電流波形如圖4所示。
圖4. 穩態電感電流波形,包含外部補償斜坡上升。
平均電感電流表示為:
其中iL表示檢測到的電流,ic表示誤差放大器發出的電流命令,Ma表示人為補償斜坡,m1和m2分別表示輸出電感電流的上升和下降斜坡。擾動和線性化結果:
根據此公式和規範開關模型,可以得出電流模式轉換器模型。
一個經過改良的新平均模型
R. W. Erickson的模型可以協助電源設計人員從物理角度深入瞭解,但其精準度還不到切換頻率的一半。為了將該模型的有效性擴展到高頻範圍,我們基於離散時間分析和樣本資料分析的結果,提出了一種經過改良的平均模型(參見圖5)。
圖5. 提出的經過改良的電流模式控制平均模型。
根據電感動態採樣資料模型,可以得出:
其中,T為切換週期,
可以得出圖5所示的模型的Gic(s):
其中ωc是內部電流迴路Ti的穿越頻率,如圖5所示,關於各種拓撲的值ωc,請參見表1。
拓撲 | 電流迴路 (ωc) |
降壓 | VIN/L/Ma/T |
升壓 | VO/L/Ma/T |
降壓 - 升壓,Ćuk* | (VIN – VO)/L/Ma/T |
SEPIC* | (VIN + VO)/L/Ma/T |
返馳式 ** | (VIN + VO /NSP)/L/Ma/T |
順向式 ** | VIN × NSP2 /L/Ma/T |
* 對於兩個單獨的電感,L=L1×L2/(L1+L2) **NSP是次級與初級的匝數比 |
降壓轉換器示例
在圖5中,我們將Fv回饋迴路與iL回饋迴路並聯。我們也可以將Fv回饋迴路作為iL回饋迴路的內部迴路。圖6顯示了包含附加的Gic(s)級的完整降壓轉換器模型。
圖6. 經過改良的降壓轉換器平均模型的框圖。
控制至輸出傳遞函數Gvc (s)為
電流迴路增益Ti (s)和電壓迴路增益Tv (s)可以透過以下公式計算得出:
和
其中:
在圖7中,基於新電流模式模型計算得出的迴路增益與SIMPLIS結果一致。在這個示例中,VIN = 12 V,VOUT = 6 V,IOUT = 3 A,L = 10 µH,COUT = 100 µF,fSW = 500 kHz。
圖7. MathCAD結果與SIMPLIS結果 (fSW = 500 kHz) 的對比。
採用LTspice的4埠模型
基於圖5所示的經過改良的平均模型構建了一個4埠模型。在閉迴路操作中,這個4埠模型可以使用標準的電路分析程式(例如免費的LTspice)來分析PWM拓撲,以確定DC和小訊號特徵。
圖8顯示了使用LTspice對各種拓撲進行模擬的模擬原理圖,對每種拓撲都使用相同的模型。圖中未顯示回饋電阻分壓器、誤差放大器和補償元件。要對真實的DC-DC轉換器模型使用此模型,應將誤差放大器的輸出連接至VC接腳。
圖8. 使用LTspice模型來類比多種拓撲:(a)降壓,(b)升壓,(c) SEPIC,(d) Ćuk和 (e) 返馳式。
關於圖8所示的各種LTspice行為電壓源指令,請參見表2。E1表示開關開啟時通過在電感上的電壓,E2表示開關關閉時通過在電感上的電壓,V3表示斜坡補償幅度,Ei表示電感電流。
拓撲結構 | E1 | E2 | V3 | Ei |
降壓 | V(IN) – V(OUT) | V(OUT) | Ma/fsw | i(L) |
升壓 | V(IN) | V(OUT) – V(IN) | Ma/fsw | i(L) |
SEPIC | V(SW) – V(SWB) + V(IN) | V(OUT) + V(SW) – V(SWB) – V(IN) | Ma/fsw | i(L1) + i(L2) |
Ćuk | V(SW) – V(SWB) + V(OUT) + V(IN) | V(OUT) + V(SW) – V(SWB) – V(IN) | Ma/fsw | i(L1) + i(L2) |
返馳式 | V(IN) | V(OUT)/Nsp | Ma/fsw | i(L) |
圖9顯示了採用2個獨立電感的SEPIC轉換器的模擬結果,該結果與一半切換頻率時的SIMPLIS結果匹配。在這個示例中:VIN = 20 V,VOUT = 12 V,IOUT = 3 A,L = 4.7 µH,COUT = 120 µF,C1 = 10 µF,fSW = 300 kHz。
圖9. SEPIC轉換器的LTspice模擬結果和SIMPLIS模擬結果 (fSW = 300 kHz) 對比。
圖10. LT3580 LTspice模型。
新模型的測試驗證
圖11所示的新LTspice模型針對以前傳統模型不支援的拓撲進行了測試驗證,包括Ćuk、四象限和4開關降壓-升壓拓撲。
圖11. 波特圖 (fSW = 2 MHz)。
在測試台上驗證Ćuk控制器模型
LT3580 是一款包含內部2 A、42 V開關的PWM DC-DC轉換器。LT3580可以配置為升壓、SEPIC或Ćuk轉換器,其AC模型適用於所有這些拓撲。圖10顯示了一個Ćuk轉換器,其中,fSW = 2 MHz,VOUT = –5 V。圖11比較LTspice模擬波特圖和實際測試結果,在一半切換頻率範圍內,它們非常一致。
在測試台上驗證四象限控制器模型
LT8714 是一款專為四象限輸出轉換器設計的同步PWM DC-DC控制器。輸出電壓透過汲極電流和灌電流輸出功能,不受干擾地轉換通過0V。配置用於新的四象限拓撲時,LT8714非常適合用於調節正、負或0V輸出。應用包括:四象限電源、高功率雙向電流源、主動負載,以及高功率、低頻訊號放大。
基於CONTROL接腳電壓,輸出電壓可能為正,也可能為負。在圖12所示的示例中,當接腳電壓為0.1 V時,輸出電壓為–5 V,當接腳電壓為1 V時,輸出電壓為5 V,VIN為12 V,切換頻率為200 kHz。
圖12. 使用LT8714的四象限控制器LTspice模型。
圖13比較了透過LTspice模擬得出的波特圖和實際測試得出的圖——在切換頻率的一半範圍內,它們的結果非常一致。控制電壓(CONTROL)為1 V,這使得VOUT (OUT)為5 V。
圖13. 波特圖 (fSW = 200 kHz)。
圖14比較了透過LTspice模擬得出的波特圖和實際測試得出的結果——在切換頻率的一半範圍內,它們的結果非常一致。控制電壓 (CONTROL) 為0.1 V,這使得VOUT (OUT)為-5 V。
圖14. 波特圖 (fSW = 200 kHz)。
在測試台上驗證4開關降壓-升壓模型
LT8390 是一款同步4開關降壓-升壓DC-DC控制器,可根據高於、低於或等於輸出電壓的輸入電壓調節輸出電壓(和輸入或輸出電流)。專有的峰值-降壓/峰值-升壓電流模式控制方案支援可調節的固定頻率運行方式。
LT8390 LTspice AC模型透過監測輸入和輸出電壓,自動從四種運行模式中選擇一種:降壓、峰值-降壓、峰值-升壓和升壓。圖15顯示LT8390示例電路。圖16和圖17分別顯示降壓和升壓模式的LTspice模擬結果和實際測試結果。在切換頻率的一半範圍內,兩條曲線非常一致。
圖15. LT8390 LTspice模型。
圖16. 波特圖 (fSW = 150 kHz)。VIN = 20 V,VOUT = 12 V,IOUT = 5 A。
圖17. 波特圖 (fSW = 150 kHz)。VIN = 8 V,VOUT = 12 V,IOUT = 5 A。
總結
透過建立這個電流模式控制模型,既可以提供樣本資料模型的準確性,也可以提供4埠開關模型的簡潔性和通用性。本文展示一個一致性的LTspice模型,在一半切換頻率內,該模型保持準確,適用於降壓、升壓、降壓-升壓、SEPIC、Ćuk、返馳式和順向式拓撲。將LTspice模擬結果與實際測試結果比對,以進行驗證。在連續導通模式下設計電流模式轉換器時,此模型適用於分析迴路。
參考電路
Basso, Christophe P。 切換模式電源SPICE手冊,第1版,McGraw-Hill, 2001年。
Robert W Erickson、Dragan Maksimovic。電力電子學基礎,第2版,第11章,Kluwer (Springer),2001年。
Jian Li、Fred C Lee。「電流模式控制的新建模方法和等效電路表示」,《IEEE電源電子會刊》,第25卷,第5期,2010年5月。
Dragan Maksimović。 「電流程式設計控制」,ECEN 5807,科羅拉多大學, 2009年。
R. D. Middlebrook。 「模擬電流編程降壓和升壓控制器」,《IEEE電源電子會刊》第4卷,第1期,1989年1月。
R. B. Ridley。「用於電流模式控制的新型連續時間模型(電源轉換器)」,《IEEE電源電子會刊》,第6卷,第2期,1991年4月。
F. D. Tan、R. D. Middlebrook。「適用於電流編程轉換器的統一模型」,《IEEE電源電子會刊》,第10卷,第4期,1995年7月。