接收器技術最新發展:接收器百年創新史選編

第1部分:初期

雖然許多人士都對早期的無線技術發展具有著傑出貢獻,但古列爾莫·馬可尼(Guglielmo Marconi) 卻可稱為其中的一位佼佼者。雖然他是以無線技術而聞名,但很多人對於他在19世紀末所創建的無線技術事業並不熟悉。在20世紀的頭20年中,他建立了一項非常重要的事業,並促使無線世界走向了今日的方向。

Figure 1
圖1.馬可尼展示著他的技術。

雖然馬可尼的商業化技術並不是最新的技術,而且技術的發展是相當迅速的,但是該技術已經夠好了,因為他想到了辦法,知道如何利用現有技術來創造一個新的產業。20世紀初,殖民主義走向終結,戰爭和災難大規模爆發,1912年4月,皇家郵輪泰坦尼克號沉沒;值此世界大亂之際,馬可尼著手部署一個全球網路,以便以無線方式發送和轉發資訊。泰坦尼克號沉沒後,無線技術在救援倖存者和傳播事故新聞方面發揮了積極作用,提升了這一新興技術的重要性。公眾和軍方都意識到了無線技術的重要性,尤其是後來成為美國海軍部長的約瑟夫·丹尼爾斯(Joseph Daniels)。在美國及其他地區,像丹尼爾斯這樣的領導者認為軍方應將無線電國有化,以確保他們在戰爭期間能使用無線電。必須記住的是,在此期間,唯一可用的頻譜是低於200 kHz左右 –至少有一段時間,事情是朝著這個方向發展的,但在第一次世界大戰之後,政府對無線技術的控制減弱,不過,這是在形成政府特許壟斷權,並因此成立美國無線電公司(RCA)之後。1

根據我們的推測,馬可尼時代的無線電非常原始。發射器採用火花隙裝置(後來才使用機械交流發電機)產生射頻,但在接收端,系統完全是被動的,由天線、諧振式LC調諧器和某種檢波器組成。我們很快就會討論這些檢波器,但在當時,它們可能是機械式的,或者,也有可能是化學式、或有機式的。其中一些系統是透過電池為它們進行簡單的偏置,但不提供任何電路增益,而不同於今日。這些系統的輸出被提供給某種頭戴式耳機,以將訊號轉換成音訊,這種音訊總是非常弱,不過是簡單的哢噠聲或嗡嗡聲。

因為這些系統未在接收端提供增益,所以其有效範圍取決於發射功率的大小、接收器的品質、操作員在調整方面的經驗,當然還有大氣條件。馬可尼意識到,在可合理預測有效範圍的情況下,可以建立一個網站網路,在大洲和大洋之間可靠地傳遞資訊。其中包括在陸上和海上安裝設備。馬可尼開始在全球各地和海上安裝無線電臺,包括在客船和貨船上。透過在航海船隻上安裝無線電系統,他不僅使這些船隻能與其在岸上的商業利益相關者進行溝通,而且還能在必要的地方提供中繼和冗餘,從而使馬可尼填補了其網路中的關鍵空白。

馬可尼所擁有的一項技術,是早期的真空管。真空管公認的發明者約翰·安布羅斯·弗萊明(John Ambrose Fleming)曾為馬可尼公司工作,但弗萊明和馬可尼當時分析認為,他們現有的技術足以檢測無線電訊號。此外,他們認為,他的發現雖有好處,但尚不值得為閥管運行投入額外的資金或電池。馬可尼已經擁有了數種訊號檢測技術,與閥管不同,這些技術不需要高功率來運行燈絲和加熱板,因此,他們在一開始時即放棄了這種技術。

Figure 2
圖2.首批弗萊明管原型。

然而,所謂的無線電之父李·德·福里斯特(Lee de Forest)撿回了這項技術,意識到了其巨大的潛力。透過在燈絲和加熱板之間插入簾閘極,他不僅可以整流訊號,還能控制加熱板中的電流量,而這就完成了放大。儘管有證據表明,他並不理解其三極管的工作原理,但他確實意識到了其巨大的潛力,並盡力發揮這一發明的優勢,不但將其作為一項技術,同時也作為與馬可尼的發明類似的一種增值服務。透過建立各種企業,德·福里斯特嘗試製造和銷售他的真空管,並建立了與馬可尼類似的無線網路。然而,這些企業註定要失敗,這並不是因為技術不好,而是因為德·福里斯特的商業夥伴往往不夠誠實,而且常常讓他獨自為別人的錯誤承擔責任。最後,德·福里斯特不得不賣掉自己發明的權利,讓其他人享受該發明帶來的利潤。

Figure 3
圖3.第一個德·福里斯特音訊三極管

愛德溫·阿姆斯壯(Edwin Armstrong)是早期率先認識到真空管各種可能性其中之一人。當他還在念高中的時候,家裡一位朋友就送了一個德·福里斯特三極管給他。憑藉無線技術專家的聲譽,阿姆斯壯還在家裡創建了自己的無線電台,他很快就想到辦法,知道如何利用該裝置開發出更好的接收器。在大學期間,他繼續開發這項技術,並開發出了再生式接收器,相較於當時所有無線電臺採用的被動系統,該接收器具有卓越的性能。

大衛·沙諾夫(David Sarnoff)是美國馬可尼公司的高級人物。與馬可尼本人長期建立了合作關係,其專注的敬業精神,使他在公司快速崛起。剛開始時,沙諾夫的工作只是在AMC跑跑腿,在馬可尼一次訪美行程中,他偶然遇到了馬可尼。沙諾夫讓馬可尼留下了深刻的印象,而馬可尼則為他在公司的發展創造了條件,最終,沙諾夫先後成為AMC和RCA的高階領導者。在參觀紐約工程實驗室時,他偶然遇到了阿姆斯壯。得益於阿姆斯壯淵博的無線技術知識及其再生式接收器的強大功能,二人便建立起了長期的職業合作關係和個人關係。

第一次世界大戰爆發時,阿姆斯壯感到責任的召喚,應徵入伍。但當時,他已經享有無線技術專家的聲譽,因而沒有被派往作戰崗位,而是被派往法國,為各地的作戰軍種檢修和安裝無線電臺。他的職責使他能使用設備、實驗室和各種技術,還能附帶地繼續從事研究活動。在1918年初的一次空襲中,他得到了一系列的新發現,使他合成了超外差接收器。整個1918年,他全力發展自己的概念,到11月時,他與一群親密的朋友會面,展示了超外差無線電的原型。朋友們為之印象深刻,因而敦促他繼續開發。到1918年底,戰爭行將結束,在返回美國之前,阿姆斯壯於1918年12月30日申請了法國專利。回到美國後,他運用了幾周時間才從一場疾病中恢復過來,使他推遲了提交美國專利申請。最終,1919年2月8日,他為超外差接收器申請了美國專利。

雖然馬可尼在無線技術願景方面只關注兩方電報承載的商業資訊,沙諾夫的願景則更廣闊得多 — 將訊號發給多方。剛開始時,沙諾夫的願景並未得到廣泛認同,但其他人最終意識到,這項新技術提供了一種方法,借助該方法可以輕鬆實現新聞和娛樂節目的遠距離傳送,包括傳送到美國的農村地區。為了推動實現這一願景,沙諾夫和他的團隊想到一個辦法,準備於1921年7月2日廣播Dempsey與Carpentier的拳擊比賽,而最後此次廣播活動的成功,也使其他人看到了今日我們所熟知之廣播無線電的巨大潛力。

然而,當時的真正挑戰是技術性的。早期的收音機很難使用,並且功能不佳。阿姆斯壯、沙諾夫和美國無線電公司的故事便是從這裡繼續。透過之前發展的關係和RCA獲得的專利,包括超外差接收器專利,無線電技術已經大幅地獲得了簡化,而能實現可攜、人人都可輕鬆使用。當從技術面的角度來看,超外差架構是這一成就的關鍵,時至今日,也是如此。

Figure 4
圖4.愛德溫·阿姆斯壯(Edwin Armstrong)和妻子馬里昂(Marion)帶著第一台可攜式收音機度蜜月

檢波器

無線電必須透過某種方式,產生承載著有意義的資訊的輸出訊號。在早期,這就是在接收環形天線中產生的共振火花。人們很快就意識到,需要用一種更敏感的方式,將輻射能轉換成有意義的訊號。早期的技術存在著很大的局限性,期通常利用了多種屬性,包括化學、機械和電氣等。

最開始時,使用的首批檢波器中有一款被稱為金屬屑檢波器,這款檢波器是以一個名叫愛德華·布蘭裡(Édouard Branly)的法國人的發現為基礎開發的。該金屬屑檢波器由兩塊金屬板構成,金屬板之間的間距很小,同時注入一定分量的金屬粉。當射頻訊號到達金屬板時,金屬粉會吸附到金屬板上,使電路閉合。這種方式對檢波非常有效,但是,一旦射頻訊號撤離,金屬粉會繼續吸附在金屬板上。為解決這個問題,安排了某種敲擊器,用於敲擊裝置側面,強制去除金屬板上的金屬粉。由於這個原因,這種原始檢波器雖然有效,但使用起來卻非常笨重。儘管如此,到了1907年,人們還在使用這種檢波器。

Figure 5
圖5.金屬屑檢波器。
Figure 6
圖6.金屬屑接收器原理圖。2

而另一種更實用的解決方案是電解檢波器。這種裝置由浸入硫酸或硝酸溶液的一條超細鉑絲組成。透過電池將該電路偏置到電解點,會在鉑絲表面上形成氣泡,使電流下降。如果射頻電流耦合到該電路中,它將調變電解點並使電流隨耦合射頻訊號的強弱變化。這項技術由費森登(Fessenden)開發,1903年至1913年間被人們廣泛使用。德·福里斯特基於這種技術開發了一種變體,被稱為應答器,這是由浸入過氧化鉛溶液中的兩塊金屬板所構成。

Figure 7
圖7.電解檢波器
Figure 8
圖8.電解無線電接收器

馬可尼更喜歡被稱為磁檢波器的另一種方案。這些裝置被使用者親切地稱為瑪姬。它們的工作原理是,形成一個無端鋼絲環,使鋼絲環呈圓形旋轉的同時借助永磁體使其磁化。鋼絲磁化部分透過與天線相連的線圈。該線圈中的射頻場根據存在的接收訊號電平對鋼絲去磁。然後,透過另一個線圈拾取鋼絲磁場的變化,該線圈連接到耳機,耳機負責提供聽得見的射頻訊號。直到1912年,所有馬可尼裝置都使用這種方案,包括泰坦尼克號上的裝置。

Figure 9
圖9.像馬可尼那樣使用的磁檢波器 3
Figure 10
圖10.磁檢波器無線電原理圖

另一類常見的檢波器是晶體檢波器,一直流行到1925年。這類流行元件通常被稱為晶須(cat whisker),基本上這是由各類礦物製成的早期半導體結。典型的礦物包括方鉛礦(PbS)、黃鐵礦(FeS2)、輝鉬礦(MoS2)和碳化矽(SiC)。在金屬杯製作這些岩石的小樣,透過細線在岩石上形成點接觸。可以移動該點接觸,放在岩石的各個位置,以發現最佳工作點。當今的市場上仍有晶體收音機銷售;電路與100年前的電路完全相同,只是半導體二極體製成品取代了晶須。晶體檢波器的一個優點,是這些裝置提供更多的線性檢波,這在AM廣播發展之初變得非常重要。這使語音通訊成為可能,而早期的傳輸僅由莫爾斯電碼發送。

Figure 11
圖11.方鉛礦晶須檢波器
Figure 12
圖12.典型晶體管收音機原理圖4

另一類檢波器是由一名為馬可尼工作的工程師在1904年構建的。約翰·安布羅斯·弗萊明(John Ambrose Fleming)發現,透過在愛迪生白熾燈泡上添加一塊板,就形成了一個通常被稱為整流器或整流閥的裝置。馬可尼和安布羅斯認為,他們現有的檢波方案(通常為瑪姬)的效果優於弗萊明整流閥,於是,他們暫時停止尋找更好方案的努力,直到1912年之後才重啟此項工作。然而,包括德·福里斯特在內的其他人卻看到了該方案的直接價值,他們在弗萊明和馬可尼的基礎上繼續探索,在燈絲與加熱板之間添加了一個簾閘極。這項工作成功的申請了專利,並於1906年正式發表。雖然德·福里斯特意識到了他的發明對改進收音機的價值,但他無法利用這一點,部分是因為商業夥伴的不端行為,部分是因為針對其專利的各種侵權案件。

第2部分:接收器架構

像德·福里斯特和阿姆斯壯這些無線電技術早期的先驅們都明白一個關鍵點:他們的成功離不開堅固可靠的檢波器;早期時,這主要靠無線電報員,他們的技術實力和聽力使其成為可能。然而,隨著產業的發展,其他方面的重要性也逐漸突顯,例如線性度、頻寬等。

1912年,為了解決這些問題,德·福里斯特想出了再生方案以及這種技術可能為接收器帶來哪些好處。幾乎在同一時間,阿姆斯壯取得了類似的發現,他指出,如果從加熱電路把能量耦合回簾調諧器,當放大器響應在自由振盪之前達到峰值時會產生明顯的放大效果。這些發現引發了一場長達數十年的專利糾紛,因為每位發明家都聲稱首先問世的,是自己的發明。

無論如何,再生式接收器的關鍵優勢,在於除了取得非常高的增益水準之外,接收器還有助於將輸出連接到揚聲器,而不是像之前那樣,連接到音訊輸出很弱的小型耳機上。阿姆斯壯指出,透過此種安排,他可以從紐約實驗室輕鬆複製馬可尼在愛爾蘭的裝置,而馬可尼通常需要一個中繼站來實現跨大西洋的覆蓋。得到滿意結果後,阿姆斯壯邀請沙諾夫來到實驗室,分享他的發現。借助再生設置,他們整個晚上都在接收遠端無線電訊號,並輕鬆地接收到了來自西海岸和太平洋的訊號。這是檢波器技術的一次重大提升。再生式接收器面臨的最大挑戰是調整回饋以確保正常運行;即使是經驗豐富的電報員也很難做得好。隨著再生式和超再生式無線電的早期型號被投入生產,這一挑戰變得非常明顯,因為需要在無線電技術普及之前找到解決辦法。

第一次世界大戰最終迫使美國參戰,阿姆斯壯在法國領受任務,負責在現場安裝無線電裝置。這使他有機會繼續研究工作;1918年2月,與法國和英國的同事合作之後,他提出了超外差架構。最終,這種架構解決了許多問題,無需像超再生等以前的架構那樣進行繁瑣的調整,而且不會犧牲性能。

整個1918年,阿姆斯壯繼續開發超外差架構,解決了再生和超再生接收器面臨的許多難題。這一項發展實現了簡單易用的無線電,與目前的量產型無線電一致。雖然超外差接收器不是嚴格意義上的檢波器,但它具有增益功能和額外的選項,提供固定中頻,不受被監控射頻頻率影響,有助於提高檢波性能和一致性。這樣就可以優化檢波器,無需擔心所需射頻頻率會導致性能下降,而這正是早期無線電面臨的一個巨大挑戰,並且繼續挑戰著今天的無線電設計師,只是頻率要高得多而已。即使我們已經繼續探索零中頻、直接射頻採樣等新型架構,但挑戰仍然存在。

Figure 13
圖13.超外差專利資料。

這些優勢鞏固了外差架構的重要性,並且目前仍在持續。雖然實施技術已從電子管走向電晶體,並且再走向了積體電路,但是該架構仍然是許多現代系統的關鍵。

除了技術類型的轉變以外,無線電架構幾乎未發生變化,直到20世紀70年代,通用型DSP和FPGA的出現才改變了這種狀況。檢波器的功能從線性檢波器元件(如二極體、鑒頻器和PLL)轉向類比數位轉換器,然後是數位訊號處理,而這為舊技術無法實現的許多功能創造了條件。雖然資料轉換器加DSP確實能執行傳統的AM和FM5解調,但運用數文書處理技術可以實現廣泛用於數位電視的複雜數位解調,比如美國的HD Radio®以及歐洲和世界其他地區的DAB。

在早期的數位系統中,通常會透過I/Q解調器把中頻級轉換為基頻訊號,然後以雙低頻ADC進行數位化,如圖14所示。這些早期的ADC頻寬相對較低,因此無線電通常是窄頻系統。雖然這些系統可用於低頻寬系統,但它們存在正交失配問題,結果會導致鏡像抑制問題,必須透過模擬和後來的數位技術進行校正。由於早期系統沒有高度集成,因此難以在I/Q之間保持平衡,結果導致鏡像誤差(正交)。由於必須仔細考慮時間和溫度的變化,問題非常複雜。即使在高度整合的系統中,如果不採用某種校正演算法,I/Q平衡通常限制在40 dB,或者鏡像抑制效果會變差。

Figure 14
圖14.雙通道轉換基帶採樣。

到90年代中期時,轉換器技術開始得到充分改進,而得以運用中頻採樣取代基帶I/Q採樣。這有幾個好處。首先,可以省去解調器和基帶轉換器對,並用單個ADC代替,從而節省功耗和電路板空間。更重要的是,可以消除與類比I/Q抽取相關的誤差。當然,DSP處理仍然需要複雜資料,但可以透過使用 AD6624 等數位下變頻器(DDC)輕鬆抽取資料,這些數位下變頻器可提供完美的正交性能,不隨時間或溫度漂移。

最初這些中頻採樣轉換器均為窄帶,但到了90年代後期,寬頻中頻採樣轉換器開始上市,包括 AD9042AD6645等元件。這些新元件可以採樣高達200 MHz的中頻頻率,並提供高達35 MHz的訊號頻寬。結果變得非常有意思,許多高性能接收器開始採用中頻採樣以簡化無線電設計並提高性能。該技術的諸多優點之一,是一條接收器訊號路徑可以處理多個射頻載波。6 這樣就可以用一個無線電取代多個模擬窄帶無線電,大幅降低許多電訊應用的擁有成本。處理多個獨立(或從屬)射頻訊號的任何應用都可以從這種類型的架構中受益,從而達到降低成本、減小尺寸和降低複雜性的目的。可以在數位資料流程中輕鬆分出各個射頻載波,並根據需要對其進行獨立處理。可以使用唯一的資訊對每個訊號進行不同的調製,也可以擴展訊號頻寬以增加資料輸送量。包括 ADRF6612ADRF6655在內的整合式混頻器技術繼續推動著中頻採樣外差無線電的發展,可與 AD9684AD9694等新型中頻採樣轉換器相結合,實現高度整合的低成本解決方案。這些新型ADC包括數位下變頻器(DDC),不僅可以對不需要的頻譜進行數位濾波,還可以透過數位手段抽取I/Q分量。

Figure 15
圖15.典型的中頻採樣架構。

並排比較:過去與現在

阿姆斯壯的7號專利稱:"眾所周知,隨著接收訊號強度的降低,所有檢波器都會迅速失去靈敏度,而當高頻振盪的強度低於某一點時,檢波器的回應會變得十分微弱,無法接收到訊號。"阿姆斯壯聲稱,隨著振幅下降或頻率增加,檢波器的靈敏度會降低。他和其他人試圖找到一種方法,來將無線電的有效性擴展到更高頻率,提高整體性能。

在三極管、再生管等早期工作的基礎上,阿姆斯壯意識到,可以轉換輸入頻率,使其與現有檢波器配合使用時能更高效地工作。另外,可以應用增益,以同時增加射頻訊號電平和提供給使用者的音訊訊號位準。

圖16所示為該專利的示意圖之一,"詳細說明了如何透過調諧放大器系統,利用[阿姆斯壯的]方法,其中,21是輸入振盪(訊號)的來源,真空管整流系統22-23-25轉換輸入訊號和獨立外差器件24(本振)的組合振盪。電路26-27被調諧到兩個振盪的轉換組合(目標混頻器積)。多管高頻放大器28放大由真空管系統29進行外差處理並檢波的所得能量,由電話30指示。"7 透過使用這種方法,阿姆斯壯得以取得射頻能量並將頻率轉換為可以輕鬆有效地檢波的頻率,同時提供充分的放大,使音訊位準達到令人舒適的水準。在專利中,他繼續指出,可以應用多個外差級,其優點是能提供額外的選項和更高的增益水準,不用擔心不受控制的回饋導致振盪——這個問題長期困擾著再生接收器等早期無線電架構。

Figure 16
Figure 16. Armstrong's superhet diagram.

以下兩個圖有助於我們能更清楚地比較電子管技術與現代實施方案,同時向我們展示了現代設計與100年前提出的原始設計有多相似之處:

Figure 17
圖17.管與現代超外差設計

圖17對兩個電路進行了並排比較。根據阿姆斯壯的專利,第一電子管級包括一個真空管整流系統。該第一級利用電子管的整流屬性生成典型混頻積,將目標訊號與LO的混頻組合起來。阿姆斯壯暗示,10 MHz(如圖18所示)為射頻,一方面是因為這超出了他那個時代的檢波器可以回應的範圍,另一方面是因為在他開發超外差接收器期間,這對他來說是一個技術挑戰。現代接收器通常在混頻器之前包括至少一個射頻放大器,用於實現低雜訊和高靈敏度,如低位元訊號鏈所示。這些元件通常採用的是低雜訊FET設計,而其針對操作頻率範圍進行了優化。阿姆斯壯最初申請的專利和現代設計之間,根本區別是放置在混頻器之前的獨立射頻放大器。到二戰時,很容易發現一些電子管設計,其採用的前端放大器與今天的FET前端相當。

Figure 18
圖18.(a) 管式前端,(b) 前端。

他暗示地表示,該輸入射頻訊號可以與大約10.1 MHz的LO組合,在第一級產生0.1 MHz的新單音。我們認為,這是典型混頻器的和差積,如圖19所示。在圖18的管示意圖中,LO直接耦合到輸入電路中,其中,電子管的非線性行為導致了這些積。這種原創設計所帶來的一個挑戰,是LO會因直接耦合到天線而發生意外輻射。現代設計發生這種輻射的可能性很低,不過,也不是完全不可能,因為如圖19所示,LO被耦合到透過前端放大器與輸入隔離的混頻器中。阿姆斯壯提出的一個改善方案,是除了檢波器以外,利用從板到閘極電路的回饋,也可以將放大器1作為本振,就像他和德·福里斯特用再生式接收器所做的。如此,將可形成精小的前端功能。在今天的電路中,混頻器、本振以及射頻和中頻放大器通常包含在單個IC中,這些元件被廣泛用於從消費性需求到工業需求的眾多不同應用之中。

Figure 19
圖19.中頻放大器級。

對於電子管和單片前端,混頻過程會產生射頻與LO的和與差。在阿姆斯壯的案例中,這意味著0.1 MHz和20.1 MHz。此外,通常也會將射頻和LO洩漏到輸出端。必須濾除混頻器形成的、不必要項,以便接收目標訊號。由於檢波器的頻寬有限,所以,阿姆斯壯專注於差項,即100 kHz。除了他所包含的諧振LC結構之外,他的2級中頻放大器很可能還能對其他項進行一些濾波處理。現代中頻放大器也將包括某類中頻濾波器。圖19所示為基本LC濾波器,但通常要採用某種形式的高Q濾波器。窄頻無線電通常在中頻級中使用石英或陶瓷濾波器;更寬的頻帶設計通常根據需要運用SAW或BAW。通常,這種濾波器被稱為修平濾波器,用於保護後續級免受強帶外訊號的影響。

藉由經過良好濾波的強大中頻訊號,阿姆斯壯現在可以輕鬆檢測到曾經處於其檢波器頻寬之外的微弱射頻訊號。現在,在中頻下,這些訊號能輕鬆匹配檢波器的功能。在採用電子管的情況下,這些訊號被整流,然後放大,因此可以直接驅動揚聲器,至少對於調幅訊號是這樣的。在現代接收器中,類比數位轉換器對類比中頻採樣並產生數位等效訊號,然後以數位方式進行處理(包括解調)。在音訊應用的情況下,該訊號可以透過數位類比轉換器轉換回類比訊號,以便在必要時驅動揚聲器。

Figure 20
圖20.檢波器。

雖然電子管和電晶體版本的無線電都能實現類似的結果,但現代設計具有一系列的優點。值得注意的是,現代設計要小得多,並且功率需求大大降低。雖然可攜式電子管無線電從一開始就存在,但晶體管帶來了袖珍型無線電。積體電路實現了單晶片無線電,從短距離無線電應用(如 ADF7021到高性能應用(如 AD9371),應用範圍十分廣泛。而在許多情況下,這同時包括了接收器和發射器。

Figure 21
圖21.ADF7021短距離無線(簡化版)。
Figure 22
圖22.AD9371 ZIF收發器。

由於單晶片無線電通常採用類比數位轉換器和數位類比轉換器,因此借助這些無線電很容易實現複雜的調變。管式無線電歷來局限於基本調變類型,例如AM和FM。當將資料轉換器添加到無線電中時,單晶片無線電通常就是這樣做的,而能透過數位技術引入新的調變形式,包括展頻和OFMD,它們是我們每天都離不開的大多數現代通信的核心(數位電視、高清無線電、DAB、手機)。

隨著無線電技術的繼續演進,更多進步將會陸續出現,而可能帶來目前無法實現的無線電架構或功能。今天,我們擁有高度整合的中頻採樣超外差架構和零中頻架構。初露端倪的其他架構包括直接射頻採樣架構,在這一架構下,訊號被直接轉換為數位訊號且無需類比下變頻。隨著無線電技術的繼續演進,可用選項的數量將會增加。然而,某種形式的外差架構可能會在未來一段時間內與我們相隨。

結論

在超外差無線電的百年發展史上,除了實施技術之外,架構上幾乎沒有變化。多年來,我們目睹了用於構建無線電的介質的多次變化,我們看到,技術從電子管到電晶體,一直發展到單片積體電路。這些變化帶來了各種可能性,在無線電發展初期的先驅眼中,這些不過是白日夢,但我們的日常生活卻與這些可能性緊密地聯繫在一起。

使這成為可能的關鍵因素之一,是透過在當今的無線電技術中由高速ADC實現的檢波器。過去幾年在資料轉換器和其他技術方面的提升,帶來了我們的互聯世界,這正也在改變著我們的日常生活和現代社會的結構。令人興奮的是,這項核心技術正不斷發展著,其將繼續帶來當今可能尚不為人所知的新型無線解決方案。就如同阿姆斯壯和利維(Levy)的發明為過去100年帶來巨大潛力一般,在接下來的100年中,下一代無線技術定將當仁不讓,造就無限可能。

參考文獻

1 Tom Lewis. 空中帝國:造出無線電的人。Harper Collins,1991年。

2 F1jmm. Recepteur tube limaille,1902年3月。

3 By Alessandro Nassiri. Detector magnetico Marconi 1902—Museo scienza e tecnologia Milano. Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da,2012年12月。

4 JA.Davidson. 晶體無線電,2007年9月。

5 Fred Harris,"複雜時間序列的精確FM檢波",聖地牙哥州立大學電氣與電腦工程系。

6 Walter Tuttlebee. 軟體定義無線電:賦能技術 ,第4章:軟體定義無線電中的資料轉換,Wiley,2002年。

7 Edward H. Armstrong,美國專利1342885,"高頻振盪接收方法",申請於1919年2月8日提交,1920年6月8日簽發



Author

Brad Brannon

Brad Brannon

Brad Brannon 自北卡羅來納州立大學畢業至今,已在ADI公司工作32年。在ADI公司期間,他先後在設計、測試、應用和系統工程等領域擔任多個職位。Brad撰寫過大量論文和應用筆記,主題包含資料轉換器計時、無線電設計、ADC測試等。目前,Brad負責4G和5G接收架構系統工程的工作。