汽车应用参考设计

实物图 参考设计名称 描述 主要芯片

rd_home-tof_cn 长距离TOF多机干扰系统新设计!
点击了解详情及下载免费资源 >
TOF(Time of Flight),是3D深度探测领域的关键技术。AFE(模拟前端芯片)驱动红外激光器给探测目标发射调制后的光脉冲,然后利用图像传感器接收从物体反射回来的光,通过计算光往返的飞行时间来推算目标与相机之间的距离。TOF技术根据图像传感器的类型,可以分为CMOS TOF和CCD TOF。

ADI TOF系统是采用CCD作为图像传感器,针对不同距离模式的应用,可以搭配不同强度的光源。此外,ADI TOF是基于脉冲式的是测试方法,可以更加容易实现远距离探测。
ADPD2211
AD8605
ADA4941-1
AD7693
ADR441
AD8032
ADuCM3029
ADP3624
LTM8065
ADT7320 

rd_home_15chBMU 15通道锂电池管理模块
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计实现了对15个锂电池单体的电压和温度监测,在保证信号监测精度的同时,提供了主监测电路和次级监测电路的架构,实现更高级别的系统保护。还提供了模块化可扩展的板级架构,除主监测电路模块、次级监测电路模块、数据接口模块外,可扩展主动均衡电路等其他模块,方便系统原型开发。 AD7280A
AD8280
ADuM5401
ADuM1201
ADuC7026
AD8601

rd_home_ldw 基于ADSP-BF592的低成本
车道偏离告警解决方案

点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计提供的是基于ADSP-BF592的低成本、低功耗车道偏离告警解决方案。采用前置摄像头作为主传感器,利用基于ADSP-BF592进行图像数据处理,实现对车道的识别和跟踪,当车辆偏离车道的时候,系统会给出告警,从而帮助避免因司机疲劳或注意力不集中导致的危险。 ADSP-BF592

rd_home_ad7280a 基于AD7280A的锂电池管理系统
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计实现了锂离子电池监控所需的,包括电压、电流和温度测量,信号隔离以及安全监控等功能,可以满足锂电池制造商和电源系统设计商的各种需求。 AD7280A

rd_home_ad855x 基于AD855X可编程增益放大器的
压力变送器的校准系统

点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计针对这种出厂前校准的需求,提供了一套完整的多通道全自动校准系统用于压力变送器出厂前的校准。 AD8557
 
第三方参考设计
实物图 参考设计名称 描述 主要芯片 方案提供商联系方式

third_AD8280_s
第三方
基于ADI AD7280A、AD8280电池管理系统从模块参考设计
(简体中文)
更多 >
  • EPSH-BMS平台采用内嵌ECAN通信模块、SPI通信模块的 PIC18F25K80为主MCU,实现与AD7280A进行本地数据通信,远程CAN通信及AD7280A芯片的相关控制和报警监控。采用PIC16F505实现对AD8280报警信息的实时监控。
  • EPSH-BMS平台采用3组AD7280A芯片,最多可实现18组锂电池的电压数据采集和CB控制。
  • EPSH-BMS应用领域:
  • 电动和混合动力汽车
  • 工业车辆
  • 不间断电源
  • 风能和太阳能
  • AD7280A
    AD8280
    ADUM1401 ADUM1201 ADUM5401
    世健科技有限公司
    访问 >


    adi@excelpoint.com.cn

    third_360_s
    第三方
    360度后视鸟瞰无缝拼接倒车辅助驾驶系统
    (简体中文)
    目前支持的应用:
  • 全景泊车
  • 车道偏离预警
  • 前碰撞预警
  • 智能远近光灯调整
  • 音视频行车记录与本地回放
  • 声光报警
  • 在线升级
  • 自动标定
  • ADSP-BF609 中国北京远景蔚蓝科技有限公司
    访问 >


    010-57212012
    010-57212013