基于ADSP-CM408和AD7403的电机电流检测系统方案
电流环是电机控制的核心环节,世健的EPSH-MPC开发平台涵盖了电机应用中全部的相电流检测功能,支持不同功率等级的电机电流环的设计,完整精确地实现了电流环回路的电流采集、PWM信号的调制、片内ADC信号链路调理及采集、编码器位置信号的采集,提供了电机的开环控制,通过提供完整的硬件设计和图型化的上位机软件,可帮助客户快速评估性能和缩短设计周期。
针对中小功率电机应用,EPSH-MPC开发平台提供隔离模数转换器AD7403电流采样,外部电流回路经过分流电阻转换成相应的分流电压输入到AD7403的电压测试端,AD7403依据CM408F给定的时钟信号输出ADC位码流,CM408F对输入的位码流启用内置的SINC滤波器计算出相应的16位ADC值,并将数据通过DMA的方式存入相应的环形队列,上位机软件可通过UART-USB口或RS485口获得数据样本的显示,可直观看出AD7403的采集效果,并可将采集数据存储成excel表格,方便对数据进行相应的分析。
针对大功率电机应用,CM408F-MPC开发平台提供基于ADSP-CM408片内高性能的16位SAR ADC的采用输入,通过相应的信号调理电路,可实现0-2.5V的信号输入,支持霍尔器件+SAR ADC 应用。
CM408F-MPC开发平台提供一组数字隔离的PWM信号输出,通过调节可调电阻可更改PWM信号的频率及占空比。在调节的过程中可通过相应的接口接示波器观察相应信号的变化。
CM408F-MPC开发平台提供通过A/B/I信号接口的编码器测试位置信息,该接口同样采用了数字隔离,通过上位机的自动循环采集,可实时的观测当前位置信息,客户可依此信息通过M/T算法计算速度。
针对电机电流环应用而图型化设计的上位机软件,具有波形显示、采集数据显示、编码器显示,PWM死区时间设置功能 。
右图为电路板实物图详细资料及软件下载包括
- 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
- 上位机软件
- 测试报告 (请见下联络方式联系世健获取)
- 用户操作手册 (请见下联络方式联系世健获取)
这是世健国际贸易(上海)有限公司开发的上位机软件,具有波形显示、采集数据显示、编码器显示,PWM死区时间设置功能。在正确设置串口参数并成功打开串口之后,可启动循环采集,软件根据设置的循环发送周期发送数据采集命令,CM40X-MPC主板根据命令返回采集数据,进行相应的数据显示。
在此方案中我们提供如下接口:
- 2通道SAR ADC输入(0 – 5V 电压测量)
- 2通道 7403 隔离ADC 输入(±250mv)
- 1个A/B/I 信号磁编码器接口
- 1组数字磁隔离PWM接口
- IPM 模块FO信号隔离输入
- 1个UART转USB接口
- 1个RS485接口
- 8路光耦隔离信号输出
- 8路光耦隔离信号输入
- 1个CAN接口
- 4个LED
REF_MOTOR_ESPL_2015此参考设计由世健国际贸易(上海)有限公司提供技术支持,如您需要获取此方案用户手册及更多技术资源,或有任何疑问,请联络世健(Excelpoint)及ADI亚洲技术支持中心。
世健(Excelpoint)
公司网站: www.excelpoint.com.cn
技术支持邮箱: ADI@excelpoint.com.cn
欢迎您访问EZChina中文技术论坛发表讨论或提出疑问。
* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。