ADI系统方案精选是ADI为了方便客户设计、同时简化系统集成,主要面向中国市场推出的一系列的信号链解决方案。每个方案精选以应用为主题,清晰地罗列出完整而灵活的信号链图表、系统设计要素、现行业内面临的主要挑战以及ADI解决这些问题的价值主张和相关产品组合推荐。目前,ADI已有多个系统方案可供用户免费下载,内容涵盖工业仪表、航空航天和防务、汽车应用、医疗保健等各个方面。希望ADI系统方案可以一如既往地满足您的工作需求、加速您的开发设计。

医疗保健解决方案

ADI公司三维心脏电生理标测系统解决方案

X+
adis-electrophysiology-3d-cardiac-mapping-systems-solutions-apm

主题: ADI公司三维心脏电生理标测系统解决方案


电生理标测(EP)设备是一种测试执行系统,可以评估心脏的电系统或活动,用于诊断心跳异常或心律不齐。执行测试时,将医用导管和有线电极插入血管,进入心脏,以测量心脏的电活动。导管消融术用于治疗心律不齐,这是一种由心脏电系统失调导致的心率异常。导管消融术旨在破坏或中断导致心率失常的电通路。


查看详细内容

ADI公司医疗超声解决方案

X+
continuous-non-invasive-blood-pressure-solutions

主题: ADI公司医疗超声解决方案


超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,并提供高度准确的血流速度信息。超声系统包括换能器、高压开关、高压发射电路、发射/接收开关、接收通道模拟前端(AFE)、波束形成器、波束形成后的数字信号处理电路、显示处理和外设。AFE包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和模数转换器(ADC)。


查看详细内容

连续无创式血压解决方案

X+
continuous-non-invasive-blood-pressure-solutions

主题: 连续无创式血压解决方案


连续无创式血压(cNIBP)测量是一种实时或以较短时间间隔监测人体收缩压和舒张压的技术。ADI 公司提供大量的高集成度 PPG AFE、ECG AFE、低功耗 MCU、电源管理解决方案和灵活的分立元件,使可穿戴cNIBP 应用的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外,ADI 公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。


查看详细内容

智能可穿戴医疗保健设备解决方案

X+
rf-etm-solution

主题: 智能可穿戴医疗保健设备解决方案


可穿戴医疗保健设备可定义为能够执行监控或支持等特定医疗功能的自主、无创式系统。ADI 公司提供大量的高集成度AFE、运动传感器、低功耗 MCU 和电源管理解决方案,使可穿戴设备的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外,ADI 公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。


查看详细内容

ADI 公司医疗 X 射线成像解决方案

X+
rf-etm-solution

主题: ADI公司医疗X射线成像解决方案


医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。ADI 提供大量的模拟数据采集系统(ADAS)、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,使 DR 和 CT 设备达到最佳图像质量,并降低功耗和成本。此外, ADI 公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。


查看详细内容

ADI 正电子发射断层扫描 (PET) 解决方案

X+
rf-etm-solution

主题: ADI正电子发射断层扫描 (PET)解决方案


正电子发射断层扫描(PET)是一种无创成像技术,可通过检测某些放射性示踪剂注射到人体时发射的伽马射线,来生成三维医学图像。PET 扫描生成数字图像,在很多情况下,这些图像能够识别出最常见的癌症,包括肺癌、乳腺癌、直肠癌、淋巴癌和黑色素瘤癌。从技术上讲,PET 是一种医学成像技术,可在发现解剖结构变化之前,以影像方式呈现分子水平的生理病变情况。当放射性物质发射的正电子与组织内的电子碰撞时,会产生伽马射线。这种碰撞产生一对伽马射线光子,它从碰撞位置沿相反方向发射,被安装在人体周围的伽马射线探测设备检测到。


查看详细内容

ADI 公司生化分析仪解决方案

X+
rf-etm-solution

主题: ADI公司生化分析仪解决方案


生化分析仪利用许多电化学和光学技术来分析血液、尿液、脑脊髓液和其他生物样本。使用最广泛的技术是光学测量,实例包括比色、吸收、光谱测定和透视检查方法。这些技术可用来测量体液中的抗原、分子和蛋白质等化学物质。由于哪怕测量小剂量化学物质时都具有测量速度快、灵敏度高且精度高等特点,这些技术广泛用于各级医院、诊所、防疫站和计划生育服务站。


查看详细内容

ADI 自动体外除颤仪 (AED) 解决方案

X+
rf-etm-solution

主题: ADI自动体外除颤仪(AED)解决方案


自动体外除颤仪 (AED) 是一种便携式电子器件,可以自动诊断可能危及患者生命的心室纤维性颤动和心室性心博过速两种心律失常症状。ADI 提供大量的放大器、数据转换、信号处理、音频处理、隔离和电源管理解决方案,使 AED 应用的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外, ADI 还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。


查看详细内容

ADI 的核磁共振成像 (MRI) 解决方案

X+
mri-solution-2013

主题: ADI的核磁共振成像(MRI)解决方案


核磁共振成像是一种无创成像技术,用于生成人体解剖和功能性图像,且无电离辐射。 MRI 生成的图像具有出色的软组织对比度,对于 神经病学、肌肉骨骼、心血管和肿瘤学成像尤其有用。从水分子或脂肪分子中的氢原子核中检测信号,信号的采集以核磁共振现象为基 础,核磁共振指核自旋与磁场之间的交互作用。信号定位通过应用磁场的线性梯度来实现。


查看详细内容

ADI 公司医疗超声解决方案

X+
ultrasound-solution-2011

主题: ADI公司医疗超声解决方案


医疗超声系统原理和典型架构

超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提 供高度精确的血流速度信息。


查看详细内容

ADI 运动监测解决方案

X+
activity-monitor-solution-2012

主题: ADI运动监测解决方案


随着整体医疗保健成本的增加,人们开始越来越重视个人健康管理,并借此积极减少产生健康问题的风险,医生数量和医院门诊次数也由此减少。追踪个人的日常运动 情况日渐流行,很大程度上是由于其不仅简便易行,而且对促进健康的生活方式收效显著。监控器和跌倒检测器是 两种典型的运动监测设备,前者如计步器,它可以追踪行走、跑步和锻炼活动,通过计步,可以确定消耗的卡路里数;后者主要用来监护老年人,用作提供报告以及 防止跌倒。除了独立的运动监测设备之外,各种新兴的家庭医疗保健设备也集成了运动监测功能。


查看详细内容

ADI 病人监护仪中的典型模块脉搏血氧仪解决方案

X+
spo2-solution-2011

主题: ADI病人监护仪中的典型模块 脉搏血氧仪解决方案


脉搏血氧仪以非介入方式测量血液中的含氧量,它以完全饱和水平的百分比来衡量,用单一数值来表示,即所谓血氧饱和百分比,常常称之为SpO2。该测量基于血液中血红蛋白的光吸收特性。

查看详细内容

心电图 (ECG) 解决方案

X+
ecg-solution-2011

主题: 心电图(ECG)解决方案


心电图 (ECG) 系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动。它使用生物电位电极来拾取身体特定部位的心脏信号。两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为 ECG 输出上的一个通道。

AFE 的主要功能是将心脏信号数字化。由于需要抑制来自强射频源、起搏信号、导联脱落信号、共模频率、其他肌肉信号及电噪声的干扰,该过程十分复杂。通常,AFE 包括仪表放大器 (INA)、滤波器和 ADC。ECG 架构设计方法有两种:交流耦合和直流耦合。


查看详细内容

更多ADI中文资料, 请查看   >