概览
优势和特点
隔离式逆变器平台可让用户:- 系统级应用中,在实际直流总线电压下评估ADI的新型、全功能隔离式栅极驱动器(ADuM4135)技术(EV-MCS-ISOINVEP-Z)
- 系统级应用中,在实际直流总线电压下评估ADI的简单双通道隔离式栅极驱动器(ADuM4223)技术(EV-MCS-ISOINV-Z)
- 在实际开关环境下,评估ADI Σ-Δ型调制器(AD7403)的电压和电流测量或反馈
- 采用ADI隔离式Σ-Δ型电流和电压反馈开发电机控制算法
- 采用灵活的硬件开发平台对电机控制软件/固件执行基准测试
- 使用ADP1621评估精巧的栅极驱动器偏置电源解决方案
产品详情
隔离式逆变器平台是一种快速开发系统,可用于三相逆变器应用中的硬件和/或软件开发,重点关注电机控制。 通过多个测试点和连接选项,在高度可配置、面向系统的平台中实现ADI隔离技术的灵活评估。 轻松插拔式连接器可让控制器连接ADSP-CM408处理器评估板,而额外的0.1”接头可实现其他处理器或FPGA平台的备用连接。 ADI隔离式Σ-Δ型转换器对于电压和电流测量、隔离式栅极驱动器以及功率控制器的优势可在最高800V的直流总线电平下进行全系统应用探索。 提供2种型号,隔离式逆变器平台和集成全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台。解决方案概览
隔离式逆变器平台和集成全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台提供一个电源板,采用直流输入,提供三相可变频率、可变电压和对三相电机或负载的可变死区时间PWM输出。 逆变器以开环平台方式提供,但提供的反馈信号允许应用开发人员关闭控制环路。 对于隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINV-Z),两个隔离式电流、相到相和直流总线电压反馈信号通过Σ-Δ型调制器提供给电路板控制端,这些信号可用于开发控制算法。 逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由三个双通道隔离式栅极驱动器(ADuM4223)驱动。 对于集成全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINVEP-Z),三个隔离式相位电流和直流总线电压反馈信号通过Σ-Δ型调制器提供给电路板控制端,这些信号可用于开发控制算法。 逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由具有去饱和保护和米勒箝位特性的六个独立隔离式栅极驱动器(ADuM4135)驱动。 两个平台提供直流(非交流)输入,为直流总线电压电平带来灵活性(不受交流线路尖峰限制)。
电路板经过优化,可采用直流电源工作在24Vdc-800Vdc范围内。 电源的功率额定值足以匹配所驱动的负载。 未强制通风冷却的情况下,电源板额定值高达2kVA。 加入风扇冷却后,便可实现更高的功率吞吐量。 由串联二极管组成的半波整流器位于输入端,因此如有需要,电源板可从交流电源驱动。 然而,这种情况下会限制输出功率。 如需全交流前端,则逆变器平台可配合最高300W的 ADP1047 评估板或ADP1048 评估板 使用。 逆变器板上提供隔离式I2C接口,因此ADP104x评估板可通过同样的处理器/FPGA接口轻松控制。 逆变器套件具有必要的硬件和软件,可结合ADSP-CM408 EZ Kit在开环或闭环速度控制条件下旋转三相电机。 演示软件以可执行文件的方式提供,可使用ADI串行引导加载实用程序导入ADSP-CM408处理器。 提供基于.NET图形用户界面(GUI),实现电机启动-停止、开环电压频率比速度控制和数据可视化。
套件内容
硬件:
- 24-800Vdc、2Kva隔离式逆变器板(2个版本)
- 用于连接EZkit的适配器板
- 单独出售: ADI ADSP-CM408 EZ Kit
- IAR Embedded Workbench C项目
- 可执行演示应用程序
- 基于.NET的图形用户界面(GUI)
- 如需下载软件以及获得有关隔离式逆变器平台(集成了基本栅极驱动器)的技术支持,请前往: https://ez.analog.com/docs/DOC-12105
- 如需下载软件以及获得有关隔离式逆变器平台(集成了全功能IGBT驱动器)的技术支持,请前往: https://ez.analog.com/docs/DOC-12608
文档
评估板设计文件 (2)
EV-MCS-ISOINVEP-Z Platform Documentation
EV-MCS-ISOINV-Z Platform Documentation