数据中心
适用于绿色数据中心的无线传感器网络
数据中心世界上最大的能源消费者之一,降低能耗的能力在数据中心中至关重要。实际上,数据中心整体上是美国第五大电力消费者。数据中心消耗的电力有三分之一至一半是由空调、风扇、除湿器和泵消耗的。
适用于数据中心能源管理的无线传感器网络 (WSN) 的优势:
- 通过降低能耗(高达每平方英尺 9 美元),降低数据中心运营成本
- 通过减少数据中心停机时间,提高可用性
- 不需要安装电缆或导管,降低了与重新接线和重新配置有关的成本
- 简化数据中心的重新配置和改造
启用 SmartMesh 的 WSN 能够部署在数据中心而不需要任何电缆或导管 — 可以部署整个温度、压力和湿度感应网络而不会片刻中断数据中心运行,而且不需要进行任何建造。获取有关数据中心热状态的更准确信息的能力对于管理这一环境至关重要,利用这些信息,IT 管理人员能够以比以往更低的总体成本和更高的可用性运营数据中心。
例如,由 Vigilent 开发的启用 SmartMesh 的感应和控制系统可在整个数据中心内的关键位置测量温度,并可以自动调整冷却装置产生的冷空气量,通过变速风扇和远程通风控制将冷空气引导到适当位置。阅读案例研究。
只有基于 SmartMesh 的无线解决方案才允许将传感器精确放置在适当位置以优化能源性能并确保热环境的可靠性,同时保持 IT 设备升级所需的灵活性。
向数据中心添加智能感应系统可以降低数据中心的能耗,普通数据中心每年可降低几十万千瓦时。 未来四年,国内数据中心预期将增加 40-50%,对我们来说,改变现状势在必行。