从航站楼到大街:确保公共空间的安全
您在生活中的地位通常有助于您为下一次机会做好准备,即使这个机会与您目前所处的地位相去甚远也不例外。ADI 公司就是这样,该公司虽然是电信、国防、汽车和工业市场的 RF、微波和毫米波 (mmW) 解决方案的领先供应商,但已开始为这些技术寻找新的发展机遇。ADI 公司在众多行业中的丰富经验自然而然地为开辟新市场创造了动力。虽然在一开始它作为一个投机项目由 Analog Garage 播种,但是其前景似乎非常让人看好。
概览
市场: |
用于保障公共安全的人体扫描 |
应用: |
毫米波 (mmW) 成像和检测 |
挑战: |
当前的扫描仪对于拥挤的空间而言体积太大,对于快速扫描大量人群来说又太慢,并且对于大多数公共场所而言过于昂贵 |
目标: |
重新设计机场人体扫描技术,使其适合在学校、大型购物中心、体育馆等公共场所中使用。 |
有些技术已经重新定义了它们的类别,并在其应用中完成了颠覆性的改进。而且,虽然这些技术通常是为解决某个特定问题而出现的,但是我们会突然想到,它们可为其他环境中的类似问题创造出诸多的可能解决方案。然而,一些技术被证明非常难以扩展,如果缺乏持久的创造力和解决问题能力,则永远不能将其潜力发挥到极致。
说到正处于可扩展性挑战困境之中的技术,机场安检人体扫描就是一个很好的例子:您走进一个大安检舱,抬起您的手臂,等待机械臂扫过您,然后一名安检人员最终引导您通过。这些扫描仪采用"毫米波"RF 技术,可以生成您全身的高分辨率图像,以出色的细节显示隐藏的物品。毫米波扫描仪远远优于只会在检测到金属物品时发出蜂鸣声的传统穿行式入口,它会向安检人员展示如需进一步检查应查看的确切位置和查找的物品。因此,这让我们不禁想问:如果毫米波人体扫描在消除航空公司安全威胁方面如此有效,那么我们为什么不能将其用于悲剧发生日渐增多的学校、会议厅、大型购物中心和体育场等其他公共场所呢?
几年前,ADI 公司富有创业精神的技术专家团队与加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 和太平洋西北实验室 (Pacific Northwest Labs) 合作,开始考虑如何对用于原机场扫描仪的系统进行修改以便用于公共用途。他们知道这项技术可以拯救生命,但是需要解决可扩展性难题。
事情绝非那么简单
扩展人体扫描技术面临的核心挑战归结为三点:尺寸、速度和成本。现今的扫描仪对于空间非常拥挤的场所而言太笨重,速度太慢又无法快速扫描大批人员,且对于大多数学校、企业和场所来说过于昂贵而不实用。为发挥其作用,必须通过多种方法对这项技术进行彻底的重新设计。
- 与使用一个移动的传感器处理一位静止不动的人相反,传感器需要保持静止,以允许多人以正常速度穿行
- 与需要检测小物品的高分辨率机场扫描仪不同,公共场所中的扫描仪只需检测较大的能够导致群体性伤亡的物品,如枪支和爆炸物。这意味着可使用较少的传感器,从而有助于降低成本
- 较少的传感器和较低分辨率成像需要较少的总体数据。这加快了处理速度,足以让人们可以步行穿过而不用停下来。
- 不过,传感器较少也意味着,这些传感器的放置必须非常巧妙,需要修改物体检测和分类算法,而且每个传感器必须处理多个信号
- 为了减小尺寸和降低成本,需要谨慎地考虑传感器和相邻电子元器件之间的分隔和集成水平。过高的集成度会降低系统适应不同用例的灵活性
- 为了减小尺寸和降低成本,需要谨慎地考虑传感器和相邻电子元器件之间的分隔和集成水平。过高的集成度会降低系统适应不同用例的灵活性
- 由于 RF 法规因国家/地区而异,因此检测技术必须具有足够的灵活性,以适应各种频率和传感器定位。
这一切都始于 Garage
由于 RF 法规因国家/地区而异,因此检测技术必须具有足够的灵活性,以适应各种频率和传感器定位。
这支独特的团队在 Analog Garage 的支持下工作了 18 个月,形成必要的毫米波开发能力,并与一所著名的研究型大学和一家国家实验室合作。当该技术在 Garage 中得到充分证明之后,该团队随即就将概念转移到完整的产品开发中。此时,参与度转向客户,他们的真实系统要求和面临的挑战开始塑造实际的产品。
始终超越一切可能
最重要的突破要求公司愿意应对棘手的工程挑战,并承担与领先于当前市场的超前思维相关的风险。50 多年来,这一直是 ADI 公司使命的重要组成部分。我们将其称作"超越一切可能"。
因此,不久的一天,如果您去观看棒球比赛,在入口处快速通过采用某种酷炫全新扫描技术的安检设备,那么请放心,当今先进的成像技术能够确保您的安全。您甚至不必脱掉鞋子。
了解有关 Analog Garage 的更多信息: