构建5G

50多年来,ADI公司一直在规划、设计和构建能够实现当今的5G网络基础设施的核心技术。经过多年的开发积累,终于在韩国推出了全球首个5G网络之一

凭借行业领先的领域专业知识,ADI帮助客户针对5G全频谱系统设计复杂的射频架构,提供出色的高性能、低功耗、安全性和智能算法

ADI公司的完整信号链解决方案使5G运营商能够专注于提高终端产品性能,不必浪费时间与多家技术提供商协调沟通。最终可简化供应链,降低实施成本,加快上市速度。

从6 GHz以下到毫米波,ADI公司全面的技术功能组合为全球客户提供支持,并助力构建全球网络基础设施。

问答环节:对话ADI公司院士Tony Montalvo

Tony Montalvo


我们是蜂窝基础设施无线电技术的领导者,我们不断挑战自己,以预测市场需求和客户可能遇到的难题。

Tony Montalvo博士
无线通信事业部技术总监
ADI公司院士

问:我们对整个系统的全面了解如何让ADI成为开发复杂组件或整个系统的开发商?

Montalvo虽然我们的客户更了解整个系统,但我们更了解持续变化的硅芯片功能。如果我们只是简单地回应客户的要求,那么我们,以及我们的客户都将失去一个巨大的机会。通过平等对话,我们可以得出任何一方都无法单独得出的更好的结论。

深入了解相关问题。阅读整篇问答内容。

位到波束:5G毫米波射频芯片组

对于混合波束成型架构,ADI公司的“位到波束”毫米波系列提供系统级产品,包括数字、混合信号、中频和毫米波功能链直到天线阵列的整个产品链。

查看解决方案和开发成果

构建全球首个5G网络之一

在应对紧迫的时间表、复杂的技术问题和不断变化的标准等挑战时,ADI和Samsung如何携手合作,以低风险和低成本,共同开发、构建并及时部署突破性的5G网络。

阅读案例研究