工厂与过程控制
来自测量控制专家、值得信赖的过程控制和自动化解决方案
工厂和过程自动化解决方案可确保稳定一致地不间断生产许多不同的产品,包括从挥发性化学品和材料到苏打水和冷冻披萨,并且通常是在复杂和恶劣的环境中运行。
ADI公司是过程控制和自动化技术领域公认的领导者,帮助客户充分利用精度、尺寸和功率优化的优势。ADI能够帮助过程管理人员和工程师使用更精确、功能更强的自动化设备进行操作,最大限度地提高质量,提升最终产出的差异化优势,同时提高盈利能力并优先考虑安全问题——同时通过尽量减少原材料、能源的使用和残余废物来增强可持续性。
工厂与过程控制:五大优势
提高自动化水平,减少人为干预
借助正确的设备、传感器、数据和连接解决方案,即便是极为复杂的过程,也可以从中心位置进行控制/优化。
功能安全和本质安全优先
在工艺环境中进行物质操纵或组合存在潜在危险。准确和正确的操作对于工厂和工人的安全至关重要。
性能和测量精度很重要
即使是最小的变化,也会在最终产品中产生巨大的差异。温度、流量、压力和许多其他因素必须仔细一致地控制和传递,以获得优化结果。
长距离以太网连接
现在可以通过使用1公里长的单双绞线电缆连接仪器,实现以太网连接。10BASE-T1L的IEEE 802.3cg标准等新通信技术支持实现这一目标,因此现场控制和诊断需求增加。
提高工厂灵活性的软件可配置系统
用于I/O单元的新软件可配置技术通过开发多用途、可重复使用的I/O模块,来提高系统的可配置性。这允许使用具有通用接口的单个平台控制系统,可以快速调试,以实现不同的终端功能。

ADI过程控制技术
ADI公司拥有确保高质量生产输出所需的成熟解决方案,无论是控制成分比例、测量材料的温度和压力,还是确定成分的混合程度。
自动化是所有工厂和过程环境的关键部分,ADI公司在实现向数字化连接制造环境的变迁方面,发挥着不可或缺的作用。生产线现在可以比以往任何时候都更快、更准确地工作,而且定制生产流程的能力有所提高。
得益于ADI领先的传感和精密测量技术,制造商可以更准确、更安全地组装物体,在工厂车间各处移动这些物体及其组件。我们领先的连接解决方案支持工厂中协同工作的大量机器,包括机器人到HMI和视觉系统等,其中实时通信对输出质量至关重要。ADI公司的检测、测量、隔离和连接解决方案相结合,可提高系统灵活性、优化输出,并最终提高生产力。ADI公司将发挥更大的作用,确保公司在这些变革时期做好准备。
以下几个行业使用了ADI公司的过程控制解决方案:

石化 - 石油和天然气行业

食品饮料

生物制药

纸浆和造纸

发电

水处理设施
软件可配置 I/O
ADI公司的新型SWIO(软件可配置输入和输出)产品支持使用可重构模块通道快速轻松地远程设计灵活的控制系统,同时无需进行大规模的重新布线。传统控制系统需要进行成本高昂、劳动密集型手动配置,采用一组复杂的通道模块、模拟和数字信号转换器以及单独的有线输入/输出,相比之下,新型产品可极大地提高实施速度、灵活性,并且能够在不大幅增加成本和停机时间的情况下进行更改。

工厂自动化的未来
敏捷制造
制造商必须通过定制的解决方案更快地响应客户的独特需求,甚至小到针对单批次的需求。在部署能够尽可能减少停机时间和提高生产力的解决方案时,生产线必须具有更强的适应性。
功能安全
功能安全是未来工厂的基本要素,不仅因为它可以保护工人,还因为功能安全可以实现更高的可靠性、更准确的诊断和更大的弹性。ADI公司正在开发通过功能安全SIL标准认证的IC解决方案。
TSN革命
如今,运行不同协议的不同制造单元无法共存,必须要有一种解决方案,能够以确保其控制流量不受影响的方式共享网络。这种解决方案就是时间敏感型网络(TSN)——一种基于IEEE 802.1规范、与供应商无关的实时以太网标准。TSN将有助于消除目前制造车间存在的自动化孤岛。ADI引领支持TSN的新型工业以太网解决方案。
OT和IT融合
更高水平的信息技术(IT)或企业基础设施必须与厂区的控制网络或OT(操作技术)融合。通过工厂OT网络的各个层到终端节点传感器或执行器(或生产线上的其他设备)实现无缝连接,将显著提高生产力,优化流程。

特色产品
最新优势资源
视频
文章
-
互联工厂: 工业连接助推工业4.0
Signals+
技术文章
- 选择以太网PHY时应注意哪些因素
- Returning to the Office with Power Over Ethernet 2
- 新的10BASE-T1L标准有哪些变化?
-
软件可配置的模拟I⁄O助力更紧凑更方便的校准器设计
模拟对话
- 软件可配置硬件如何帮助实现工业I/O模块的灵活性