电池管理系统 (BMS)

电池管理系统(BMS)密切监视和管理多节电池串的充电状态和健康状态。对于大型高压电池组(例如电动汽车中),准确监控每个电池单元和整个电池组参数,对于确保最大可用容量和安全可靠的运行至关重要。电池管理系统的质量直接影响EV每次充电所能行驶的里程数。优质的电池管理系统能够最大限度地延长电池的整体使用寿命,从而降低拥有成本。

使用寿命和电池管理系统

随着电动车辆日益风靡,行业对技术提供商也提出了越来越高的性能要求。我们的电池管理系统能够提供一流的电压和电流测量,从而推动EV领域的创新。

了解我们的 BMS

electric car with battery visible charging at public charger in a parking lot

高压电池堆栈管理

将通过LTC6810、LTC6811和LTC6813实现精确电池电压测量与通过LTC2949实现同步堆栈电压和电流测量相结合,集成在一个具有容错通信功能的单isoSPI总线上。

Vehicle Range and Charge Capacity

车辆续航里程和充电容量

无论电池在充电还是放电,ADI出色的BMS都能测量精度,从而使车辆可更充分地充电,也可更彻底地放电。简而言之,BMS可最大限度地提高可用容量,而这是最大限度优化车辆续航里程、成本、重量和尺寸的关键。

Vehicle Safety and Reliability

车辆安全性和可靠性

过度充电和过度放电可能导致电池损坏,从而造成电池着火、容量减少或使用寿命缩短。ADI公司的BMS器件能够提供相关测量信息,以确保每个电池在限定的工作范围内运行,从而解决安全性和可靠性问题。

信号链

(2)

点击以下系统框图

特色产品

探寻当今的突破性技术如何在全球范围内产生深远的影响

Girl at a lake at night time looking at the stars with a flashlight