Abstract
由于MAXQ内核的单周期特征,应用软件无法直接读取代码空间。为了解决这个问题,所有的MAXQ固定用途ROM中都包含一些子程序,用来访问存储在程序空间中的数据与表。除了这些核心函数,每个MAXQ衍生产品的ROM中都具有专门用于这部分的子程序。由于这些函数可能位于ROM中的任何位置,而且在不同的ROM修订本中位置可能不同,因此开发了标准的技术专门用来访问这些子程序。本文介绍了访问这些子程序的方法。
由于MAXQ内核的单周期特征,应用软件无法直接读取代码空间。为了解决这个问题,所有的MAXQ固定用途ROM中都包含一些子程序,用来访问存储在程序空间中的数据与表。除了这些核心函数,每个MAXQ衍生产品的ROM中都具有专门用于这部分的子程序。由于这些函数可能位于ROM中的任何位置,而且在不同的ROM修订本中位置可能不同,因此开发了标准的技术专门用来访问这些子程序。本文介绍了访问这些子程序的方法。