关于ADI
ADI(台灣)技術文章
IE 浏览器的用户请注意:
Analog.com 不再支持IE11浏览器。 请及时更新您的浏览器确保您在 analog.com 得到最佳体验
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现最佳站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
ADI(台灣)技術文章
技術文章
儲能系統助推電動車快速充電基礎設施建設
使用反射計晶片進行非接觸式液位測量
二階系統電子控制理論:針對工程師所提供的實用分析
車載USB 2.0 與5 V Type-C 解決方案提供充電與穩健資料線路保護
運用傾斜感測器為視障者設計水平儀
使用高效率、高頻率、低EMI DC/DC轉換器降低對陶瓷電容的電源要求
從ADAS到驅動器更換—實際雷達性能是否夠好?
IC整合實現平面相位陣列天線設計
ADALM1000 SMU實驗:比例和疊加
近乎完美的DDS正弦波訊號音產生器
實現電錶精度監測
電動汽車警示音系統
精準的矽晶溫度感測——顯示測量精度為±0.1°C
您的健康狀況監視器中含有那些資訊?
為工業4.0啟用可靠且基於狀態的有線監控——第2部分
驅動高精度類比數位轉換器
寬頻資料轉換器應用之JESD204B與串列LVDS介面考量
ADALM2000實驗:運算放大器作為比較器
直接透過汽車電池輸入進行DC-DC轉換:5 A、3.3 V和5 V電源符合嚴格的EMI輻射標準
降低誤報率——煙霧警報器如何通過漢堡煙霧干擾警報測試
A
2
B應用面面觀
PassThru 升壓控制器鎖定高效率的快速瞬態響應汽車與工業電源
使用多功能相位擴展器使升壓轉換器功率翻倍
相位陣列天線場型—第二部分: 光柵波瓣與波束偏斜
低電壓電池監視器跨入高電壓電動車
頻率合成的變革與演進: 鎖相迴路/壓控振盪器技術促成效能提升、尺寸縮小、以及設計流程簡化
如何建立基於MEMS的解決方案,以在狀態監測進行振動檢測
綠建築脫胎換骨: 無線感測器節點扮演能源採集的關鍵應用
運用工業乙太網路加速轉移至工業4.0
相位陣列波束成形IC簡化天線設計
應用電路板的多軌電源設計——第1部分:策略
應用電路板的多軌電源設計——第2部分:佈局技巧
高速轉換器生存指南 : 數位資料輸出
輕鬆建構交流和直流資料擷取訊號鏈
建築物煙霧偵測技術:關於各種規範和認證
生命體徵監測技術:對人體進行狀態監測
選擇最佳的振動感測器來進行風力發電機狀態監測
學子專區—ADALM2000 動態: 共射極放大器
FPGA電源系統管理
iCoupler技術為AC/DC設計中的氮化鎵(GaN)晶體管帶來優勢
學子專區— 實驗:BJT電流鏡
科技向善:一顆感測器如何改善烏干達人民的生活品質?
時間敏感網路:IEEE標準推動工業4.0的五條路
驅動高壓鎖相迴路頻率合成器電路的VCO
ADALM2000 實驗: 運算放大器的安定時間
充分運用數位訊號處理器上的晶片上FIR和IIR硬體加速器
多功能系統需要高彈性可設定 20V高電流電源管理IC
雙極/雙向直流對直流電源供應器以及從5至24V輸入電壓汲取電流
改善動態迴路反應
多通道射頻至位元開發平台協助用戶針對相位陣列應用快速開發原型
多功能生物醫學裝置在穿戴裝置市場的廣泛採用
相位陣列天線方向圖—第1部分:線性陣列波束特性和陣列因數
功能強大的訊號產生器輸出級設計
ADALM2000實驗:將MOS電晶體連接為二極體
LIDAR感知挑戰
閃亮亮的未必都是金子!請仔細閱讀相關資料手冊資料,正確選擇元件
多軸機器人和機床應用中的時序挑戰
在單極負電供電軌加入高效率正電軌
新型IC簡化48 V/12 V雙電池汽車系統的設計
駭客天堂: 聯網工廠的安全維護代價
提高電力線監控應用的系統級性能和可靠性
超低功耗高側精準電流感測
ADI SDR收發器協助業餘無線電愛好者實現空間通訊
第2部分:用於電機控制電流測量的∑-∆調變優化
交錯式ADC的基本原理
對於微型馬達驅動應用的高速反應光學編碼器回饋系統
運算放大器的串聯:如何同時實現高精度和高輸出功率
最大限度降低Ćuk穩壓器的輻射
車載攝影機鏈路技術之挑戰與解決方案
不同切換開關穩壓器拓撲的雜訊特性
我的電壓參考源設計是否對濕度敏感?控制精密類比系統濕度和性能的方法
智慧感測器: 運用AI從大數據邁向智慧資料
採用2 MHz單晶片降壓-升壓DC-DC轉換器和LED驅動器消除PCB空間受限的困擾
瞭解地震訊號檢測網路的基礎知識
JESD204是什麼,為何該關注它?
ADALM2000實驗:共發射極放大器
在不使用數位控制器的情況下,閉合無線充電器接收器和發射器之間的控制迴路
第1部分:用於電機控制的優化∑-∆調變電流測量
具有0 dBm LO驅動的寬頻3 GHz至20 GHz高性能整合混頻器
主題:基本運算放大器配置
各方性能兼備的光學整合
採用降壓型控制器產生負電壓
透過無開關雜訊及高達99.9%之效率為汽車電子系統提供供電及保護
適合在嚴苛工業環境下執行時效性通訊的強固乙太網路實體層
5G推動多個產業中的毫米波技術
學子專區—ADALM2000實驗:將BJT連接為二極體
如何使用數位電位器構建可編程振盪器
透過降低電源對電容的要求來解決MLCC短缺問題
ADI ToF深度感測技術 : 工業/汽車等市場嶄新與即將浮現的應用
利用Ansible實現OpenStack自動化
使用壽命和電池管理系統
A
2
B 與乙太網路在汽車的應用 : 何物、何時、何法
ADALM2000:齊納二極體穩壓器
擴頻頻率調變以降低 EMI
您的工廠可能成為下一個網路攻擊目標,您做好因應準備了嗎?
一種直接測量運算放大器輸入差分電容的方法
將600 V輸入、非光耦合器隔離反馳式控制器的電源電壓擴展至800 V以上
生物電阻抗分析在疾病臨床監測和診斷中的應用
採用單一IC從30 V至400 V輸入產生隔離或非隔離±12 V輸出
C²B:一種適合汽車應用的新型車用攝影機及視訊鏈路
基於常見降壓轉換器的雙極性、單路輸出、可調節電源
深入了解即時乙太網路
因應汽車資訊娛樂系統的一體化電源解決方案 : 單一 IC 直接從電池產生五個電源軌
隔離式閘極驅動器的重要特性
阻抗量測中的萬能法寶
達到最高的Σ-Δ ADC驅動器的性能
鎖定新一代導彈致動系統的無電刷直流馬達
RF轉換器 : 一項實現寬頻無線電的技術
防止由電源線引起的電壓波動
正確的時序
電源調變比揭秘:PSMR與PSRR有何不同?
採用額外的肖特基二極體減少干擾
無需光耦合器的反馳式轉換器:現有選項
5G通訊及其未來
加速工業4.0:擴展工業控制系統中的安全終端
採用乙太網路進行運動控制的三個理由
嵌入式微控制器應用中的無線(OTA)更新:設計權衡與經驗
60伏與100伏低IQ Boost/SEPIC/反相轉換器打造精小、高效率、低EMI的電源供應器
高精度、可快速建立的大電流源
一種因應極端高溫環境的高可靠精密資料擷取與控制平台
因應汽車和工業應用的SilentSwitcher μModule 穩壓器
避免隔離設計的隱藏成本
運用超低雜訊低壓降穩壓器提供無雜訊電源
三通道降壓穩壓器+ 升壓型控制器 滿足寬廣VIN 範圍汽車應用的嚴苛要求
解決類比輸入IEC系統保護問題
對太陽能和儲能設施進行基本監測
創新整合式收發器簡化2G 至5G 基地台接收器設計
RF轉換器為下一代無線基地台提供高效多頻段無線電
未來保修工作對於感測器的要求: 用於狀態監控的智慧感測器
汽車雷達感測器和擁擠不堪的無線電頻譜:城市電子戰場?
在數位波束成型相位陣列中運用射頻收發器強制去除混附訊號的相依性
高精度 SAR 類比數位轉換器對於抗混疊濾波的考量
接收器技術最新發展:接收器百年創新史選編
IoT 系統需要高整合度和小尺寸電源轉換元件
鎖相迴路 (PLL) 基本原理
數位波束成型相位陣列射頻電子元件的物理尺寸配置
剖析 FPGA 的電源管理
接收器 IC 混合式混頻器、頻率合成器和IF放大器
數位電源: 為何我該注意精準度?
為工業 4.0 建構強固的無線通訊
Silent Switcher µModule 穩壓器為 GSPS 採樣 ADC 提供低雜訊供電,並節省一半空間
小尺寸衛星通訊解決方案
感測系統連上線 邊緣智慧謢IIoT節點安全
防止切換式轉換器輸出湧浪所引發的啟動問題
多通道資料擷取(DAQ)系統效能最佳化:輸入端安置時間的奧秘
用於200mA 負載的高精度低雜訊穩壓器
如何運用加速度計提升傾角量測準確度
克服無人飛行機具與系統市場挑戰的技術解決方案
物聯網發展的下一步
自動化領域的TSN: 我們處在什麼階段?
MUSIC-Based演算法運用 腕上PPG訊號提供心率估算
以低EMI/EMC 輻射的開關轉換器減輕ADAS 設計負擔
如何利用電表診斷資料發揮AMI全部潛能?
切換開關模式電源電流感測——第二部分:該將放置感測電阻放置何處?
切換開關模式電源電流感測——第一部分:基本知識
時間敏感網路從五方面支援工業物聯網
單個2MHz 升降壓型控制器驅動整個LED 汽車前照燈組並且滿足CISPR 25 Class 5 EMI 規格要求
工業4.0對電子產業的重要性
以MEMS感測器打造智慧基礎設施
運用整合式雙向橋接元件與雙RMS功率偵測器量測射頻功率與回波損耗
Ka頻段需要更多頻寬?這裡有三個選項
非常見問題解答
第185期:從感測器到ADC的危險路徑:工程師該怎麼做?
第184期:如何利用微控制器的完全隔離來控制具有電壓和電流輸出的16位元輸出模組?
第183期:四象限電壓轉換
第182期:控制LED驅動器的EMI
第181期:使用標準穩壓器產生極低電壓
第180期:使用按鈕式數位電位器的可調電壓輸出設計
第179期:使用超級電容儲能:多大,才算夠大?
第178期:寬廣電壓範圍汽車電路保護器
第177期:RMS功率與平均功率
第175期:LTspice音訊WAV檔:使用身歷聲和加密語音訊息
第174期:FET輸入放大器中的電流雜訊
第172期:操縱MCU SPI介面以存取非標準SPI ADC
第165期:分立式差動放大器與整合式解決方案
第164期:關於在切換開關模式電源印刷電路板上放置電感的指南
第163期:採用PGA的SAR轉換器可實現125 dB的動態
第159期:設計問題 : 如果接地層分開
第158期:以雙極模式來驅動單極式閘極驅動器
第157期:為RTD型量測系統加入過壓保護機制
第156期:優化電源供應器的量測設定
第155期:鎖定動態範圍:運用儀表放大器達到多種增益範圍
第154期:用于快速测试电路信号响应的袖珍型白噪声发生器
第153期:高速 ADC 電源域
第152期:問題終結者:乘法數位類比轉換器
第151期:高端電流感測
第146期:設計問題解答 : 為什麼我的處理器漏電?
第143期:低功耗會燒毀元件?低電流損耗也可能帶來麻煩
第142期:正交觀點
第133期:電流感測常識
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title