环境可持续发展

ADI 及其员工致力于保护环境以及同事员工、客户和公众的健康与安全。


水是公司运营过程中不可或缺的一部分,我们的水来自公共水源。我们对大部分水进行处理,以产生制造流程所必需的高纯度去离子 (DI) 水。我们认真监控每个运营设施的水用量,并制定了到 2020 年之前将用水量相对于 2015 基线年降低 2.5% 的目标。由于生产增长,我们 2017 年的总用水量相较于 2015 年提高了 7%。我们还通过根据生产量对生产现场的用水量进行标准化,从而监控我们的用水强度。2016 年,由于现场扩建活动,我们的用水强度相较于 2015 年提高了 13%。我们 2017 年的用水强度相较于 2015 年几乎没有变化,但与 2016 年相比,降低了 12%。

相对于 2020 归一化目标的绩效


循环回用水 我们在制造工厂实施节约用水计划(包括水回收再利用),以支持我们的 2020 目标。平均而言,从 2015 年到 2017 年,我们对 30% 的年度用水量进行了再利用或回收。总体而言,我们在 2017 年回收了超过 1.1 亿加仑的水。

下面的图表显示了公司 2015 年至 2017 年的用水量(绝对值和归一化值)。

用水量图表

在我们的爱尔兰 ERDC 建筑中,正在实施尽可能降低耗水量和水流再利用的项目,例如水厂内 RO(反渗透)和 UF(超滤)浓缩液的回收。作为 ERDC 建筑的一部分,引入了雨水收集系统作为建筑内某些设施的水源,以减轻主水源的负担。园区内还安装了许多水表,用于跟踪用水量并预测其趋势,以便在发生泄漏时及早进行干预。

废水

在现场级别监控废水在目标位置的达标排放,但这并未在公司级别全面实施。我们的制造设施排放的废水通常会按照当地法律要求送至城市污水处理厂。在过去两年中,在生产量要求迅速提高的驱动下,我们已经看到了生产过程中用水量增加的趋势。

总废水排放量图表