环境可持续发展

ADI 及其员工致力于保护环境以及同事员工、客户和公众的健康与安全。

废物


作为我们的资源保护计划的一部分,我们制定了制造现场的废物减少目标,即在 2020 年之前减少 2.5%。

回收的无害废物 为了实现我们的目标,ADI 向员工传授了在家中以及在工作场所减少固体废物的方法。我们还推出了回收材料计划、实施混合回收、开展审计以确定其他可回收材料,并推出了废纸和饮料罐回收计划。由于公司的扩张和发展,废弃物产生量相较于基线年发生了明显增长。不过,我们相对于产量进行归一化的废物量(产生的总废物量减去回收的无害废物量)与 2015 基线年相比,减少了 1.3%,到 2020 年减少 2.5% 的目标实现了一半。此外,我们的无害废物回收率已从 2015 年的 60% 提高到了 2017 年的 69%。我们一直不断寻找改善绩效的方法,并正在与供应商协作,从而帮助我们实现目标。例如,利默里克园区产生的废物未转到垃圾填埋场,总废物量的 60% 通过回收或再利用处理流程后离开了现场。我们一直坚持在源头使用带有颜色编码的废物箱系统实施废物分置处理。

与废物产生、利用和处理有关的职责一直处于优先地位。在过去的两年中,我们的任何制造现场均未发生过任何重大溢出事件。

相对于 2020 归一化目标的绩效

总废物产生量图表


环境聚焦:希尔维尤硫酸项目

希尔维尤每年平均使用 25,000 加仑的硫酸,这些硫酸储存在密闭的塑料瓶中。

使用后,这些瓶子需要用水冲洗三次,为此,每年估计总共需要用水 70,000 加仑。这被公认为该现场的一项重大环境影响。

2017 年,我们在现场安装了一个 4,000 加仑散装输送罐和配送系统,因此不再需要塑料瓶。

此外,我们在使用率最高的湿水槽上安装了一个酸液再循环/过滤系统,显著提高了酸浴的寿命。

新系统于 2017 日历年的年底联机运行。

无论是在环境还是生产效率方面,这些项目都是我们持续改进旅程中的重要里程碑。其结果是,硫酸使用量平均降低了 15%,封瓶材料使用量降低了 85%,与此相对应的用水量降低了 85%,迄今为止,所有这些让我们节省了 9,500 美元。


希尔维尤硫酸消耗