环境可持续发展

ADI 及其员工致力于保护环境以及同事员工、客户和公众的健康与安全。

保护环境以及确保员工、客户和公众的健康与安全是 ADI 作为一家“长寿公司”的承诺。

ADI 致力于最大限度减轻对环境的影响,并为其环境绩效目标制定了长远的五年规划,该规划中的目标将每年进行更新,在公司级别每季度进行更新,在工厂级别则是每月进行更新。这些目标将在高级管理层的承诺下得到进一步执行,保证了在需要时分配必要资源来保持该规划的顺利推进。

在管理体系和结构方面的投入

ADI 的制造基地通过了 ISO 14001:2015 和 OHSAS 18001 标准认证(目前正在向 ISO 45001 过渡),这些标准是国际公认的框架,确保了 ADI 的环境管理体系 (EMS) 和职业健康与安全 (OH&S) 满足内部和外部合规义务并降低风险。

EHS 总监向全球运营和技术高级副总裁 (SVP) 汇报,负责遵守适用的 EHS 法律要求。EHS 管理层定期与 ADI 的内部法律顾问以及外部法律顾问、咨询师和财务人员会面,讨论潜在的环境风险(包括与气候变化相关的风险)以及对 ADI 可能产生的影响。

环境目标

ADI 通过监测和保护在生产运营中使用的资源(能源、水和材料)以及通过在运营中防止和降低排放,努力减少对环境的影响。

ADI 利用长远的五年规划来建立环境绩效目标,通过每年更新以及每季度公司级别审查和每月工厂级别审查的方式确保该规划的顺利推进。我们从 2006 年开始,制定了到 2010 年将温室气体排放、用水量、废物量和电力减少 10% 的目标。随后,我们进一步制定了到 2015 年将这些指标减半 (5%) 的目标。再随后,我们制定了 2020 年在 2015 年的基线上将指标再减半 (2.5%) 的目标。


2020 年环境目标

ADI 及其供应商的环境合规性

ADI 致力于在产品和运营方面树立起环境绩效的典范。为此,我们在每个运营工厂都有一份监管登记册,并制定了监测和评估 EHS 合规状态的计划。我们的监管合规管理体系由内部和外部的独立第三方进行审计,而且我们的工厂将由政府机构进行检查以确保符合监管要求。员工将会接受 EHS 培训并参加与其工作相关并已在 EHS 管理体系内形式化的预防和风险控制活动。ADI 期望供应商也遵守 ADI 为其自身制定的相同环境合规标准。

保护

我们遵守适用的法律和规程,包括我们位于保护区的工厂的现场特定规程。我们的威尔明顿工厂坐落在保护湿地附近,该工厂的运营活动符合所有与湿地有关的法律和规程。

生物多样性保护
菲律宾是被公认为生态系统、物种和基因资源多样性最高的国家之一。但由于气候变化、环境恶化以及污染和其他原因,这个国家的生物多样性状态正在受到威胁。该国家已经启动了不同的计划以应对这些挑战,我们的菲律宾现场也正在通过启动非常特有的生物多样性保护计划,致力于应对这些挑战。ADI 菲律宾园区旨在保护和改善 14 公倾园区内植物群和动物群的多样性,为员工提供环境保护教育,并加强我们对环境保护的承诺。该现场的愿景是建立一个更绿色环保的园区,让员工可以在其中闲庭信步、欣赏大自然,并在大自然的感召下成为更好的环境守护者。

ADI 菲律宾园区去年 7 月启动了其生物多样性保护计划,旨在让员工了解生物多样性及其保护的重要性。请在下面查看该计划的事实和数字:

园区内发现 22 个鸟类物种

据报告,ADI 菲律宾园区 1 号楼大厅外面有长尾伯劳鸟胡乱地向员工猛扑。后来发现有一对这种本土鸟类在大厅附近的一棵棕榈树上建了个鸟巢。这些鸟所展现出来的行为很正常,尤其是在它们保护鸟巢和孵化的小鸟时。所以,为了确保不让它们感受到威胁,我们转移了行走路线,不再走向它们栖息的那棵树 – 我们用实践证明了对环境保护的承诺,包括最大限度地减轻我们对野生动植物的影响。

这种鸟类只是我们经过鉴别在园区内飞来飞去的 22 种鸟类之一

>园区内 100 种土生树木

园区内 2 公里的区域内栽种了八十种土生树木。栽种的树木是菲律宾境内受威胁最严重的物种。我们对保护这些树木做出贡献而倍感自豪。现场现在已成为 100 多种土生树木的乐土。

认养了 5400 棵树木

认养树木计划始于 2012 年,旨在鼓励员工在其自家后院栽种树木。迄今为止,我们已经向员工赠送 5400 多棵树木让他们照顾和培植。

下面是我们发起的有关生物多样性保护的其他一些计划:

百只海龟回归大海

ADI 菲律宾与甲米地省奈克市的当地市政府合作,共同保护海龟。2018 年 2 月 23 日,奈克当地政府在 Labac 海滩举办了第 7 届奈克海龟节。ADI 志愿者与当地市政府一起释放了大约 100 只小海龟回归大海。

园区外种植了 2086 棵树木

公司支持该国家的政府绿化目标。每当需要志愿者参与植树活动时,我们的员工从不羞于举手报名。自 2010 年以来,我们的志愿者已在该省的多个区域种植了 2086 棵树。