ADI携手友达光电,面向汽车市场推出安全节能的宽屏显示器

ADI矩阵LED驱动器支持局部调光,可提升座舱体验,同时改善功耗和安全性

2022-11-03 - 中国,北京
  • ADI and AUO Logos

    Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布友达光电(TPE:2409)将在其领先的汽车宽屏显示器产品系列中使用ADI的矩阵LED显示屏驱动器技术。此项业内优异的技术支持局部调光,可将功耗显著降低至少50%,满足功能安全要求。

    当前,越来越多的汽车在整个座舱内采用宽屏显示器,以提供更好的沉浸式体验。同时,自动化水平和自主性的提高也对显示器提出了更高的要求,显示器不止要提供常见的信息娱乐功能,亦要成为安全中心,准确显示汽车周围的视觉画面。此外,伴随汽车行业加速迈向电动化,功耗指标也备受关注。

    为此,ADI公司开发了“局部调光”这一独特的创新方法,用于其可扩展的矩阵拓扑结构,以驱动汽车显示单元屏幕后的LED。该矩阵驱动器通过专有电源工艺技术开发而成,集成了所有外部开关正沟道场效应晶体管(PFET),可实现非常高的脉宽调制(PWM)调光比。这种方法可使大型汽车显示屏实现高分辨率和高对比度,提高LED诊断性能,并消除使用外部场效应晶体管(FET)时难以解决的图像重影效应。与传统边缘照明显示屏相比,该系统可降低至少50%的功耗。此外,ADI公司的电源产品系列通过了ASIL-B到D级认证,可确保车内操作安全可靠,切实满足当下众多汽车制造商的功能安全需求。

    友达光电车用显示器事业单位资深处长徐文浩表示:“友达光电是全球主要汽车显示屏制造商之一,面向大型OEM提供服务。ADI公司局部调光汽车显示屏驱动器的电源效率非常符合友达光电的质量标准,可帮助我们稳固市场地位。我们的AmLED显示屏节能省电,对比度高,强光可视性出色,大大提升了驾驶安全性和座舱娱乐体验。友达光电将积极顺应智能移动趋势,持续推动显示技术发展,我们期待与ADI团队进一步合作。”

    ADI公司汽车电气化和可持续能源事业部公司副总裁Patrick Morgan表示:“汽车体验的未来发展方向是将消费电子的诸多功能融入汽车。通过此次合作,ADI的高性能汽车电源技术和优势将助力新一代宽屏显示器进入市场,显著降低其功耗,并提供全面的功能安全能力。”

    友达光电在其局部调光汽车显示屏中采用了ADI汽车局部调光显示屏驱动器系列产品中的MAX25500 4x24汽车LED矩阵驱动器,该产品现已面市。

    报价和封装
    产品 封装 功能安全
    MAX25500AUMA/V+T 48引脚TSSOP-CU QM
    MAX25500ATMA/V+T 48引脚TQFN-CU QM
    MAX25501AUMA/V+T 48引脚TSSOP-CU ASIL B
    MAX25501ATMA/V+T 48引脚TQFN-CU ASIL B
    MAX25500评估套件 QFN和TSSOP QM
    MAX25501评估套件 QFN和TSSOP ASIL B

    关于友达光电

    友达光电是一家技术驱动、充满热忱且致力于推动创新的公司,提供显示科技、系统解决方案、智慧制造、医疗健康与绿色能源等领域的产品和解决方案服务。公司总部位于中国台湾,在亚洲、美国和欧洲运营。自2010年起,公司连续入选道琼斯可持续发展指数。请访问: https://www.auo.com

  • 关于ADI公司
  • Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)在现代数字经济的中心发挥重要作用,凭借其种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、RF、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成有行动意义的洞察。ADI服务于全球12.5万家客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问:www.analog.com/cn

  • 所有商标和注册商标属各自所有人所有。

  • 联络方式